Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué disposiciones de seguridad ayudan frente a los accesos no autorizados a sistemas de PC con WinCC flexible?
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Con qué versiones se puede seleccionar el MP377 15" Touch Daylight Readable como panel de operador?
¿Por qué no se pueden seleccionar en el cargador runtime los idiomas instalados en un PC runtime?
¿Porqué, después de la instalación o desinstalación del WinCC flexible, no se dispone de algunas fuentes de caracteres en el STEP 7 Basic V10.5?
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?
¿Por qué no se puede instalar el SQL-Server del WinCC V6.2 o el WinCC V6.2 + SP2 tras la instalación del WinCC flexible 2008?
¿Qué motivos pueden provocar que no se instale correctamente el Microsoft SQL Server 2005 Express o por qué se produce una interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible 2008?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué puede hacer que la instalación se cancele o se impida el correcto arranque del WinCC flexible?
¿Dónde se pueden conseguir los HSP (Hardware Support Packages) para el WinCC flexible?
¿Qué motivo puede haber para que no estén o no se puedan seleccionar todos los idiomas de pantalla?
¿Qué motivos pueden provocar una instalación errónea del MSDE (Microsoft Database Engine)?
¿Qué motivos pueden haber para que no arranque el programa de SETUP de la instalación del WinCC flexible?
¿Cómo se puede resolver el motivo que origina el aviso "Por favor, realice un rearranque antes de instalar programas adicionales"?
¿Cómo se puede desinstalar el WinCC flexible 2004?
¿Cómo se realiza la instalación del ProAgent bajo el SIMATIC WinCC flexible?
¿Por qué ya no se puede arrancar ProTool desde STEP 7 después de haber instalado WinCC flexible?
¿Qué compatibilidad existe entre SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 y 2004?
¿Cómo se instala el WinCC flexible desde el disco duro?
¿Cómo se instala el WinCC flexible desde el disco duro?
Referencia:

A continuación, se dispone de la información para el WinCC flexible cuando se quiere realizar su instalación directamente desde el disco duro:

  • WinCC flexible 2004
  • WinCC flexible 2005
  • WinCC flexible 2007
  • WinCC flexible 2008

Instrucciones para el WinCC flexible 2004:
Si el WinCC flexible 2004 se instala directamente desde el disco duro, primero hay que crear 2 nuevas carpetas en el disco duro.
La primera carpeta se debe llamar "disco1", y la segunda carpeta se debe llamar "disco2".
En la carpeta "disco1", se copian los datos del primer CD de instalación, y en la carpeta "disco2", se copian los datos del segundo CD de instalación.
La instalación se arranca a través del archivo Setup.exe en la carpeta "disco1".

Instrucciones para el WinCC flexible 2005:
Si el WinCC flexible 2005 se instala directamente desde el disco duro, primero hay que crear 2 nuevas carpetas en el disco duro.
La primera carpeta se debe llamar "CD_1", y la segunda carpeta se debe llamar "CD_2".
En la carpeta "CD_1", se copian los datos del primer CD de instalación, y en la carpeta "CD_2", se copian los datos del segundo CD de instalación.
La instalación se arranca a través del archivo Setup.exe en la carpeta "CD_1".

Instrucciones para el WinCC flexible 2007:
Si el WinCC flexible 2007 se instala directamente desde el disco duro, primero hay que crear una carpeta en el disco duro C:\ (por ejemplo, "WinCC_flexible_2007").
Copie en esta carpeta todo el contenido del DVD de instalación.
La instalación se arranca a través del archivo Setup.exe en la carpeta "CD_1".

Instrucciones para el WinCC flexible 2008:
Si el WinCC flexible 2008 se instala directamente desde el disco duro, primero hay que crear una carpeta en el disco duro C:\ (por ejemplo, "WinCC_flexible_2008").
Copie en esta carpeta todo el contenido del DVD de instalación.
La instalación se arranca a través del archivo Setup.exe en la carpeta "CD_1".

 Nr. de identificación (ID):21298126   Fecha:2009-03-03