afficher la liste des articles
S7-400 CPU 41x -- Configurer et programmer la communication -- Configuration de l'interface PROFIBUS
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion d'une CPU de S7-400 en tant qu'esclave DP à un maître externe ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un esclave DP doit fonctionner de temps en temps sur un réseau PROFIBUS-DP ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Comment peut-on reconnaître que le maître S7-300/400 supporte les fonctionnalités DPV1?
Est-ce que les réglages des interfaces MPI et PROFIBUS sont conservés après une mise à jour de système d'exploitation sur une CPU 41x ?
PROFIBUS Généralités -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ?
Pour quelle raison est-ce que le SFC13 n'est pas traité correctement dans ma nouvelle CPU 315-2DP (MLFB: 6ES7 315-2AG10-0AB0) ?
Comment recevoir une alarme avec le SFB 54 "RALRM" selon DPV1?
Vue d’ensemble (Lifelist) des Esclaves DP possible avec SFC51 "RDSYSST" avec l’utilisation du SFC12 "D_ACT_DP"
Est-il possible d'utiliser simultanément la "Signalisation des erreurs système", le bloc fonctionnel FB126 et la fonction système SFC13 "DPNRM_DG" ?
Notes sur l'utilisation de la fonction système SFC12 "D_ACT_DP"
Qu'est ce que des données cohérentes ?
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Désactivation d'esclaves DP au démarrage de la CPU
Informations de Diagnostiques du FB125 avec des Esclaves DP désactivés
Activation avec le SFC 12 "D_ACT_DP" d'un esclave DP désactivé
Paramétrage nécessaire du SFC 103 / SFC 59 pour la recherche et la lecture des données de topologie
A quelles conditions préalables dois-je faire attention, lorsque je souhaite utiliser la fonction "Préparer le diagnostic de câble.." ?
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configurer l'interface PROFIBUS
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un esclave DP doit fonctionner de temps en temps sur un réseau PROFIBUS-DP ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Différences entre les interfaces DP des CPU (ex. CPU 315-2 DP) et des CP 342-5
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Quelles sont les différentes possibilités pour échanger des données entre CPU via MPI/Profibus DP ?
Echange de données direct entre modules CPU
Routage S7 par PROFIBUS avec S7-300
Règles pour l'accès de la CPU 315-2 DP sur la périphérie décentralisée. (interface intégrée de la CPU 315-2 DP)
Démarrage des CPU S7-300 en cas d'absence d'esclaves
Routing avec CPU Compact et C7-635 en tant qu'esclave DP
Comment peut-on reconnaître que le maître S7-300/400 supporte les fonctionnalités DPV1?
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
Nº de référence:

QUESTION:
Les valeurs analogiques sont transférées seulement en partie ou pas du tout. Comment puis-je faire pour éviter ce problème ?

REPONSE:
Si lors d'un transfert de valeurs analogiques, seulement une ou aucunes valeurs ne sont transférées, ou alors les valeurs sont transférées de façons incorrectes ; cela doit être en relation avec la longueur des données cohérentes de l'esclave (via les UC S7-300/400).
Si plus de 4 octets (ou plus exactement 3 octets) doivent être cohérents sur la longueur totale, alors vous devez accéder aux valeurs analogiques de l'esclave avec les SFCs 14 "DPRD_DAT" et 15 "DPWR_DAT". On donne une description des SFCS dans le manuel " Fonctions Système Standard pour les S7-300/400 ". L'information concernant la longueur de données cohérentes sur les esclaves PROFIBUS DP est donnée dans la configuration matérielle 'HW Config.

Procédure

  1. Dans l'HW Config , sélectionnez l'esclave PROFIBUS.

  1. Double cliquez sur le module dont vous voulez connaître sa cohérence. Une fenêtre de Propriétés s'ouvre et vous permet sous la rubrique "Adresse I/o" de connaître la longueur exacte de cohérence.

 ID contribution:2121979   Date:2000-05-08