afficher la liste des articles
PROFIBUS Généralités -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ?
Pour quelle raison est-ce que le SFC13 n'est pas traité correctement dans ma nouvelle CPU 315-2DP (MLFB: 6ES7 315-2AG10-0AB0) ?
Comment recevoir une alarme avec le SFB 54 "RALRM" selon DPV1?
Vue d’ensemble (Lifelist) des Esclaves DP possible avec SFC51 "RDSYSST" avec l’utilisation du SFC12 "D_ACT_DP"
Est-il possible d'utiliser simultanément la "Signalisation des erreurs système", le bloc fonctionnel FB126 et la fonction système SFC13 "DPNRM_DG" ?
Notes sur l'utilisation de la fonction système SFC12 "D_ACT_DP"
Qu'est ce que des données cohérentes ?
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Désactivation d'esclaves DP au démarrage de la CPU
Informations de Diagnostiques du FB125 avec des Esclaves DP désactivés
Activation avec le SFC 12 "D_ACT_DP" d'un esclave DP désactivé
Paramétrage nécessaire du SFC 103 / SFC 59 pour la recherche et la lecture des données de topologie
A quelles conditions préalables dois-je faire attention, lorsque je souhaite utiliser la fonction "Préparer le diagnostic de câble.." ?
Désactivation d'esclaves DP au démarrage de la CPU
Nº de référence:

QUESTION :  
Peut-on désactiver un Esclave DP lors du démarrage de la CPU ?

REPONSE :  
Non, il n'est pas possible de désactiver un Esclave DP lors du démarrage de la CPU car vous ne pouvez pas appeler le SFC 12 dans les OBs de démarrage des CPU S7 (OB 100 pour les S7-300 et les OB100, 101, 102 pour les S7-400).

Cependant il existe une possibilité de désactiver un Esclave DP immédiatement après le démarrage de la CPU et cela en utilisant le SFC 12 "D_ACT_DP".  Cela veut dire que la fonction de désactivation est lancée en début de cycle OB1.
Dans la procédure de désactivation , il n'est pas indispensable que l'Esclave DP soit raccordé ou présent sur le réseau PROFIBUS pendant l'appel de la fonction .

Pour de plus amples Informations sur le SFC12 veuillez consulter l'aide en ligne du STEP 7 ou dans le Manuel Technique "Logiciel système pour SIMATIC S7-300/400 Fonctions standard et fonctions système Edition: 01/2004 " disponible via le Faq Nr 1214574. Une application complète d'utilisation du SFC12 "D_ACT_DP" est disponible sur le FAQ Nr 5608020 .

Le téléchargement ci-dessous contient un bloc de programme qui permet d'activer/désactiver plusieurs Esclaves DP en un appel . Ainsi par exemple , en début de cycle programme , vous pouvez désactiver une série d'Esclaves . Ce bloc de programme est articulé autour du SFC12.

FB12_D_ACT_DYN.exe ( 84 KB )  

Une description détaillée au format PDF vous donnera la façon d'utiliser et de paramétrer le FB12 "D_ACT_DYN" :

FB12_D_ACT_DYN_e.pdf ( 39 KB )  

 

Copiez le fichier "FB12_D_ACT_DYN.exe " dans un répertoire distinct et ouvrez ensuite le fichier via un double clic . La bibliothèque créé avec le STEP 7 V5.3 SP1 puis décompacte tous les sous répertoire associés. Vous pouvez ensuite utiliser SIMATIC Manager pour ouvrir la bibliothèque compactée et utiliser ensuite les blocs qui s'y trouvent .

 ID contribution:21041356   Date:2005-02-10