Définition du problème L'application suivante vous
montre comment faire transiter dans les deux sens de grosses
quantités de données de la manière la plus simple possible par
l'Industrial Ethernet à partir d'une commande WinAC RTX dans une
autre commande S7.
Solution
Pour le transit des plus grosses quantités possibles de données,
la communication S7 via Industrial Ethernet est utilisée dans cette
application.
Exigences envers cette solution
Cette application comprend les points suivants :
-
Du côté de la commande WinAC RTX, l'interface Ethernet intégrée
au PC est utilisée comme processeur de communication en même temps
que le logiciel SIMATIC NET SOFTNET-S7.
-
Une connexion S7 (paramétrée des deux côtés) est
utilisée.
-
Un paquet de données transite dans n'importe quel sens.
-
Ce paquet de données a un volume de 16 KOctets (taille max. d'un
bloc de données dans l'unité centrale CPU315-2 DP)
Structure fonctionnelle
La figure suivante montre le schéma de principe de l'interaction
des composants d'automatisation utilisés pour l'exemple.
Solution matérielle
Vous voyez ici la solution matérielle réalisée pour cette
application ainsi que le logiciel à installer pour ces
composants.
Téléchargements
Historique
| Edition |
Modifications |
| 11/2004 |
Première édition |
|