|
Konfigurationshinweis Abhängig vom verwendeten Bediengerät gibt es unterschiedliche externe Ablageorte, um
z. B. Rezepturen, Meldung und Variablen zu sichern.
In der unter Anlage zur Verfügung stehenden Tabelle sind alle Bediengeräte aufgeführt, die Sie mit ProTool bzw. mit WinCC flexible oder im TIA Portal projektieren können. In dieser Liste sind die entsprechenden Ablageorte sowie die zu speichernden Funktionen/Daten aufgeführt.
Hinweis
Für den internen Flash-Speicher sind zyklisch schreibende Zugriffe nicht zulässig, da diese die Lebensdauer des Flash-Speichers und damit die Lebensdauer des Bediengerätes verringern. Verwenden Sie im Interesse der Lebensdauer des Gerätes und wegen der besseren Performance für die Ablage von Datensätzen bzw. für Archive nach Möglichkeit externe Speicherkarten.
Hinweise zur Performance bei Speicherkarten Eine Aussage zur Performance bei der Verwendung von Speicherkarten kann an dieser Stelle nicht gemacht werden. Beachten Sie hierzu das Gerätehandbuch des jeweiligen Bediengerätes.
Empfohlene Speichermedien finden Sie im FAQ: "Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?" unter der Beitrags-ID: 21847868.
Bediengerät bei gesteckter Speicherkarte ausschalten Beenden Sie vor dem Abschalten der Versorgungsspannung grundsätzlich zuerst die Runtime-Software, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden. Betätigen Sie dazu das Bedienelement, das in Ihrer Projektierung mit der Funktion "Runtime_beenden" verknüpft ist. Warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird und schalten Sie erst dann die Versorgungsspannung ab. Falls Sie versehentlich die Versorgungsspannung im laufenden Betrieb unterbrechen, überprüft das Bediengerät nach dem Wiedereinschalten die Speicherkarte und repariert ggf. defekte Bereiche. Eine Beschreibung der Wiederherstellung des Dateisystems einer Speicherkarte finden Sie im Handbuch MP377 unter dem Kapitel: "MP377, MP377 PRO (WinCC flexible) > Betriebssystem konfigurieren > Bediengeräteeinstellung ändern > Registrierungseinträge sichern"
Die automatische Reparatur der Speicherkarte kann im Control Panel unter OP in der Registerkarte "Persistent Storage" aktiviert werden.

Bild 01
Im TIA Portal können Sie mit der Funktion "HardwareSicherEntfernen" (SafelyRemoveHardware) überprüfen können, ob auf das Speichermedium lesend oder schreibend zugegriffen wird.
Eine Beschreibung der Funktion finden Sie im Handbuch zum WinCC TIA Portal unter folgendem Kapitel: "WinCC Advanced V11 SP1 > Prozesse visualisieren (Advanced) > Mit Systemfunktionen und Runtime Scripting arbeiten > Referenz > VB-Skripting > SafelyRmoveHardware"
Hinweis
Durch die Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung USV kann die Runtime des Bediengerätes sicher heruntergefahren werden. Weitere Informationen zu USV in Verbindung mit einem Bediengerät finden Sie unter folgender Beitrags-ID 21633613.
(Dieser Hinweis betrifft nicht die Comfort Panels. Mit einer SIMATIC HMI Memory Card unterstützen die Comfort Panels die Konsistenz der gespeicherten Daten bei Spannungsausfall. Weitere Informationen zum Thema Datenkonsistenz der Speicherkarte für Comfort Panels finden Sie im Handbuch.
"Handbuch Comfort Panels > Gerät in Betrieb nehmen > Überblick > Speicherkonzept > Hinweis Datenkonsistenz der Speicherkarte")
Speicherkarte entfernen
Bevor Sie die Speicherkarte entfernen, betätigen Sie entweder das Bedienelement, das in Ihrer Projektierung mit der Funktion "Archiv_schließen" verknüpft ist, oder beenden Sie die "Runtime-Software". Betätigen Sie dazu das Bedienelement, das in Ihrer Projektierung mit der Funktion "Runtime_beenden" verknüpft ist. Das Schließen der Archive oder Beenden der Runtime-Software kann, je nach Größe und Anzahl der angelegten Archive, mehrere Minuten dauern.
Wenn die Speicherkarte während der Archivierung entfernt wird, werden die zu archivierenden Daten kurzfristig im Arbeitsspeicher des Bediengerätes gepuffert.
Hinweis
Sollte die Meldung: "Es konnte die RT nicht beendet werden; wollen Sie weiter warten" erscheinen, dann bestätigen Sie diese Abfrage zunächst mit JA.
Anlage 01: 20681208_HMI_Speichermedien_d.pdf ( 72 KB )
Beispiel Im folgendem Beispiel ist die Auswahl eines externen Speicherorts für eine Rezeptur dargestellt.
Als Speicherort wurde "Storage Card" bzw. "Storage Card2" oder "Storage Card SD" ausgewählt.

Bild 02 Einstellung in ProTool

Bild 03 Einstellung in WinCC flexible

Bild 04 Einstellung in WinCC TIA Portal
|