|
PREGUNTA:
¿Qué posibilidades de comunicación existen entre un esclavo SIMOVERT y un maestro de PROFIBUS-DP?
RESPUESTA:
Si se quiere conectar un equipo SIMOVERT como esclavo de PROFIBUS-DP a un maestro de la red, existen las siguientes posibilidades:
1. Conexión del esclavo al conector integrado DP de la CPU del S7-300
Al realizar la configuración del esclavo SIMOVERT en la configuración HW se pide que se elija una configuración base. Si se decide por el tipo PPO5, se tiene la posibilidad entre "PPO 5: 4 PKW | 4 + 4 + 2 PZD" y "PPO 5: 4 PKW | 10 PZD".
La suma de todas las palabras de parámetros y proceso es la misma en ambos casos. La diferencia reside en la complejidad de la comunicación debido a la diferente división de la zona de datos consistente.

Si se elige la configuración "PPO 5: 4 PKW | 4 + 4 + 2 PZD", la comunicación hay que programarla con la ayuda de 3 llamadas a los módulos SFC 15 (DPWR_DAT) o SFC 14 (DPRD_DAT). Los módulos SFC 15 y SFC 14 siempre hay que utilizarlos cuando la longitud de datos es de 3 o más de 4 bytes. Debido a que en este caso se han seleccionado 3 bloques de datos con 8 bytes y 1 bloque de datos con 4 bytes, se necesitan 3 llamadas a los módulos SFC. El cuarto bloque de datos tiene una longitud de 4 bytes y se puede leer directamente con las instrucciones de STEP7.
Advertencia: El formato de la longitud de datos en la configuración HW es de tipo "WORD".

Si se selecciona la configuración "PPO 5: 4 PKW | 10 PZD", sólo se necesitan 2 llamadas a los módulos SFC 15 (DPWR_DAT) o SFC 14 (DPRD_DAT). Una llamada para el bloque de datos de parámetros (PKW) y otro para el bloque de datos de proceso (PZD).
2. Utilización de la CP342-5 como maestro DP
Si se utiliza una CP342-5 como maestro DP, da igual cuál es la configuración base que se elija. Sólo se puede utilizar las funciones FC1 (DP_SEND) y FC2 (DP_RECV). Las funciones de sistema SFC14 y SFC15 no se pueden usar en este caso.
Advertencia: Si se configura una CBP SIMOVERT con una CP342-5, la longitud del bloque de datos es 2 bytes mayor que la que indica la configuración HW (PKW+PZD). Estos 2 bytes adicionales se utilizan para el diagnóstico.
|