| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Un proyecto creado en el catálogo CA01 se puede guardar en un archivo CFG con ayuda de la función "Ayudas para la selección". Tras abrir el CA01, seleccione la opción "Productos" y abra el diálogo "Ayuda para la selección SIMATIC - Administrador de proyectos" desde "Ayudas para la selección -> SIMATIC". |
| 2 |
Seleccione los datos del proyecto (por ejemplo, estación "S7-300") y ejecute la función "Archivo -> Exportar -> STEP 7".

Figura 01
|
| 3 |
En el siguiente diálogo "Exportar configuración HW", seleccione la carpeta (por ejemplo, el disco duro) donde se quieren guardar los datos del proyecto. Asigne un nombre al archivo y elija el tipo de archivo "(*.cfg)". Haga clic sobre el botón "Guardar", de forma que los datos del proyecto se guarden en un formato legible para el STEP 7. |
| 4 |
Abra en el administrador SIMATIC el proyecto en el que se quieran importar los datos del proyecto del CA01, e inserte una nueva estación S7 en dicho proyecto. La estación S7 no debe estar configurada todavía. |
| 5 |
Abra la configuración HW todavía vacía y seleccione la opción del menú "Estación -> Importar" en la configuración HW.

Figura 02
|
| 6 |
Navegue en el diálogo "Importar" hacia la carpeta en donde están guardados los datos del proyecto del catálogo CA01 y seleccione el archivo CFG. Haga clic ahora sobre el botón "Abrir", con lo que los datos son importados. |
| 7 |
Tras la importación, se ve la configuración hardware que se ha configurado con el catálogo CA01. Los módulos en el proyecto de STEP 7 se corresponden con los artículos seleccionados en el catálogo CA01. Guarde y compile la configuración hardware, a través del icono de "disquete" en la barra de tareas o a través de la opción del menú "Estación -> Guardar y Compilar". |
| 8 |
Por último, ya se puede descargar la configuración hardware en el módulo. |