Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Importar / Exportar datos
¿Cómo se puede colocar en Internet una página Web definida por el usuario, con ayuda del STEP 7 V5.5?
¿Cómo se puede importar en el STEP 7 un proyecto creado en el catálogo CA01 y seguir utilizándolo?
¿Qué selección de idioma en los nemotécnicos es obligatoria para la conversión de la lista de asignación del STEP 5 en la tabla de símbolos del STEP 7?
Información sobre el tema "Importar / Exportar datos"
¿Cómo se importa una tabla de símbolos en un bloque de datos en el STEP 7 V5.x?
¿Cómo se puede importar en un módulo de datos del STEP 7una lista de EXCEL con variables?
¿Cómo se pueden asegurar los valores actuales de los DBs y de las marcas?
¿Cómo se puede importar / exportar la tabla de símbolos para su elaboración en EXCEL?
¿Cómo se puede importar en el STEP 7 un proyecto creado en el catálogo CA01 y seguir utilizándolo?
Referencia:

Instrucciones:
La siguiente tabla contiene las instrucciones de cómo exportar los datos del proyecto en el catálogo CA01 a un archivo CFG,  e importar los datos de este archivo en un proyecto de STEP 7.
 
Procedimiento
1 Un proyecto creado en el catálogo CA01 se puede guardar en un archivo CFG con ayuda de la función "Ayudas para la selección". Tras abrir el CA01, seleccione la opción "Productos" y abra el diálogo "Ayuda para la selección SIMATIC - Administrador de proyectos" desde "Ayudas para la selección -> SIMATIC".
2 Seleccione los datos del proyecto (por ejemplo, estación "S7-300") y ejecute la función "Archivo -> Exportar -> STEP 7".


Figura 01

3 En el siguiente diálogo "Exportar configuración HW", seleccione la carpeta (por ejemplo, el disco duro) donde se quieren guardar los datos del proyecto. Asigne un nombre al archivo y elija el tipo de archivo "(*.cfg)". Haga clic sobre el botón "Guardar", de forma que los datos del proyecto se guarden en un formato legible para el STEP 7.
4 Abra en el administrador SIMATIC el proyecto en el que se quieran importar los datos del proyecto del CA01, e inserte una nueva estación S7 en dicho proyecto. La estación S7 no debe estar configurada todavía.
5 Abra la configuración HW todavía vacía y seleccione la opción del menú "Estación -> Importar" en la configuración HW.


Figura 02

6 Navegue en el diálogo "Importar" hacia la carpeta en donde están guardados los datos del proyecto del catálogo CA01 y seleccione el archivo CFG. Haga clic ahora sobre el botón "Abrir", con lo que los datos son importados.
7 Tras la importación, se ve la configuración hardware que se ha configurado con el catálogo CA01. Los módulos en el proyecto de STEP 7 se corresponden con los artículos seleccionados en el catálogo CA01. Guarde y compile la configuración hardware, a través del icono de "disquete" en la barra de tareas o a través de la opción del menú "Estación -> Guardar y Compilar".
8 Por último, ya se puede descargar la configuración hardware en el módulo.

Entorno de creación
Las imágenes de este FAQ se han creado con el STEP 7 V5.4 y el catálogo CA01 10/2006 D.

 Nr. de identificación (ID):2042211   Fecha:2010-07-23