afficher la liste des articles
ProTool RT -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Pourquoi des caractères et des objets sont-ils représentés décalés sur un système PC WinCC flexible Runtime ou un pupitre opérateur ?
Erreur $044 erreur de transfert 8 lors de l'enregistrement d'une recette.
Paramètres de connexion pour une communication entre ProTool/Pro et WinAC
Contour gris en mode RUNTIME
Impression erronée avec ProTool Pro Runtime V5.10 sous Windows NT
Message d'erreur au démarrage du Runtime de ProTool/Pro: La structure du fichier de configuration "*.fwd" est incompatible.
Message d'erreur "GET INSTANCE ERROR" lors de l'appel du fichier FWD
Des messages sont imprimés seulement après la fin de l'exécution du runtime.
Impression erronée avec ProTool Pro Runtime V5.10 sous Windows NT
Nº de référence:

QUESTION:
Comment peut-on éditer des messages ligne par ligne dans ProTool Pro RT V5.10 ?

ANTWORT:
Le remplacement du fichier "FwPrintr.dll" par la nouvelle version ci-jointe de cette DLL rend possible l'édition ligne par ligne des messages avec la version Runtime V5.10 unter Windows NT 4.0 SP4.

Remarque :
Cette DLL n'est prévue que pour ProTool Pro RT V5.10 sous Windows NT.

Procédure de remplacement de la DLL:

  • Cliquer sur le fichier ci-joint <Fwprinter.exe> et copier le fichier dans le répertoire d'installation de ProTool Pro RT.
  • Lors de la copie, une demande de confirmation d'écrasement de la DLL actuelle est sollicitée. Confirmer par Oui.

Important !!!
N'effacez en aucun cas l'ancienne DLL. Le remplacement de l'ancienne DLL par la nouvelle DLL doit se faire par écrasement.

Fichier archive avec la nouvelle DLL pour ProTool RT V5.10
Fwprintr.exe (48 KB)

 ID contribution:2042004   Date:2000-03-27