Instrucciones:
En las versiones inferiores al PCS 7 V5.2, se creaban de forma
estándar los avisos generales del control de procesos que habían
provocado un aviso en el PCS 7 OS en caso de fallo. Esto se incluyó
ya que los módulos de diagnóstico de la librería PCS 7 no cubrían
todos los avisos necesarios de control de procesos. Eran los
siguientes avisos:
- Fallo AS síncrono
- Fallo AS asíncrono
- Fallo de módulo
- Fallo de STOP / Interrupción
- Evento de sistema H/F
- Fallo de comunicación
- Sin fallo en la CPU / Fallo en la CP /
FM
Con el PCS 7 V5.2 (a partir del STEP 7 V5.1 + SP2 + HF2), se
ampliaron los módulos de diagnóstico de las librerías PCS 7. De
esta forma, ya no son necesarios los avisos generales del control
de procesos de las CPUs del S7-400. Los módulos de diagnóstico PCS
7 a partir de la versión V5.2 disponen de todos los avisos de
control de procesos necesarios y, por tanto, cubren todos los
avisos generales del control de procesos de las CPUs del
S7-400.
Si se crea un nuevo proyecto a partir del PCS 7 V5.2, en la
configuración estándar están inhibidos por defecto los avisos
conjuntos del control de procesos del AS. Pero si se actualiza
el software, esta inhibición no está activa y el usuario
recibe en el OS los avisos generales del control de procesos en
caso de fallo. Para realizar la desactivación, proceda de la
siguiente manera.
Procedimiento general:
- Seleccione la CPU en el administrador
SIMATIC
- Abra el menú contextual con el botón derecho
del ratón.
- Seleccione "Propiedades especiales del objeto
-> Inhibir los avisos generales del control de
procesos".
Leittechniksammelmeldungen
unterdrücken / freischalten ( 85 KB )
Advertencia: En la ayuda Online del administrador
SIMATIC, se dispone de información adicional sobre este
tema.
Conceptos de búsqueda: Avisos de
control de procesos AS, avisos generales del control de procesos,
fallo AS síncrono, fallo AS asíncrono, fallo de módulo, fallo de
STOP / Interrupción, evento de sistema H/F, fallo de
comunicación
|