Mostrar lista de artículos
WinCC -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / inicializar el sistema operativo
¿Por qué no aparecen otras estaciones de WinCC en el entorno de red si se utiliza Window 7 o Windows Server 2008 PC?
¿Por qué no se deben instalar las actualizaciones de seguridad KB2467174, KB2467175, KB2465361 y KB2465367 de Microsoft en el WinCC, PCS 7 o WinCC Professional V11?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el WinCC dentro de un dominio?
¿De qué parches de seguridad de Microsoft ("Security Patches" y "Critical Patches") se ha probado su compatibilidad con SIMATIC WinCC?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el WinCC con sistemas operativos OEM?
¿Cómo se puede desinstalar el SP3 de Microsoft Windows XP?
Información detallada sobre la variante de Microsoft Windows instalada
¿Por qué el unicliente de WinCC no puede abrir el proyecto del servidor?
¿Qué limitaciones hay en la asignación del nombre del PC para el WinCC?
Desconectar los sticks USB desde el sistema operativo
¿Cómo se puede evitar que se abra el explorador de Microsoft Windows en cuanto se conecte un USB-Stick en el PC o se introduzca un CD/DVD en una unidad de disco?
¿Cómo se puede evitar la función "Autoinicio" al introducir un CD/DVD o al conectar un dispositivo USB?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el WinCC dentro de un dominio?
Referencia:

Descripción:
Si WinCC funciona dentro de un dominio, tenga en cuenta las indicaciones dadas en el sistema de información del WinCC, dentro de la ruta siguiente:
Instalación del WinCC -> Notas de liberación -> Notas de instalación -> Requisitos para la instalación -> Requisitos software para la instalación

Tenga en cuenta la información general y de las notas de instalación y de liberación.
Instalación del WinCC / Notas de liberación

Las muchas particularidades y configuraciones de las diferentes instalaciones, respecto a los ajustes del dominio, hacen que el comportamiento no se pueda comprobar en el marco de una prueba general del sistema. Por eso, no se puede hacer ninguna declaración concreta sobre las limitaciones y repercusiones de los muchos ajustes del dominio.

Advertencia:
Si todavía se trabaja con una versión antigua del WinCC y por eso se trabaja también con el sistema operativo Windows NT, hay que tener en cuenta las siguiente información:

Descripción:
En necesario que WinCC se instale dentro de un "perfil de usuario de dominio" local. Si aparecen problemas en la red, el usuario puede registrase con su perfil de usuario local y seguir trabajando sin el fallo descrito para el WinCC (consulte las notas de liberación del WinCC V5.0).

Procedimiento:

  1. Además de los perfiles de usuario disponibles, cree un perfil de usuario local (sin conexión a red) con derechos de administrador y derechos de usuario principal.
    (Atención: Para poder crear un nuevo usuario con derechos de administrador, se necesita disponer de esos mismos derechos de administrador).
  • Selección la opción "Inicio -> Programas -> Administración (general) -> Administrador de usuarios".
  • Dentro de este administrador de usuario se elige ahora la opción "Usuarios -> Nuevo usuario".

  1. Arranque el PC de nuevo.
  2. En la ventana de registro, modifique el nombre del dominio dentro del nombre del PC.
  3. Regístrese en el PC con el nuevo perfil creado.
  4. Instale finalmente el WinCC.

Indicaciones:
Si WinCC se instala con un perfil local, éste puede funcionar tanto en un entorno de red como de manera local (sin red).
Tenga en cuenta que siempre se disponga de una tarjeta de red configurada en el PC. Esta condición es independiente de si la red se quiere utilizar o no.

 Nr. de identificación (ID):2008363   Fecha:2011-03-19