Beitragsliste anzeigen
Microbox -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann bei einem SIMATIC IPC die "Meldepuffer Partition" konfiguriert werden?
Wie wird WinAC RTX 2005 für den Einsatz eines Microbox PC 420 mit Windows XP Embedded konfiguriert?
Wie können zwei unabhängige Gbit-Ethernetschnittstellen mit der Teaming-Funktionalität in Windows XP zu einer Gruppe zusammengefasst werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Wie muss ich die Einstellungen vornehmen, damit meine Einstellungen oder geladenen Programme nach Wiederanlauf vorhanden sind?
Wie muss ich die Einstellungen vornehmen, damit meine Einstellungen oder geladenen Programme nach Wiederanlauf vorhanden sind?
Bestellnummer:

Anleitung:
Bei den Compact Flash Installationen des Microbox PC ist die Systempartition durch den Enhanced Write Filter (EWF) vor Veränderungen durch Überschreiben geschützt. Um auf dieser Partition Dateien oder Einstellungen dauerhaft zu verändern, ist der Schreibschutz auszuschalten und erforderlichenfalls nach den Veränderungen wieder einzuschalten. Das Vorgehen hierzu ist in der Betriebsanleitung zum  Microbox PC unter Enhanced Write Filter (EWF) im Kapitel 9.2 beschrieben. Die Betriebsanleitung "SIMATIC Microbox PC 427B" finden Sie unter der Beitrags-ID: 31255831.

Zum Einstellen sowie zum Ein-/Ausschalten des EWF können Sie das Programm EWFMGR.EXE nutzen. Der Aufruf des Programms erfolgt über den Command Prompt 
(Start > Ausführen; cmd eingeben und OK drücken).

Folgende Tabelle zeigt eine Liste verfügbarer Funktionen.
 
Funktion Kommando Hinweis
Schreibschutz von Laufwerk C: einschalten ewfmgr c: -enable
Schreibschutz von Laufwerk C: ausschalten ewfmgr c: -commitanddisable Geänderte Daten werden übernommen
ewfmgr c: -disable Geänderte Daten gehen verloren
Geänderte Daten auf Laufwerk C: übernehmen ewfmgr c: -commit
Information über das EWF-Laufwerk anzeigen ewfmgr c:
Hilfe anzeigen ewfmgr c: /h
Tabelle 1: Funktionen des Enhanced Write Filter

Besonderheiten beim Einsatz des Enhanced Write Filters (EWF):

  • Wenn der EWF aktiv ist, dann gehen bei Spannungsausfall die nach dem Boot-Vorgang erfolgten Änderungen auf Laufwerk C: verloren. Wenn Sie die Daten vor Verlust bei Spannungsausfall schützen wollen, dann empfehlen wir den Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).

  • Sie können die Daten im EWF-RAM-Overlay vor dem Abschalten des Microbox PC 420 auf der Compact Flash-Karte bzw. der Festplatte sichern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
    1. Starten Sie den Command Prompt.
    2. Schalten Sie den Schreibschutz von Laufwerk C: aus mit: ewfmgr c: -commitanddisable
    (danach muss ein Reboot der Microbox erfolgen).
    3. Schalten Sie nun den Schreibschutz wieder ein: ewfmgr c: -enable
    (danach muss ein Reboot der Microbox erfolgen).

 Beitrags-ID:20012701   Datum:2008-08-26 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour