QUESTION:
Est-ce que je peux configurer différemment les adresses d'entrées
et de sorties dans un DP/AS-i Link 20E?
REPONSE:
Si vous configurez le DP/AS-i Link 20E avec les connaissances
intégrées de STEP 7, l'attribution de l'adresse de début des
entrées et de l'adresse de début des sorties doivent
correspondre.
Si vous souhaitez, en raison de la configuration des adresses de
l'ensemble de l'installation, configurer différemment les adresses
d'E/S, il est nécessaire de configurer le DP/AS-i Link 20E
par le fichier GSD.
Chargez alors les fichiers GSD des Links de la contribution ID
113250 et installez le fichier GSD en fonction de la contribution
ID 2383630.
Configurez alors le DP/AS-i Link 20E à partir du catalogue de
matériel- classeur "PROFIBUS-DP > Autres appareils de terrain
> Gateway > AS-I > DP/AS-i Link 20E".
Après avoir configuré un module E/S correspondant, vous pouvez
choisir des adresses différentes pour les adresses d'entrées et de
sorties.
Infos:
Avec la configuration par fichier GSD, vous ne pouvez pas accéder
aux fonctionnalités de configurations confortables de STEP 7, comme
par ex. le chargement automatique de la configuration AS-i du
DP/AS-i Link 20E dans la configuration matérielle STEP 7.
Si vous utilisez pour communiquer avec le DP/AS-i Link 20E,
l'interface de commande FC "ASI_3422", il est nécessaire de
donner toujours l'adresse des Entrées au paramètre
LADDR.
En outre, l'octet de retour de l'OB 82 "OB82_IO_FLAG" est à
analyser dans les cas de traitement d'alarme.
|