|
DOMANDA
Con il DP/AS-i Link 20E si possono progettare in modo diverso gli
indirizzi di ingresso e di uscita?
RISPOSTA
Se si progetta il DP/AS-i Link 20E tramite la knowledge integrata
nello STEP 7 (Meta-knowledge), nell'assegnazione degli indirizzi di
I/O l'indirizzo di inizio degli ingressi deve coincidere con
l'indirizzo di inizio delle uscite.
Se, a causa della progettazione degli indirizzi di I/O
dell'intero impianto, è necessario progettare in modo diverso gli
indirizzi di inizio degli ingressi e delle uscite, è necessario
allora progettare il DP/AS-i Link 20E tramite il file GSD.
Per questo scaricare il file GSD del Link nell'articolo con ID
113250 ed installarlo come descritto nell'articolo con ID
2383630.
Progettare poi il DP/AS-i Link 20E dalla cartella Catalogo
hardware "PROFIBUS-DP > Altri APPARECCHI DA CAMPO > Gateway
> AS-I > DP/AS-i Link 20E".
Dopo aver progettato un corrispondente modulo di I/O, si possono
scegliere in modo diversi di indirizzi per gli ingressi e le
uscite.
Avvertenze
Nella progettazione tramite file GSD non si può accedere alle
confortevoli funzioni di progettazione STEP7, come p. es. l'upload
automatico della progettazione AS-i nella HW Config STEP7.
Se per la comunicazione con il DP/AS-i Link 20E si utilizza
l'interfaccia di comando FC "ASI_3422", è necessario indicare
sempre sul parametro LADDR l'indirizzo degli
ingressi.
Inoltre, in determinate circostanze, nell'analisi di allarme è
necessario analizzare il byte di ritorno dello OB 82
"OB82_IO_FLAG".
|