Beitragsliste anzeigen
S7-400 CPU 41x -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren (GSD, Updates)
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 anwenderdefinierte Webseiten und Standardwebseiten für S7-CPUs automatisch aktualisiert werden?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.5 das Auslesen der Identifikationsdaten (z.B. die Seriennummer der MMC) mit der SFC 51?
Warum dürfen Sie eine Memory Card bei der S7-300/S7-400/S7-1200 CPU nie im laufenden Betrieb (RUN) entfernen?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Wie können Sie Uhrzeit und Datum aus einem GPS-Signal bestimmen?
Wie projektieren Sie eine Uhrzeitsynchronisation?
Wie können Sie die S7-300/400 vor unbefugten Zugriffen aus dem LAN (local area network) schützen?
Welche Möglichkeiten der Passwortvergabe gibt es?
Was kann ich tun, wenn neue Baugruppen, z.B. CPUs, im STEP 7 Baugruppenkatalog fehlen?
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Welche DP-Slaves können Sie mittels der Funktion CiR (Configuration in RUN) an ein PROFIBUS DP-Mastersystem hinzufügen und entfernen und welche Konfigurationsänderungen sind zulässig?
Woher kann ich die GSD-Dateien für meine S7-400 CPUs beziehen?
Wie führt man bei SIMATIC S7-400 CPUs ab Version 4.0 einen Kaltstart durch?
Warum soll nach der Inbetriebnahme des STEP 7 Programms die Betriebsart der CPU von Test- auf Prozessbetrieb umgeschaltet werden?
Wie können für die S7-400 CPU-Baugruppen Teilprozessabbilder während eines Alarm-OBs genutzt bzw. aktualisiert werden?
Anzeige von nur maximal 27 projektierten Baugruppen
Was ist bei der Funktion "Forcen von Eingängen" bei der S7-400 zu beachten?
PROFIBUS allgemein -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Was ist beim Hinzufügen oder Umparametrieren einer Komponente mittels CiR (Configuration in Run) zu beachten?
Was ist zu beachten, wenn ein DP-Slave zeitweise an einem PROFIBUS-DP Netz betrieben wird?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die ET 200-Stationen zu konfigurieren?
Projektierung des Alarm-Mode in STEP 7 für den Diagnose-Repeater (6ES7 972-0AB01-0XA0)
Korrektur von berechneten Buszeiten
Basiswissen zur Projektierung von PROFIBUS-DP Netzen
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Zyklische Programmbearbeitung erst nach Fertigmeldung aller DP-Teilnehmer
Welche Parameter müssen bei der Planung eines elektrischen Netzes berücksichtigt werden?
Wie kann ich mit STEP 7 die Buszykluszeit am PROFIBUS-DP berechnen?
S7-300 CPU 31x -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren (GSD, Updates)
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 anwenderdefinierte Webseiten und Standardwebseiten für S7-CPUs automatisch aktualisiert werden?
Warum dürfen Sie eine Memory Card bei der S7-300/S7-400/S7-1200 CPU nie im laufenden Betrieb (RUN) entfernen?
Wie wird das Code-Lesegerät SIMATIC MV440 / MV420 mit STEP 7 (TIA Portal)V11 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Wie wird das Code-Lesesystem SIMATIC MV440 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie können Sie Uhrzeit und Datum aus einem GPS-Signal bestimmen?
Wie können Sie die S7-300/400 vor unbefugten Zugriffen aus dem LAN (local area network) schützen?
Welche Möglichkeiten der Passwortvergabe gibt es?
Master / Slave (SIMOVERT) Kommunikation am DP-Profibus
Was kann ich tun, wenn neue Baugruppen, z.B. CPUs, im STEP 7 Baugruppenkatalog fehlen?
Woher kann ich die GSD-Dateien für meine S7-300 CPUs beziehen?
Wie projektieren Sie eine Uhrzeitsynchronisation?
Wie ist das Anlaufverhalten einer S7-300/400 CPU, wenn ich ein "leeres" DP-Mastersystem mit gesperrtem "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" projektiert habe, aber kein Slave eingebunden ist?
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Anbinden einer S7-300 an einen DP/PA-Link
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Bei der Adressvergabe in der Hardwarekonfiguration ist zu beachten, dass ein angelegter Datenbereich (z.B. ein Doppelwort) nicht auf der Grenze des Prozessabbildes projektiert werden darf (d.h. ein Teil des Bereiches innerhalb und der restliche Teil dieses Bereiches außerhalb des Prozessabbildes).

Beispiel:
Wenn Sie bei einem Prozessabbild mit 256 Byte Größe (Adressbereich 0 bis 255) ein Eingangsdoppelwort auf die Adressen 254 bis 257 projektieren, dann müssen Sie die Größe des Prozessabbilds (einstellbar in den Eigenschaften der CPU) anpassen.


Bild 01


Bild 02

Die folgende Tabelle zeigt eine Aufstellung der S7-CPUs, die ein variabel einstellbares Prozessabbild haben:
 
S7-300 CPU Bestell-Nummer Einschränkung
IM154-8 CPU 6ES7 154-8AB00-0AB0 ab Firmware-Version 2.5
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0 ab Firmware-Version 2.5
CPU 317-2 6ES7 317-2AJ10-0AB0 ab Firmware-Version 2.5
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EK13-0AB0 ab Firmware-Version 2.3
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EJ10-0AB0 ab Firmware-Version 2.3
CPU 318-2 DP 6ES7 318-2AJ00-0AB0 -
CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL00-0AB0 -
S7-400 CPU Bestell-Nummer Einschränkung
CPU 4xx.. 6ES7 41..

ab Firmware-Version 1.1

CPU 416-2
6ES7 416-2XK00-0AB0 nur Selektion zwischen
512 und 1024 Bytes möglich
6ES7 416-2XK01-0AB0
6ES7 416-2XL00-0AB0
6ES7 416-2XL01-0AB0

Hinweis:
Ab STEP 7 V5.3 wird dies in der Projektierung der E/A-Adressen überprüft und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben.

Fehlermeldung "Die eingegebene Adresse ist ungültig":
Wird der Adressbereich einer Baugruppe so eingestellt, dass die Adressen teilweise innerhalb und teilweise außerhalb des Prozessabbildes liegen würden, so wird die Adressierung mit der folgenden Meldung abgewiesen:


Bild 03

Abhilfe:
Korrigieren Sie in diesem Fall die Adresse der Baugruppe oder den Bereich des Prozessabbildes so, dass der Adressbereich entweder vollständig innerhalb oder vollständig außerhalb des Prozessabbilds liegt.

Fehlermeldung (13:4919):
Wird hingegen zunächst eine gültige Adresse für die E/A-Baugruppe projektiert, und anschließend die Größe des Prozessabbildes der CPU geändert, so wird beim "Speichern und übersetzen" der Konfiguration gemeldet, dass die Systemdaten nicht erzeugt werden konnten; nach einem Klick auf "Details..." erscheinen folgende Erläuterungen:


Bild 04

Abhilfe:
Wählen Sie durch einen Klick auf "Gehe zu" die Baugruppe an und korrigieren Sie die Adresse so, dass der Adressbereich entweder vollständig innerhalb oder vollständig außerhalb des Prozessabbilds liegt, oder korrigieren Sie die Größe des Prozessabbildes.

Suchbegriffe:
Meldung 13:4919, OB1-PA, TPA, PAE, PAA

 Beitrags-ID:19951373   Datum:2007-11-26 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour