Konfigurationshinweis: Bei der Adressvergabe in der Hardwarekonfiguration ist zu beachten, dass ein angelegter Datenbereich (z.B. ein Doppelwort) nicht auf der Grenze des Prozessabbildes projektiert werden darf (d.h. ein Teil des Bereiches innerhalb und der restliche Teil dieses Bereiches außerhalb des Prozessabbildes).
Beispiel:
Wenn Sie bei einem Prozessabbild mit 256 Byte Größe (Adressbereich 0 bis 255) ein Eingangsdoppelwort auf die Adressen 254 bis 257 projektieren, dann müssen Sie die Größe des Prozessabbilds (einstellbar in den Eigenschaften der CPU) anpassen.

Bild 01
  Bild 02
Die folgende Tabelle zeigt eine Aufstellung der S7-CPUs, die ein variabel einstellbares Prozessabbild haben:
| S7-300 CPU |
Bestell-Nummer |
Einschränkung |
| IM154-8 CPU |
6ES7 154-8AB00-0AB0 |
ab Firmware-Version 2.5 |
| CPU 315-2 PN/DP |
6ES7 315-2EH13-0AB0 |
ab Firmware-Version 2.5 |
| CPU 317-2 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
ab Firmware-Version 2.5 |
| CPU 317-2 PN/DP |
6ES7 317-2EK13-0AB0 |
ab Firmware-Version 2.3 |
| CPU 317-2 PN/DP |
6ES7 317-2EJ10-0AB0 |
ab Firmware-Version 2.3 |
| CPU 318-2 DP |
6ES7 318-2AJ00-0AB0 |
- |
| CPU 319-3 PN/DP |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
- |
| S7-400 CPU |
Bestell-Nummer |
Einschränkung |
| CPU 4xx.. |
6ES7 41.. |
ab Firmware-Version 1.1 |
| CPU 416-2 |
| 6ES7 416-2XK00-0AB0 |
nur Selektion zwischen
512 und 1024 Bytes möglich |
| 6ES7 416-2XK01-0AB0 |
| 6ES7 416-2XL00-0AB0 |
| 6ES7 416-2XL01-0AB0 |
Hinweis:
Ab STEP 7 V5.3 wird dies in der Projektierung der E/A-Adressen überprüft und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben.
Fehlermeldung "Die eingegebene Adresse ist ungültig": Wird der Adressbereich einer Baugruppe so eingestellt, dass die Adressen teilweise innerhalb und teilweise außerhalb des Prozessabbildes liegen würden, so wird die Adressierung mit der folgenden Meldung abgewiesen:
  Bild 03
Abhilfe: Korrigieren Sie in diesem Fall die Adresse der Baugruppe oder den Bereich des Prozessabbildes so, dass der Adressbereich entweder vollständig innerhalb oder vollständig außerhalb des Prozessabbilds liegt.
Fehlermeldung (13:4919):
Wird hingegen zunächst eine gültige Adresse für die E/A-Baugruppe projektiert, und anschließend die Größe des Prozessabbildes der CPU geändert, so wird beim "Speichern und übersetzen" der Konfiguration gemeldet, dass die Systemdaten nicht erzeugt werden konnten; nach einem Klick auf "Details..." erscheinen folgende Erläuterungen:
  Bild 04
Abhilfe:
Wählen Sie durch einen Klick auf "Gehe zu" die Baugruppe an und korrigieren Sie die Adresse so, dass der Adressbereich entweder vollständig innerhalb oder vollständig außerhalb des Prozessabbilds liegt, oder korrigieren Sie die Größe des Prozessabbildes.
Suchbegriffe:
Meldung 13:4919, OB1-PA, TPA, PAE, PAA
|