|
QUESTION:
Est-que l'état d'une SPU S7-400 est le même après une coupure secteur (sans pile de sauvegarde) qu'après un effacement général ?
REPONSE:
Après une perte de tension ou un effacement général (MRES) en mode non sauvegardé, les zones mémoire des CPU S7-400 suivantes sont remises à zéro:
- Mémoire de chargement dynamique (RAM)
- Mémoire de travail
- Mémoire système
Toutes les données qui sont stockées dans ces zones sont perdues. Exceptés les paramètres MPI (par exemple l'adresse MPI de la CPU). Ceux-ci sont conservés après une perte de tension. La CPU se comporte de manière identique dans les deux cas. Ainsi, après une perte de tension ou un effacement général, la CPU peut encore communiquer. Après une perte de tension, juste un redémarrage est possible.
Important :
En mode non sauvegardé, il n'y a aucune zone mémoire rémanente.
|