Mostrar lista de artículos
S7-400 CPU 41x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta al insertar o reparametrizar un componente con ayuda de la función CiR (Configuration in Run)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
Comportamiento de la CPU después de desconectar la alimentación sin batería de respaldo
Direccionamiento de periferia con esclavos DP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuál es la diferencia entre el nuevo arranque (arranque en caliente), arranque en frío y rearranque en una CPU del S7-400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
La CPU no pasa a RUN
¿Cuál es el significado del "factor de corrección" en el registro "Diagnóstico / Reloj" de las propiedades de objeto de la CPU?
¿Qué es el servicio Multicomputing y cuáles son las diferencias con el servicio en bastidores segmentados?
Datos diferentes de la memoria necesaria Offline y Online
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria del S7-400?
Comportamiento de la CPU después de desconectar la alimentación sin batería de respaldo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Es igual el estado de una CPU de un S7-400 CPU después de hacer un OFF-ON de la alimentación (sin batería de respaldo) que después de hacer un borrado total?

RESPUESTA:
Al fallar la alimentación o al hacer un borrado total (MRES), cuando no se tiene la batería de respaldo, se resetean las siguientes zonas de memoria de la CPU del S7-400:

  • La memoria de carga dinámica (RAM)
  • La memoria de trabajo
  • La memoria del sistema

Se pierden todos los datos que estén almacenados en estas zonas, excepto los parámetros MPI (por ejemplo, la dirección MPI de la CPU). Estos se mantienen después de un fallo de alimentación. En ambos casos la CPU se comporta igual. Por lo que después de un fallo de alimentación o de un borrado total, la CPU todavía puede comunicar. Después de un fallo de alimentación sólo es posible el tipo de arranque "Nuevo arranque".

Importante:
Si no se tiene batería de respaldo no hay zonas de memoria remanentes.

 Nr. de identificación (ID):1994237   Fecha:2000-04-04