Einleitung: Mit den Optionen WinCC flexible /Sm@rtAccess bzw. Sm@rtService kann auf ein WinCC flexible Runtime-System auch über das Internet zugegriffen werden. Die Kopplung kann auf Basis eines ISDN- oder DSL-Netzwerks erfolgen.
Anwendungsbeispiel: Ihr Kunde wünscht, dass Sie eine externe Fernwartung des Bediengerätes ermöglichen, um bei einer Störung über das Internet auf das Bediengerät zugreifen zu können und ggf. Parameter über das Bediengerät zu verändern bzw. die Anlagenwerte online zu beobachten.
Für die Umsetzung der aufgezeigten Konfiguration/Aufgabe ergeben sich folgende Fragen:
- Wie kann ich das Panel an das WAN (Wide Area Network) anbinden?
- Welche Hardwarekomponenten sind notwendig?
- Welche IP-Adresse hat das zu erreichende Panel?
- Wie sicher ist die Verbindung?
- Welche Einstellungen sind vorzunehmen?
Antworten zu diesen Fragen bzw. ein Basiswissen finden Sie in dem folgenden Dokument
Basiswissen ( 642 KB )
Welche Voraussetzungen werden an das Bediengerät gestellt:
- HMI Bediengeräte mit Ethernet Schnittstelle
- HMI Bediengerät basierend auf WinCC flexible
- HMI Runtime mit der Option "WinCC flexible /Sm@rtService" oder "WinCC flexible /Sm@rtAccess"
Lösungsmöglichkeit: Um die oben aufgezeigte Konfiguration umzusetzen, sind als führende Größe der Netzwerkanschluss (analog/ ISDN/ DSL) am jeweiligen Wartungs-PC/ Bediengerät zu klären. Danach können Sie über die Links in den folgenden Tabellen auf die konkrete Umsetzung verzweigen.
- Wartungs-PC kommuniziert mit einem Bediengerät
Der Servicetechniker ist über eine Modemverbindung mit dem Internet gekoppelt.
Der Bedienplatz der Maschine/Anlage ist über einen Router mit dem Internet gekoppelt.
- Kommunikation zwischen zwei Bediengeräten
Sollen über das Internet zwei Bediengeräte direkt miteinander verbunden werden, werden beide Bediengeräte über einen Router an das Internet angebunden.
Über die Links in der folgenden Tabelle wird auf die konkrete Umsetzung verzweigt.
- Wartungs-PC kommuniziert mit n-Bediengeräten
Sollen über das Internet mehrere Bediengeräte einer Anlage über eine Routerverbindung an das Internet angebunden werden, sind unterschiedliche Verbindungsarten möglich.
In diesem Dokument wird auf zwei Verbindungsarten eingegangen:
a) Kommunikation zwischen zwei Netzwerken auf Basis einer Standard Routerverbindung (Port-Forwarding).
Diese Verbindungsart kommt allgemein mit den Standardfunktionalitäten der eingesetzten Komponenten
(Router, PC, etc.) aus.
b) Kommunikation zwischen zwei Netzwerken auf Basis eines
Virtual Privat Network (VPN).
VPN zeichnet sich durch eine erhöhte Übertragungssicherheit und hohe Transparenz im Zugang auf das entfernte Netzwerk aus.
Es werden erhöhte Anforderungen an den Router gestellt und zusätzliche Software benötigt.
In der Tabelle finden Sie die konkrete Umsetzung von Port-Forwarding sowie VPN.
Weiterführende Informationen: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter den nachfolgend aufgeführten Beiträge.
| Funktionen des TS Adapter IE |
24532849 |
| Welche Einstellungen sind am TS Adapter IE vorzunehmen, um ein WinCC flexible Projekt via Teleservice zu übertragen? |
26999934 |
Cluster FAQ Beiträge:
Industrial Ethernet Netzkomponenten (Security) -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren |
24533194 |
Suchbegriffe:
Fernzugriff, Ferndiagnose
|