Indicaciones de configuración:
Si se quiere conectar un equipo SIMATIC HMI a una CPU ET 200, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
Propiedades de las CPUs ET 200
- ET 200S CPU:
Las CPUs IM151-7 de la ET 200S disponen de una interfase MPI/ DP:
En la subred MPI, la CPU de la ET 200S se puede conectar al equipo HMI a través de la interfase MPI integrada.
En la red PROFIBUS-DP, la interfase DP integrada de la CPU en la ET 200S sólo se puede utilizar como esclavo DP, es decir, aparte del equipo HMI hay que disponer de un maestro DP (por ejemplo, la CPU316-2DP del S7-300), el cual utilice la CPU IM 151-7 como esclavo DP.
Si se utiliza la CPU de la IM151-7 sin maestro DP en PROFIBUS-DP, funciona la comunicación con el equipo de HMI, pero se muestra una fallo de bus en la CPU de la IM151-7.
Advertencia: Con el módulo DP maestro (referencia: 6ES7138-4HA00-0AB0 ), el cual se conecta directamente junto a la CPU de la ET 200S, la ET 200S se puede ampliar con una interfase DP que se configura como maestro DP. Con este módulo maestro, es posible el servicio de la ET 200S sin otro maestro DP adicional en la red PROFIBUS-DP.
Requerimiento: Para poder utilizar la interfase DP en el módulo maestro, se necesita una CPU con referencia 6ES7151-7AA10-0AB0 y versión de Firmware a partir de la V2.1.
- ET 200X CPU:
Las CPUs BM147-1 de la ET 200X disponen de una interfase MPI/ DP:
En la subred MPI, la CPU de la ET 200X se puede conectar al equipo HMI a través de la interfase MPI parametrizada.
En la red PROFIBUS-DP, la CPU en la ET 200X (BM 147-1) sólo se puede utilizar como esclavo DP, es decir, aparte del equipo HMI hay que disponer de un maestro DP (por ejemplo, la CPU316-2DP del S7-300), el cual utilice la CPU BM 147-1 como esclavo DP.
Las CPUs BM147-2 de la ET 200X, disponen de una interfase MPI/ DP que se puede parametrizar como MPI o como esclavo DP, y otra interfase maestro DP adicional.
En la subred MPI, la CPU de la ET 200X se puede conectar al equipo HMI a través de la interfase MPI integrada.
En la red PROFIBUS-DP, la CPU BM 147-2 en la ET 200X se puede utilizar por una parte como esclavo DP con un maestro DP adicional (por ejemplo, una CPU 315-2DP). Por otra parte, la CPU BM147-2 también puede comunicar con el equipo HMI, a través de la interfase maestro DP.
Atención: ¡La configuración de la CPU de ET 200 se tiene que realizar en una estación SIMATIC S7-300 del administrador SIMATIC!
Posibilidades para la conexión de equipos HMI a las CPUs ET 200
Conexión del equipo HMI a la CPU ET200, a través de MPI
El equipo HMI se puede conectar directamente a una IM151-CPU o BM147-CPU, a través de MPI.
  Figura 01
Ajustes en la configuración Hardware del STEP 7 En el cuadro de diálogo de la interfase MPI/DP de la CPU ET 200, ajuste el tipo de interfase a MPI y conecte la estación a la subred MPI.
  Figura 02
Ajustes de la estación SIMATIC HMI en la configuración Hardware del STEP 7
Haga doble clic sobre la interfase MPI/DP de la estación HMI y conéctela a la CPU ET 200, a través de MPI.
  Figura 03
Activación del enlace en el WinCC flexible ES
Abra la estación HMI con el WinCC flexible ES. Active el enlace creado con la CPU ET200, a través de la opción Comunicación -> Enlaces.
Advertencia:
El "servicio cíclico" tiene que estar desactivado.
  Figura 04
Conexión del equipo HMI a la CPU ET200, a través de PROFIBUS-DP
Abra la estación HMI con el WinCC flexible ES. Active el enlace creado con la CPU ET200, a través de la opción Comunicación -> Enlaces.
Advertencia:
El "servicio cíclico" tiene que estar desactivado.
- Variante: CPU 316-2DP como maestro DP, CPU ET200 como esclavo DP
- Variante: ET200S-CPU con módulo maestro DP
- Variante: CPU 316-2DP como maestro DP, CPU ET200 como esclavo DP
La CPU ET 200 se conecta a la subred PROFIBUS DP como esclavo DP, es decir, aparte del equipo HMI y la CPU ET 200 (CPU IM151 o CPU BM147), tiene que haber un maestro DP en la red PROFIBUS-DP (por ejemplo, la CPU 316-2DP del S7-300).
  Figura 05
Ajustes de la CPU ET200 en la configuración Hardware del STEP 7, para el soporte de los avisos ALARM_S
Para que el servicio ALARM_S se soporte en la CPU ET 200-CPU, hay que activar la opción Test, Puesta en servicio, Routing en la CPU IM151 o la CPU BM147, en las propiedades de la interfase DP, bajo Modo de servicio.
  Figura 06
Ajustes del S7-300 maestro DP en la configuración Hardware del STEP 7 Después de haber conectado la CPU ET 200 a la red PROFIBUS DP, abra la configuración Hardware de la estación maestra DP (CPU 316-2DP) y configure aquí la CPU ET 200 como esclavo DP.
  Figura 07
Ajustes de la estación SIMATIC HMI en la configuración Hardware del STEP 7 Haga doble clic sobre la interfase MPI/DP de la estación HMI y conéctela a la CPU ET 200, a través de PROFIBUS.
  Figura 08
Activación del enlace en el WinCC flexible ES
Abra la estación HMI con el WinCC flexible ES. Active el enlace creado con la CPU ET 200, a través de la opción
Comunicación -> Enlaces.
Advertencia:
El "servicio cíclico" tiene que estar desactivado.
  Figura 09
- Variante: CPU ET 200S con módulo DP maestro
La ET 200S se conecta con el módulo maestro DP como maestro DP, dentro de la red PROFIBUS DP. El equipo HMI se conecta con el módulo maestro a través de PROFIBUS.
  Figura 10
Ajustes en la configuración Hardware del STEP 7
Conecte el módulo DP maestro de la ET 200S con una red PROFIBUS nueva.
El módulo maestro está disponible en el catálogo Hardware, bajo el árbol del proyecto, desde el cual se ha configurado la CPU IM151-7.
  Figura 11
Configuración de la estación SIMATIC HMI en la configuración Hardware del STEP 7 Haga doble clic sobre la interfase MPI/DP de la estación HMI y conéctela al módulo DP maestro de la CPU ET 200, a través de PROFIBUS
  Figura 12
Activación del enlace en el WinCC flexible ES
Abra la estación HMI con el WinCC flexible ES. Active el enlace creado con la CPU ET 200, a través de Comunicación -> Enlaces
Advertencia:
El "servicio cíclico" tiene que estar desactivado.
  Figura 13
Conexión del equipo HMI (MPI) a la CPU ET200 (esclavo DP), a través de Routing (CPU 316-2DP: maestro DP)
La CPU ET 200 (CPU IM151 o CPU BM147) se conecta a la CPU 316-2DP (maestro DP) como esclavo DP. El equipo HMI se conecta al S7-300 a través de MPI. A través del Routing (MPI <-> PROFIBUS DP), se crea un enlace entre el equipo HMI y la CPU ET 200.
  Figura 14
Ajustes de la CPU ET200 en la configuración Hardware del STEP 7, para soportar los avisos ALARM_S
Para que el servicio ALARM_S se soporte en la CPU ET 200-CPU, hay que activar la opción Test, Puesta en servicio, Routing en la CPU IM151 o la CPU BM147, en las propiedades de la interfase DP, bajo Modo de servicio.
  Figura 15
Ajustes en la configuración Hardware del STEP 7 Después de haber conectado la CPU ET 200 a la red PROFIBUS DP, abra la configuración Hardware de la estación maestra DP (CPU 316-2DP) y configure aquí la CPU ET 200 como esclavo DP. Además, la estación S7-300 se tiene que conectar a la red MPI.
  Figura 16
Ajustes de la estación SIMATIC HMI en la configuración Hardware de STEP 7 Haga doble clic sobre la interfase MPI/DP de la estación HMI y conéctela a la CPU del S7-300, a través de MPI (CPU 316-2DP).
  Figura 17
Activación del enlace en el WinCC flexible ES
Abra la estación HMI con el WinCC flexible ES. Active el enlace creado con la CPU ET 200, a través de la opción Comunicación -> Enlaces
Advertencia:
El "servicio cíclico" tiene que estar desactivado.
  Figura 18
Resumen: Equipos HMI con CPUs ET 200
|
Equipo HMI |
Comunicación del equipo HMI con la CPU ET 200 |
Soporte de los avisos Alarm_S |
Soporte del paquete opcional ProAgent |
| KTP400 Basic |
- |
- |
- |
| KTP600 Basic |
X1) |
- |
- |
| KTP1000 Basic |
X1) |
- |
- |
| TP1500 Basic |
- |
- |
- |
| OP 73micro |
- |
- |
- |
| TP 170micro |
- |
- |
- |
| TP 177micro |
- |
- |
- |
| OP 77A |
X |
- |
- |
| OP 77B |
X |
X |
- |
| TP 170A |
X |
- |
- |
| TP 177A |
X |
- |
- |
| TP 170B |
X |
X |
- |
| TP 177B |
X |
X |
- |
| TP 177B 4" |
X |
X |
- |
| OP 170B |
X |
X |
- |
| OP 177B |
X |
X |
- |
| Mobile Panel 170 |
X |
X |
- |
| Mobile Panel 177 |
X |
X |
- |
| TP 270 |
X |
X |
X |
| TP 277 |
X |
X |
X |
| OP 270 |
X |
X |
X |
| OP 277 |
X |
X |
X |
| MP 177 |
X |
X |
X |
| MP 270 |
X |
X |
X |
| MP 270B |
X |
X |
X |
| MP 277 |
X |
X |
X |
| Mobile Panel 277 |
X |
X |
X |
| Mobile Panel 277 IWLAN |
- |
X |
X |
| Mobile Panel 277F IWLAN |
- |
X |
X |
| MP 370 |
X |
X |
X |
| MP 377 |
X |
X |
X |
| ProTool/Pro RT |
X |
X |
X |
| WinCC flexible RT |
X |
X |
X |
1) Sólo es válido para la variante DP de este equipo de servicio
Advertencia:
En el Support Shop (página del Customer Support con número ID 24013249) se dispone de información adicional sobre la configuración de los avisos Alarm_S y su señalización en los equipos de visualización y servicio.
|