Avvertenze di configurazione
Se si vuole collegare un apparecchio SIMATIC HMI ad una CPU ET200, tenere conto dei seguenti punti.
Proprietà delle CPU ET200
- CPU ET200S
Le CPU IM151-7 dell'ET 200S dispongono di una interfaccia MPI/DP
Sulla subrete MPI si può far funzionare la CPU ET 200S con l'apparecchio HMI tramite l'interfaccia MPI integrata.
Su PROFIBUS DP si può impiegare l'interfaccia DP integrata della CPU ET 200S solo come slave DP, cioè oltre ad un apparecchio HMI serve un master DP (p. es. S7-300 CPU316-2DP), che fa funzionare la CPU IM 151-7 come slave DP.
Se la CPU IM151-7 viene fatta funzionare su PROFIBUS DP senza master DP, la comunicazione verso l'apparecchio di servizio HMI funziona, ma sulla CPU IM151-7 viene visualizzato un errore di bus.
Avvertenza
Con il modulo master DP (N. di ordinazione 6ES7138-4HA00-0AB0) innestato direttamente accanto alla CPU ET200S, si può ampliare l'ET 200S con una interfaccia DP, che è configurata come master DP. Con questo modulo di interfaccia master è poi possibile il funzionamento dell'ET 200S su PROFIBUS DP senza un ulteriore master DP.
Requisito
Per poter utilizzare l'interfaccia DP sul modulo di interfaccia master, è necessaria una CPU con N. di ordinazione 6ES7151-7AA10-0AB0 e versione firmware V2.1.
- CPU ET200X
Le CPU BM147-1 dell'ET 200X dispongono di una interfaccia MPI/DP
Sulla subrete MPI si può far funzionare la CPU ET 200X con un apparecchio HMI, tramite l'interfaccia parametrizzata su MPI.
Su PROFIBUS DP la CPU ET 200X (BM 147-1) può essere impiegata solo come slave DP, cioè oltre all'apparecchio HMI serve anche un master DP (p. es. S7-300 CPU316-2DP), che fa funzionare la BM 147-1 come slave DP.
Le CPU BM147-2 dell'ET 200X dispongono di una interfaccia MPI/DP, che può essere parametrizzata per MPI opp. come slave DP e di una ulteriore interfaccia master DP.
Sulla subrete MPI si può far funzionare la CPU ET 200X con un apparecchio HMI, tramite l'interfaccia parametrizzata come MPI.
Su PROFIBUS DP la CPU ET 200X BM 147-2 da un lato può essere fatta funzionare come slave DP con un master DP addizionale (p. es. una S7-300 CPU 315-2DP), dall'altro essa può comunicare con l'apparecchio HMI come master DP anche tramite l'interfaccia master DP.
Attenzione
La progettazione della CPU ET200 viene effettuata nel SIMATIC Manager in una stazione SIMATIC S7-300!
Possibilità per i collegamento di apparecchi HMI alle CPU ET200
Collegamento dell'apparecchio HMI tramite MPI alla CPU ET200
Si può collegare il apparecchio HMI tramite MPI direttamente ad una CPU IM151 opp. CPU BM147.
  Figura 01
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7
Nel dialogo delle proprietà dell'interfaccia MPI/DP nella CPU ET200 impostare il tipo dell'interfaccia su MPI e collegare poi la stazione alla subrete MPI.
  Figura 02
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP 7 della stazione SIMATIC HMI
Fare doppio clic sull'interfaccia MPI/DP della stazione HMI e collegarla in rete tramite MPI con la CPU ET200.
  Figura 03
Attivazione della connessione in WinCC flexible ES Aprire la stazione HMI con WinCC flexible ES. Sotto Comunicazione > Connessioni attivare la connessione appena creata verso la CPU ET200.
Avvertenza
Il "Funzionamento ciclico" deve essere deselezionato.
  Figura 04
Collegamento dell'apparecchio HMI tramite PROFIBUS DP alla CPU ET200
1. Variante: CPU 316-2DP come master DP, CPU ET200 come slave DP
2. Variante: CPU ET200S con modulo master DP
1. Variante: CPU 316-2DP come master DP, CPU ET200 come slave DP
La CPU ET200 sulla subrete PROFIBUS DP viene fatta funzionare come slave DP, cioè oltre all'apparecchio HMI e alla CPU ET200 (CPU IM151 opp. CPU BM147) sulla subrete PROFIBUS DP deve essere presente un master DP (p. es. S7-300 CPU 316-2DP).
  Figura 05
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7 della CPU ET200 per il supporto delle segnalazioni ALARM_S Affinché il servizio ALARM_S venga supportato dalla CPU ET200, nelle proprietà dell'interfaccia DP della CPU IM151 opp. CPU BM147 sotto Tipo di funzionamento deve essere attivata l'opzione Test, messa in servizio, routing.
  Figura 06
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7 dell'S7-300 master DP
Dopo aver collegato in rete la CPU ET200 con PROFIBUS DP, aprire la Configurazione hardware della stazione master DP (CPU 316-2DP) ed in essa configurare la CPU ET200 come slave DP.
  Figura 07
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7 della stazione SIMATIC HMI
Fare doppio clic sull'interfaccia MPI/DP della stazione HMI e collegarla in rete tramite PROFIBUS con la CPU ET200.
  Figura 08
Attivazione della connessione in WinCC flexible ES Aprire la stazione HMI con WinCC flexible ES. Attivare sotto Comunicazione > Connessioni la connessione appena creata verso la CPU ET200.
Avvertenza
Il "Funzionamento ciclico" deve essere deselezionato.
  Figura 09
- Variante: CPU ET 200S con modulo master DP
L'ET 200S, con un modulo di interfaccia master DP, viene fatto funzionare come master DP su PROFIBUS DP. L'apparecchio HMI è collegato con il modulo master tramite PROFIBUS.
  Figura 10
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7 Collegare il modulo master DP dell'ET 200S con una rete PROFIBUS creata ex novo.
Il modulo di interfaccia master si trova nel Catalogo hardware sotto l'albero di progetto dal quale è stata progettata la CPU IM151-7.
  Figura 11
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7 della stazione SIMATIC HMI
Fare doppio clic sull'interfaccia MPI/DP della stazione HMI e collegarla in rete tramite PROFIBUS con il modulo master DP della CPU ET200.
  Figura 12
Attivazione della connessione in WinCC flexible ES Aprire la stazione HMI con WinCC flexible ES. Sotto Comunicazione > Connessioni attivare la connessione appena creata verso la CPU ET200.
Avvertenza
Il "Funzionamento ciclico" deve essere deselezionato.
  Figura 13
Collegamento dell'apparecchio HMI (MPI) tramite routing (CPU 316-2DP: master DP) alla CPU ET200 (slave DP)
La CPU ET200 (CPU IM151 opp. CPU BM147) viene fatta funzionare come slave DP su un S7-300 CPU 316-2DP (master DP). L'apparecchio HMI è collegato tramite MPI all'S7-300. Tramite routing (MPI <-> PROFIBUS DP) viene creata una connessione tra l'apparecchio HMI e la CPU ET200.
  Figura 14
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7 della CPU ET200 per il supporto di segnalazioni ALARM_S Affinché il servizio ALARM_S venga supportato dalla CPU ET200, nelle proprietà dell'interfaccia DP della CPU IM151 opp. CPU BM147 sotto il registro Tipo di funzionamento deve essere attivata l'opzione Test, messa in servizio, routing.
  Figura 15
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7
Dopo aver collegato in rete la CPU ET200 con PROFIBUS DP, aprire la Configurazione hardware della stazione master DP (CPU 316-2DP) e configurare la CPU ET200 come slave DP. Inoltre la stazione S7-300 deve essere collegata in rete con MPI.
  Figura 16
Impostazioni nella Configurazione hardware STEP7 della stazione SIMATIC HMI Fare doppio clic sull'interfaccia MPI/DP della stazione HMI e collegarla tramite MPI alla CPU S7-300 (CPU 316-2DP).
  Figura 17
Attivazione della connessione in WinCC flexible ES Aprire la stazione HMI con WinCC flexible ES. Sotto Comunicazione > Connessioni attivare la connessione appena creata verso la CPU ET200.
Avvertenza
Il "Funzionamento ciclico" deve essere deselezionato.
  Figura 18
Panoramica: apparecchi HMI con CPU ET200
|
Apparecchio HMI |
Comunicazione apparecchio HMI con
CPU ET200 |
Supporto di segnalazioni Alarm_S |
Supporto pacchetto opzionale ProAgent |
| OP77B |
X |
X |
- |
| TP170micro |
- |
- |
- |
| TP177micro |
- |
- |
- |
| TP170A |
X |
- |
- |
| TP177A |
X |
- |
- |
| TP170B |
X |
X |
- |
| TP177B |
X |
X |
- |
| OP170B |
X |
X |
- |
| OP177B |
X |
X |
- |
| Mobile Panel 170 |
X |
X |
- |
| Mobile Panel 177 |
X |
X |
- |
| TP270 |
X |
X |
X |
| TP277 |
X |
X |
X |
| OP270 |
X |
X |
X |
| OP277 |
X |
X |
X |
| MP270 |
X |
X |
X |
| MP270B |
X |
X |
X |
| MP277 |
X |
X |
X |
| Mobile Panel 277 |
X |
X |
X |
| MP370 |
X |
X |
X |
| ProTool/Pro RT |
X |
X |
X |
| WinCC flexible RT |
X |
X |
X |
Tabella 1 Apparecchi HMI e CPU ET200
Avvertenza
Ulteriori informazioni sulla progettazione di segnalazioni Alarm_S e visualizzazione su pannello operatore si trovano nel Support Shop nell'articolo con ID 24013249.
|