Konfigurationshinweis
Wenn Sie ein SIMATIC HMI-Bediengerät an eine ET 200-CPU anschließen möchten, beachten Sie bitte folgende Punkte:
Eigenschaften der ET 200-CPUs
- ET 200S CPU
Die IM151-7 CPUs der ET 200S verfügen über eine MPI/ DP-Schnittstelle:
Am MPI-Subnetz können Sie die ET 200S-CPU über die integrierte MPI-Schnittstelle mit dem HMI-Bediengerät betreiben.
Am PROFIBUS-DP kann die integrierte DP-Schnittstelle der ET 200S-CPU nur als DP-Slave eingesetzt werden, d.h. Sie benötigen außer dem HMI-Bediengerät einen DP-Master (z.B. S7-300 CPU316-2DP), der die IM 151-7 CPU als DP-Slave betreibt.
Wird die IM151-7 CPU ohne DP-Master am PROFIBUS-DP betrieben, funktioniert die Kommunikation zum HMI-Bediengerät, jedoch wird an der IM151-7 CPU ein Busfehler angezeigt.
Hinweis Mit dem DP-Mastermodul (Bestellnummer: 6ES7138-4HA00-0AB0), das Sie direkt neben die ET 200S CPU stecken, können Sie die ET 200S um eine DP-Schnittstelle erweitern, die als DP-Master konfiguriert ist. Mit diesem Masteranschaltungsmodul ist dann ein Betrieb der ET 200S ohne weitere DP-Master am PROFIBUS-DP möglich.
Voraussetzung Um die DP-Schnittstelle auf dem Masteranschaltungsmodul nutzen zu können, ist eine CPU mit der Bestellnummer 6ES7151-7AA10-0AB0 und Firmware-Version ab V2.1 erforderlich.
- ET 200X CPU
Die BM147-1-CPUs der ET 200X verfügen über eine MPI/ DP-Schnittstelle:
Am MPI-Subnetz können Sie die ET 200X-CPU über die auf MPI parametrierte Schnittstelle mit einem HMI-Bediengerät betreiben.
Am PROFIBUS-DP kann die ET 200X-CPU (BM 147-1) nur als DP-Slave eingesetzt werden, d.h. Sie benötigen außer dem HMI-Bediengerät einen DP-Master (z.B. S7-300 CPU316-2DP), der die BM 147-1 als DP-Slave betreibt.
Die BM147-2-CPUs der ET 200X verfügen über eine MPI/ DP-Schnittstelle, die für MPI oder als DP-Slave parametriert werden kann, und eine weitere DP-Master-Schnittstelle.
Am MPI-Subnetz können Sie die ET 200X-CPU über die als MPI parametrierte Schnittstelle mit einem HMI-Bediengerät betreiben.
Am PROFIBUS-DP kann die ET 200X-CPU BM 147-2 einerseits als DP-Slave mit einem zusätzlichen DP-Master (z.B. eine S7-300 CPU 315-2DP) betrieben werden. Andererseits kann die BM147-2 CPU auch über die DP-Master-Schnittstelle als DP-Master mit dem HMI-Bediengerät kommunizieren.
Achtung Die Projektierung der ET 200-CPU wird im SIMATIC Manager in einer
SIMATIC S7-300 Station vorgenommen!
Möglichkeiten für den Anschluss von HMI-Bediengerät an die ET 200-CPUs
Anschluss des HMI-Bediengerätes über MPI an die ET 200 CPU
Sie können das HMI-Bediengerät über MPI direkt an eine IM151-CPU bzw. BM147-CPU anschließen.
  Bild 01
Einstellung in der STEP 7 Hardware-Konfiguration Im Eigenschaftsdialog der MPI-/DP-Schnittstelle der ET 200-CPU stellen Sie den Typ der Schnittstelle auf MPI und schließen dann die Station an das MPI-Subnetz an.
  Bild 02
Einstellungen in der STEP 7-Hardware-Konfiguration der SIMATIC HMI-Station Doppelklicken Sie auf die HMI MPI/DP-Schnittstelle der HMI-Station und vernetzen Sie diese über MPI mit der ET 200-CPU.
  Bild 03
Aktivieren der Verbindung in WinCC flexible ES Öffnen Sie die HMI-Station mit WinCC flexible ES. Aktivieren Sie unter Kommunikation > Verbindungen die bereits angelegte Verbindung zur ET 200-CPU.
Hinweis
Der "Zyklische Betrieb" muss abgewählt werden.
  Bild 04
Anschluss des HMI-Bediengerätes über PROFIBUS DP an die ET 200-CPU
- Variante: CPU 316-2DP als DP-Master, ET200-CPU als DP-Slave
- Variante: ET200S-CPU mit DP-Mastermodul
- Variante: CPU 316-2DP als DP-Master, ET200-CPU als DP-Slave
Die ET 200-CPU wird als DP-Slave am PROFIBUS DP-Subnetz betrieben, d.h. außer dem HMI-Bediengerät und der ET 200-CPU (IM151-CPU bzw. BM147-CPU) muss ein DP-Master (z.B. S7-300 CPU 316-2DP) am PROFIBUS DP Subnetz vorhanden sein.
  Bild 05
Einstellungen in der STEP 7 Hardware-Konfiguration der ET 200-CPU für die Unterstützung von ALARM_S Meldungen Damit der ALARM_S Dienst von der ET 200-CPU unterstützt wird, muss in den Eigenschaften der DP-Schnittstelle der IM151-CPU bzw. BM147-CPU unter Betriebsart die Option Test, Inbetriebnahme, Routing aktiviert werden.
  Bild 06
Einstellungen in der STEP 7 Hardware-Konfiguration des S7-300 DP-Master Nachdem Sie die ET 200-CPU mit PROFIBUS DP vernetzt haben, öffnen Sie die Hardware-Konfiguration der DP-Master Station (CPU 316-2DP) und konfigurieren dort die ET 200 CPU als DP-Slave.
  Bild 07
Einstellungen in der STEP 7 Hardware-Konfiguration der SIMATIC HMI-Station Doppelklicken Sie auf die HMI MPI/DP-Schnittstelle der HMI-Station und vernetzen Sie diese über PROFIBUS mit der ET 200-CPU.
  Bild 08
Aktivieren der Verbindung in WinCC flexible ES Öffnen Sie die HMI-Station mit WinCC flexible ES. Aktivieren Sie unter Kommunikation > Verbindungen die bereits angelegte Verbindung zur ET 200-CPU.
Hinweis
Der "Zyklische Betrieb" muss abgewählt werden.
  Bild 09
- Variante: ET 200S-CPU mit DP-Mastermodul
Die ET 200S wird mit dem DP-Masteranschaltungsmodul als DP-Master am PROFIBUS DP betrieben. Das HMI-Bediengerät ist mit dem Mastermodul über PROFIBUS verbunden.
  Bild 10
Einstellungen in der STEP 7 Hardware-Konfiguration Vernetzen Sie das DP-Mastermodul der ET 200S mit einem neu erstellten PROFIBUS Netz.
Das Masteranschaltungsmodul finden Sie im Hardwarekatalog unter dem Projektbaum, aus dem Sie die IM151-7 CPU projektiert haben.
  Bild 11
Einstellungen in der STEP 7 Hardware-Konfiguration der SIMATIC HMI-Station Doppelklicken Sie auf die HMI MPI/DP-Schnittstelle der HMI-Station und vernetzen Sie diese über PROFIBUS mit dem DP-Mastermodul der ET 200-CPU.
  Bild 12
Aktivieren der Verbindung in WinCC flexible ES Öffnen Sie die HMI-Station mit WinCC flexible ES. Aktivieren Sie unter Kommunikation > Verbindungen die bereits angelegte Verbindung zur ET 200-CPU.
Hinweis
Der "Zyklische Betrieb" muss abgewählt werden.
  Bild 13
Anschluss des HMI-Bediengeräts (MPI) über Routing (CPU 316-2DP: DP Master) an die ET 200-CPU (DP-Slave)
Die ET 200-CPU (IM151-CPU bzw. BM147-CPU) wird als DP-Slave an einer S7-300 CPU 316-2DP (DP-Master) betrieben. Das HMI-Bediengerät ist über MPI an die S7-300 angeschlossen. Über Routing (MPI <-> PROFIBUS DP) wird eine Verbindung zwischen dem HMI-Bediengerät und der ET 200-CPU hergestellt.
  Bild 14
Einstellung in der STEP 7 Hardware-Konfiguration der ET 200-CPU für die Unterstützung von ALARM_S Meldungen Damit der ALARM_S Dienst von der ET 200-CPU unterstützt wird, muss in den Eigenschaften der DP-Schnittstelle der IM151-CPU bzw. BM147-CPU unter dem Register Betriebsart die Option Test, Inbetriebnahme, Routing aktiviert werden.
  Bild 15
Einstellung in der STEP 7 Hardware-Konfiguration Nachdem Sie die ET 200-CPU mit PROFIBUS DP vernetzt haben, öffnen Sie die Hardware-Konfiguration der DP-Master Station (CPU 316-2DP) und konfigurieren dort die ET 200 CPU als DP-Salve. Des Weiteren muss die S7-300 Station mit MPI vernetzt werden.
  Bild 16
Einstellungen in der STEP 7 Hardware-Konfiguration der SIMATIC HMI-Station Doppelklicken Sie auf die HMI MPI/DP-Schnittstelle der HMI-Station und vernetzen Sie diese über MPI mit der S7-300 CPU (CPU 316-2DP).
  Bild 17
Aktivieren der Verbindung in WinCC flexible ES Öffnen Sie die HMI-Station mit WinCC flexible ES. Aktivieren Sie unter Kommunikation > Verbindungen die bereits angelegte Verbindung zur ET 200-CPU.
Hinweis
Der "Zyklische Betrieb" muss abgewählt werden.
  Bild 18
Übersicht: HMI-Bediengeräte mit ET 200 CPU
|
HMI-Bediengerät |
Kommunikation
HMI-Bediengerätmit
ET 200-CPU |
Unterstützung von Alarm_S Meldungen |
Unterstützung
Optionspaket ProAgent |
| KTP400 Basic |
- |
- |
- |
| KTP600 Basic |
X1) |
- |
- |
| KTP1000 Basic |
X1) |
- |
- |
| TP1500 Basic |
- |
- |
- |
| OP 73micro |
- |
- |
- |
| TP 170micro |
- |
- |
- |
| TP 177micro |
- |
- |
- |
| OP 77A |
X |
- |
- |
| OP 77B |
X |
X |
- |
| TP 170A |
X |
- |
- |
| TP 177A |
X |
- |
- |
| TP 170B |
X |
X |
- |
| TP 177B |
X |
X |
- |
| TP 177B 4" |
X |
X |
- |
| OP 170B |
X |
X |
- |
| OP 177B |
X |
X |
- |
| Mobile Panel 170 |
X |
X |
- |
| Mobile Panel 177 |
X |
X |
- |
| TP 270 |
X |
X |
X |
| TP 277 |
X |
X |
X |
| OP 270 |
X |
X |
X |
| OP 277 |
X |
X |
X |
| MP 177 |
X |
X |
X |
| MP 270 |
X |
X |
X |
| MP 270B |
X |
X |
X |
| MP 277 |
X |
X |
X |
| Mobile Panel 277 |
X |
X |
X |
| Mobile Panel 277 IWLAN |
- |
X |
X |
| Mobile Panel 277F IWLAN |
- |
X |
X |
| MP 370 |
X |
X |
X |
| MP 377 |
X |
X |
X |
| ProTool/Pro RT |
X |
X |
X |
| WinCC flexible RT |
X |
X |
X |
1) gilt nur für die DP-Variante dieses Bediengerätes
Hinweis
Weitere Informationen zur Projektierung von Alarm_S-Meldungen und der Anzeige am Bediengerät finden Sie im Support Shop unter Beitrags-ID: 24013249.
|