afficher la liste des articles
ET 200S (modules standard) -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Comment programmer avec WinAC MP 2008 une transmission de données avec le module ET200S 1SI pour le mode de communication 4 octets ou 8 octets ?
Quelles CPU’s peuvent fonctionner en tant que PROFINET I-Device?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Fonction "Signalisation d'erreurs système" avec l'ET 200S CPU applicable à partir de la version Firmware 2.1
Utilisation du SFB75 (Générer une alarme vers le maître DP) sur une CPU ET 200S
Utilisation du SFB75 (Générer une alarme vers le maître DP) sur une CPU ET 200S
Nº de référence:


QUESTION:  
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation du SFB75 (SALRM) sur une CPU ET 200S (IM 151-7)? 

REPONSE:  

1. Version de la CPU ET 200S 
Le SFB75 "Générer une alarme vers le maître DP"est supporté à partir des versions suivantes :

CPU ET 200S 

A partir de la  version

Numéro de référence 
IM 151-7 CPU V2.0 6ES7 151-7AA10-0AB0

IM 151-7 F CPU

 V2.0

6ES7 151-7FA00-0AB0

Tableau1: Versions minimales des CPU  ET 200S, qui supportent le SFB75 

2. La CPU ET 200S doit être connectée en tant qu'esclave S7
Pour  que le SFB75 (SALRM) génère une alarme vers le maître, la CPU ET 200S doit être connectée en tant qu'esclave S7.

Une CPU ET 200 sera connectée en tant qu'esclave S7 , si elle est définie dans le même projet que le maître. Et la  CPU ET 200S être connectée  au maître par Profibus-DP > Stations déjà configurées > ET200S > CPU. Vous trouverez des informations complémentaires sur le sujet au chapitre 7.1 du manuel "SIMATIC ET 200S Module interface IM151-7 CPU" disponible au téléchargement dans la contribution ID: 12714722.

Note:
Aucune alarme ne peut être générée si vous connectez laCPU ET 200S par un fichier GSD. Cela signifie que le SFB75 ne peut pas être utilisé avec un maître DP V0, comme par exemple le CP 342-5. Dans ce cas le STATUS du SFB retournera la valeur W#16#8091.

3. Validation du diagnostic du module
Un diagnostic détaillé d'un module peut être lu seulement si celui-ci est activé.

 

Image1: Activation du diagnostic d'un module analogique pour exemple

4. L'appel du SFB75 influence la LED SF sur l'esclave
Si vous générez une alarme de diagnostic au moyen du SFB75, le système d'exploitation de la CPU ET 200S influence les informations locales d'état du module (DS1 et la SZL-ID W#16#xy91) ainsi que la LED SF en fonction du Bit 0 du Byte 0 de AINFO. Il n'y aura cependant aucune inscription dans le tampon de diagnostic de la CPU ET200S, et aucun OB d'alarme de diagnostic ne sera démarré.

5. SFB75 peut envoyer au maître au maximum  16 octets supplémentaires d'informations d'alarme 
La valeur 16 est la valeur maximale qui peut être attribuée au paramètre LEN du SFB75. Ainsi 16 octets supplémentaires d'informations d'alarme sont possibles. L'enregistrement d'un module ET 200S peut cependant aller jusqu'à 44 octets. Les informations nécessaires à transmettre doivent donc être raccourcie à 16 octets. Les 4 premiers octets ne doivent pas être modifiés, car ceux-ci sont utilisés par l'OB82 du maître, pour créer une entrée valide dans le tampon de diagnostic.

Info: 
Les 16 octets précédemment envoyés seront lus sur le maître DP avec le SFB 54 "RALARM". Veuillez faire attention que lors de l'utilisation du SFB75 que l'enregistrement 1  pour lequel la valeur paramétrée pour le paramètre LEN du slot correspondant  soit indiqué. Vous ne pouvez  pas lire sur le maître avec le SFC 59 "RD_REC" les 44 octets de diagnostic éventuellement disponibles.

6. Le SFB travaille de façon asynchrone
Le SFB75 "SALRM" travaille de façon asynchrone-  c'est à dire que le traitement se repartit sur plusieurs appel du SFB  et ainsi sur plusieurs cycle OB1 ou PROFIBUS. 
Dans la CPU ET 200S, 34 appels avec différents contrats peuvent être traités quasiment simultanément.

7. L'alarme travaille seulement sur les slots virtuels
Le maître DP ne connaît pas la structure le la station CPU ET200S. Sur le maître des slots virtuels seulement  sont générés . Une alarme peut ainsi seulement   résulter de ces slots virtuels.

8. Effets sur la circulation des données sur PROFIBUS
Un appel du SFB75 dans la CPU  ET200S génère un télégramme de réponse PROFIBUS à haute priorité de l'I-Slaves (ET200S CPU) au maître DP. Cela a comme conséquence que le maître DP demande un diagnostic à l'esclave DP. Après cela l'esclave DP envoie un télégramme de diagnostic. Dans ce  télégramme de diagnostic seront transmis les données du paramètre AINFO du SFB 75 (Appel dans l'I-Slave) .Ensuite une alarme sera générée dans le maître et l'esclave acquitté.



 ID contribution:19814525   Date:2004-11-10