Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs para PC -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se configura una estación PC como reloj maestro o esclavo para la sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet, utilizando el método SIMATIC?
¿Qué se debe tener en cuenta en la configuración cuando se intercambian datos a través de Industrial Ethernet en paralelo a través de direcciones de E/S y enlaces TCP y UDP?
¿Por qué el WinAC RTX 2008 indica un error de bus (BUSF) en la interfase PROFINET de la CP1616, la CP1604 o el Intel Pro/1000GT?
¿Qué se ha de tener en cuenta en un PC con 2 tarjetas de Ethernet a la hora de asignar direcciones IP y máscaras de subred fijas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué ajustes hay que realizar en la BIOS cuando las tarjetas SIMATIC NET PCI o PCIe no se reconocen en el administrador de dispositivos o se reconocen erróneamente?
¿Qué hay que tener en cuenta al acceder a las variables de la CP1623 con el SNMP OPC-Server?
¿Cómo se puede configurar el CP 443-1EX20 en el PCS 7 V7.0?
¿Cuántas tarjetas SIMATIC NET (PCI) pueden funcionar simultáneamente en un PC y qué combinaciones son posibles?
¿Cuántas tarjetas del tipo CP1613 pueden funcionar en un PC?
¿Qué estándar PCI soporta la tarjeta CP1613 A2?
¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al acceder a la CP 1613?
¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en la instalación de la CP 1613 o qué errores son conocidos?
¿Cuántas tarjetas SIMATIC NET (PCI) pueden funcionar simultáneamente en un PC y qué combinaciones son posibles?
Referencia:

Descripción:  
En este artículo se dispone de información sobre cuantas tarjetas SIMATIC NET PC (tarjetas de comunicación SofNet y HardNet) pueden funcionar simultáneamente en un PC y qué combinaciones son posibles.

Se pueden combinar las siguientes tarjetas SIMATIC NET para PC:

Industrial Ethernet

  • Un máximo de 4 tarjetas de comunicación HardNet (CP1613 (A2) o CP1623) y
  • 1 tarjeta de comunicación SoftNet (CP1612 (A2) o tarjeta de red de mercado) en servicio configurado.

PROFIBUS

  • Un máximo de 4 tarjetas de comunicación HardNet (CP5613/5614 (FO/A2) o CP5623/CP5624) y
  • 1 tarjeta de comunicación SoftNet (CP5611 (A2) oder CP5621) en servicio configurado.

Industrial Ethernet y PROFIBUS

  • Un máximo de 4 tarjetas de comunicación HardNet (CP1613 (A2) o CP1623) y
  • 1 tarjeta de comunicación SoftNet (CP1612 (A2) o tarjeta de red de mercado) en servicio configurado y
  • Un máximo de 4 tarjetas de comunicación HardNet (CP5613/5614 (FO/A2) o CP5623/CP5624) y
  • 1 tarjeta de comunicación SoftNet (CP5611 (A2) o CP5621) en servicio configurado.

Advertencias:

  • Las interfases integradas en los PCs industriales de SIEMENS se consideran como CP5611 o CP1612.
  • En el artículo con número ID 7028809 se dispone de información sobre las diferencias entre las tarjetas de comunicación SoftNet y HardNet.

Conceptos de búsqueda:
PCI, Modo PG, modo configurado

 

 Nr. de identificación (ID):19801687   Fecha:2011-06-17