Descripción:
Las instrucciones NOP son Operaciones Cero y no
provocan ninguna reacción en su elaboración en la CPU. El editor
AWL reconoce las operaciones cero NOP 0 y NOP 1.
- NOP 0: Muestra de bit 16 veces "0".
- NOP 1: Muestra de bit 16 veces "1".
Estas operaciones Cero se indican en forma de instrucciones, sin
tener repercusiones en el programa. Por ejemplo, en una marca de
salto siempre tiene que haber una instrucción. Si no se desea
ejecutar nada en la marca de salto del programa, entonces se
utiliza la instrucción "NOP 0". Pero tenga en cuenta que las
operaciones cero ocupan una memoria de 2 Bytes y necesitan de un
tiempo de ejecución.
Figura 1: Instrucción NOP 0 en la marca de salto M001
Advertencia:
La representación de las instrucciones NOP sólo es válida con las
instrucciones AWL, pero no en el editor KOP/FUP.
|