Instrucciones: Existen 2 posibilidades para usar la FM350-2 en el PCS 7:
Modificaciones a partir del PCS 7 V7.x:
Configuración a través de los FCs de la librería FM350 - Se pueden evaluar los 8 canales
Con este método, se configura una capa de módulo para insertar los FCs adecuados de la librería FM350. Información adicional al respecto está disponible en el manual "Módulo contador FM 350-2: Montaje y parametrización", el cual está disponible en la página del Customer Support con número ID 1105178.
Configuración con el módulo CH_CNT (FB127) de la librería PCS7 V6.x - Posibilita sólo el acceso a 4 canales Los módulos que se suministran con la tarjeta no son necesarios con el PCS 7, ya que éste sólo necesita los que ya están disponibles a partir de la librería de PCS 7 V6.x (a partir del PCS 7 V6.0 + SP3).
Modificaciones de las posibilidades de configuración del módulo CH_CNT (FB127): Con 8 posibles canales a partir de la V7.x
Para utilizar los 4 canales adicionales (4-7), ajuste para estos canales el valor TRUE en las entradas USE_CNT o USE_MSRV de los módulos CH_CNT (figura 04). En estos 4 canales, hay que tener en cuenta que se deben leer cíclicamente como bloques de datos del módulo. El motivo para esta lectura cíclica es que los valores de medida y de contaje no están dentro de la imagen de proceso del módulo contador FM350-2. Por motivos de rendimiento, ambas entradas deben valer TRUE cuando se necesite esta funcionalidad.
En los 4 canales del módulo FM350-2 que están dentro de la imagen de proceso (canales 0-3), se puede utilizar la opción para la lectura cíclica activando ambas entradas (USE_CNT ó USE_MSRV) para cada canal. En este caso, hay que tener en cuenta que aumenta la carga en el rendimiento.
Advertencia: Antes de ejecutar los siguientes pasos, instale el software FM 350-2 Counter.
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Inserte un módulo contador FM350-2 en la configuración HW y selecciónale (figura 01).
Haga doble clic sobre la tarjeta FM (figura 1) para abrir la ventana de parametrización del módulo contador FM350-2.

Figura 01: Configuración Hardware
|
| 2 |
Dentro de la ventana de parametrización del módulo FM350-2, seleccione la opción del menú "Edición -> Especificar canales" para poder ajustar los canales (figura 02).

Figura 02: Parametrización del módulo contador
|
| 3 |
Ajuste en esta ventana la configuración de los canales.

Figura 03: Especificación de los canales
Advertencia: En la parametrización, hay que tener en cuenta el tipo de datos que se ajusta para los valores de contaje leídos (User_type1 y User_type2).
En este ejemplo, se ha parametrizado el User_Type 1 con WORD y el User_Type 2 con DWORD. |
Configuración del módulo CH_CNT (FB127) en CFC:
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Inserte el módulo CH_CNT (FB127) en el plano CFC.

Figura 04: Módulo CFC del módulo contador
|
| 2 |
Cree los símbolos para las direcciones de inicio de la FM 350-2, dentro de una tabla de símbolos.

Figura 05: Ajustes en la tabla de símbolos
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
- Dependiendo de la selección del tipo de datos en la parametrización de la FM 350-2, en la configuración HW, para User_Type1 o User_Type2, hay que elegir EW para WORD o ED para DWORD.
La dirección para UserType1 comienza a partir de la dirección base de la tarjeta + 8 Bytes (por ejemplo, dirección base = 512; ED520 o EW520).
- En este ejemplo, la dirección de inicio de la tarjeta es la 512.
El primer canal se ha ajustado con WORD, de forma que en la tabla de símbolos se elige EW520.
- La dirección para UserType2 comienza a partir de la dirección base de la tarjeta + 12 Bytes (por ejemplo, dirección base = 512; ED524 o EW524).
En este ejemplo, se indica ED 524 en la tabla de símbolos.
Con el tipo de datos WORD, se pueden asignar símbolos para las direcciones "Dirección básica" + 10 y "Dirección básica" + 14. Para cada canal, los valores de medida y contaje deben estar de forma concisa en la imagen de proceso. La secuencia puede ser valor de medida o de contaje y viceversa. Sin embargo, sólo se puede definir un símbolo para la dirección de inicio del valor de contaje o de medida en cada canal. |
| 3 |
Ahora sólo se conecta el parámetro de entrada LATCH con el canal correspondiente.

Figura 6: Conexión manual del módulo CFC
|
| 4 |
Inicie la compilación de los planos CFC

Figura 7: Compilación de los planos con la opción "Crear módulo driver"
|
| 5 |
Módulo tras la compilación CFC

Figura 08: Módulo conectado y parametrizado completamente en CFC
Advertencia:
Si se compila utilizando la función "Crear módulos driver", se realiza lo siguiente automáticamente:
- Parametrización del módulo
- Conexión de las entradas LADDR y CHANNEL
- Conexión de la entrada MODE con la salida OMODEx del módulo FM_CNT
- Conexión de la estructura FM_DATA con la estructura del mismo nombre del módulo FM_CNT
|
Ejemplo del direccionamiento de los canales del módulo CH_CNT (FB127):
Utilice el formato de datos "WORD" para la representación de los valores, entonces los valores de los canales 0-3 están en la imagen de proceso. Los valores de los canales 4-7 no están dentro de la imagen de proceso y tienen que ser leídos con la opción "Lectura de bloques de datos".
El direccionamiento de los canales disponible en la imagen de proceso se realiza tal como se describe en la ayuda Online. En este ejemplo, se utiliza el direccionamiento básico 512.
Canales en la imagen de proceso:
Canal 0: Dirección básica + 8 Bytes = EW 520
Canal 1: Dirección básica + 10 Bytes = EW 522
Canal 2: Dirección básica + 12 Bytes = EW 524
Canal 3: Dirección básica + 14 Bytes = EW 526
Con el formato de datos DWORD, se dispone de 2 canales en la imagen de proceso.
Canales fuera de la imagen de proceso (éstos se leen con ayuda de la opción "Lectura de bloques de datos"):
Canal 4: Dirección básica + 4 Bytes = EW 516
Canal 5: Dirección básica + 5 Bytes = EW 517
Canal 6: Dirección básica + 6 Bytes = EW 518
Canal 7: Dirección básica + 7 Bytes = EW 519
Para el direccionamiento de estos canales (4-7) es válido lo siguiente: Dirección básica del módulo + número de canal.
Advertencia: En la ayuda ONLINE del módulo "CH_CNT" (FB127) se dispone de información adicional sobre la parametrización de la tarjeta y el módulo.
|