Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
FM 350-1, 350-2, 450, SM338 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se pone en servicio el módulo de contaje FM350-2 (6ES7350-2AH01-0AE0) en el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Cómo se ha de poner en servicio el módulo de contaje FM350-1 (6ES7350-1AH03-0AB0) en el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Por qué en el módulo FM350-1, configurado en modo de servicio "Contaje único", se abre la puerta interna STS_GATE a pesar de cerrar la puerta software SW_GATE?
¿Qué módulos de función (FM) se pueden utilizar de manera descentralizada en una ET 200M?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se puede mantener el valor de contaje en un módulo contador (6ES7350-1AH03-0AE0, 6ES7350-2AH00-0AE0, 6ES7450-1AP00-0AE0 ) después de un paso de STOP a RUN de la CPU?
¿Cómo se puede cargar rápidamente el valor inicial de un módulo contador FM350-1 o FM450-1?
Generación de alarmas de proceso con la función LATCH "Latch/Retrigger" para la tarjeta "FM350-1"
Especificación de 2 canales en el acceso directo a periferia en la FM 350-2
SM 338: ¿Cómo se procede con los canales no conectados?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
Referencia:

Instrucciones:
Existen 2 posibilidades para usar la FM350-2 en el PCS 7:

Modificaciones a partir del PCS 7 V7.x:

Configuración a través de los FCs de la librería FM350 - Se pueden evaluar los 8 canales
Con este método, se configura una capa de módulo para insertar los FCs adecuados de la librería FM350. Información adicional al respecto está disponible en el manual "Módulo contador FM 350-2: Montaje y parametrización", el cual está disponible en la página del Customer Support con número ID 1105178.

Configuración con el módulo CH_CNT (FB127) de la librería PCS7 V6.x - Posibilita sólo el acceso a 4 canales
Los módulos que se suministran con la tarjeta no son necesarios con el PCS 7, ya que éste sólo necesita los que ya están disponibles a partir de la librería de PCS 7 V6.x (a partir del PCS 7 V6.0 + SP3).

Modificaciones de las posibilidades de configuración del módulo CH_CNT (FB127): Con 8 posibles canales a partir de la V7.x
Para utilizar los 4 canales adicionales (4-7), ajuste para estos canales el valor TRUE en las entradas USE_CNT o USE_MSRV de los módulos CH_CNT (figura 04). En estos 4 canales, hay que tener en cuenta que se deben leer cíclicamente como bloques de datos del módulo. El motivo para esta lectura cíclica es que los valores de medida y de contaje  no están dentro de la imagen de proceso del módulo contador FM350-2. Por motivos de rendimiento, ambas entradas deben valer TRUE cuando se necesite esta funcionalidad.
En los 4 canales del módulo FM350-2 que están dentro de la imagen de proceso (canales 0-3), se puede utilizar la opción para la lectura cíclica activando ambas entradas (USE_CNT ó USE_MSRV) para cada canal. En este caso, hay que tener en cuenta que aumenta la carga en el rendimiento.

Advertencia:
Antes de ejecutar los siguientes pasos, instale el software FM 350-2 Counter.
 
Procedimiento
1 Inserte un módulo contador FM350-2 en la configuración HW y selecciónale (figura 01).
Haga doble clic sobre la tarjeta FM (figura 1) para abrir la ventana de parametrización del módulo contador FM350-2.


Figura 01: Configuración Hardware

2 Dentro de la ventana de parametrización del módulo FM350-2, seleccione la opción del menú "Edición -> Especificar canales" para poder ajustar los canales (figura 02).


Figura 02: Parametrización del módulo contador

3 Ajuste en esta ventana la configuración de los canales.


Figura 03: Especificación de los canales

Advertencia:
En la parametrización, hay que tener en cuenta el tipo de datos que se ajusta para los valores de contaje leídos (User_type1 y User_type2).
En este ejemplo, se ha parametrizado el User_Type 1 con WORD y el User_Type 2 con DWORD.

Configuración del módulo CH_CNT (FB127) en CFC:
 
Procedimiento
1 Inserte el módulo CH_CNT (FB127) en el plano CFC.


Figura 04: Módulo CFC del módulo contador

2 Cree los símbolos para las direcciones de inicio de la FM 350-2, dentro de una tabla de símbolos.


Figura 05: Ajustes en la tabla de símbolos

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Dependiendo de la selección del tipo de datos en la parametrización de la FM 350-2, en la configuración HW, para User_Type1 o User_Type2, hay que elegir EW para WORD o ED para DWORD.
    La dirección para UserType1 comienza a partir de la dirección base de la tarjeta + 8 Bytes (por ejemplo, dirección base = 512; ED520 o EW520).
  • En este ejemplo, la dirección de inicio de la tarjeta es la 512.
    El primer canal se ha ajustado con WORD, de forma que en la tabla de símbolos se elige EW520.
  • La dirección para UserType2 comienza a partir de la dirección base de la tarjeta + 12 Bytes (por ejemplo, dirección base = 512; ED524 o EW524).
    En este ejemplo, se indica ED 524 en la tabla de símbolos.

Con el tipo de datos WORD, se pueden asignar símbolos para las direcciones "Dirección básica" + 10 y "Dirección básica" + 14. Para cada canal, los valores de medida y contaje deben estar de forma concisa en la imagen de proceso. La secuencia puede ser valor de medida o de contaje y viceversa. Sin embargo, sólo se puede definir un símbolo para la dirección de inicio del valor de contaje o de medida en cada canal.

3 Ahora sólo se conecta el parámetro de entrada LATCH con el canal correspondiente.


Figura 6: Conexión manual del módulo CFC

4 Inicie la compilación de los planos CFC


Figura 7: Compilación de los planos con la opción "Crear módulo driver"

5 Módulo tras la compilación CFC


Figura 08: Módulo conectado y parametrizado completamente en CFC

Advertencia:
Si se compila utilizando la función "Crear módulos driver", se realiza lo siguiente automáticamente:

  • Parametrización del módulo
  • Conexión de las entradas LADDR y CHANNEL
  • Conexión de la entrada MODE con la salida OMODEx del módulo FM_CNT
  • Conexión de la estructura FM_DATA con la estructura del mismo nombre del módulo FM_CNT

Ejemplo del direccionamiento de los canales del módulo CH_CNT (FB127):

Utilice el formato de datos "WORD" para la representación de los valores, entonces los valores de los canales 0-3 están en la imagen de proceso. Los valores de los canales 4-7 no están dentro de la imagen de proceso y tienen que ser leídos con la opción "Lectura de bloques de datos".

El direccionamiento de los canales disponible en la imagen de proceso se realiza tal como se describe en la ayuda Online. En este ejemplo, se utiliza el direccionamiento básico 512.

Canales en la imagen de proceso:
Canal 0: Dirección básica +   8 Bytes = EW 520
Canal 1: Dirección básica + 10 Bytes = EW 522
Canal 2: Dirección básica + 12 Bytes = EW 524
Canal 3: Dirección básica + 14 Bytes = EW 526

Con el formato de datos DWORD, se dispone de 2 canales en la imagen de proceso. 

Canales fuera de la imagen de proceso (éstos se leen con ayuda de la opción "Lectura de bloques de datos"):
Canal 4: Dirección básica + 4 Bytes = EW 516
Canal 5: Dirección básica + 5 Bytes = EW 517
Canal 6: Dirección básica + 6 Bytes = EW 518
Canal 7: Dirección básica + 7 Bytes = EW 519

Para el direccionamiento de estos canales (4-7) es válido lo siguiente: Dirección básica del módulo + número de canal. 

Advertencia:
En la ayuda ONLINE del módulo "CH_CNT" (FB127) se dispone de información adicional sobre la parametrización de la tarjeta y el módulo.

 Nr. de identificación (ID):19734436   Fecha:2008-12-01