visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS allgemein -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Cosa è necessario osservare quando si aggiungono componenti o si cambiano i loro parametri mediante CiR (Configuration in Run)?
A cosa occorre fare attenzione quanto si vogliono far funzionare temporaneamente slave DP su una rete PROFIBUS DP?
Come si può collegare il SIMATIC Field PG al sistema di bus, in modo da poter parametrizzare e sottoporre a diagnostica tramite TCI gli apparecchi di periferia decentrata?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Progettazione in STEP 7 dello Alarm-Mode per il repeater di diagnostica (6ES7 972-0AB01-0XA0)
Correzione dei tempi di bus calcolati
Conoscenze di base per la progettazione di reti PROFIBUS DP
A quali condizioni al contorno occorre fare attenzione nell'assegnazione degli indirizzi alle unità di periferia (centrali opp. decentrate) di una CPU S7?
Elaborazione ciclica del programma solo dopo la segnalazione di pronto di tutti i partner DP
Di quali parametri occorre tenere conto nella pianificazione di una rete elettrica?
Come si può con STEP 7 calcolare il tempo di ciclo del bus su PROFIBUS DP?
Elaborazione ciclica del programma solo dopo la segnalazione di pronto di tutti i partner DP
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Si può parametrizzare la CPU S7 in modo che essa avvii il programma ciclico solo dopo la segnalazione di pronto di tutti i partner DP?

RISPOSTA
Una CPU S7 va sempre in RUN quando in avviamento vengono riconosciuti tutti i partner PROFIBUS. Solo quando la CPU è in RUN, viene eseguito lo OB 1 (programma applicativo ciclico).

Se si impiegano partner PROFIBUS che al momento dell'avviamento della CPU non sono ancora avviati opp. non sono presenti, la CPU non reagisce in funzione della impostazione Avviamento con configurazione prevista diversa da configurazione attuale nei parametri della CPU.

Affinché la CPU non vada in STOP se manca uno slave, occorre scegliere Avviamento con configurazione prevista diversa da configurazione attuale.

Il programma ciclico (OB 1) deve essere bloccato fino a quando il LED BF della CPU non è spento.
Lo stato del LED BF può essere letto sullo SZL-ID xy19 tramite lo SFC 51 "RDSYSST". Tramite un loop programmato negli OB di avviamento (OB 100, OB 101 e OB 102) si può così evitare l'elaborazione ciclica fino alla segnalazione di pronto di tutti i partner PROFIBUS.

Informazioni sullo SFC 51 e sull'argomento si trovano nel manuale "Software di sistema per S7-300/400 Funzioni standard e di sistema" nell'articolo con ID 1214574 opp. nella documentazione dello STEP7 tramite Start > SIMATIC > Documentazione.

Nel seguente progetto di esempio si trova una configurazione hardware completa con la procedura sopra descritta nel programma applicativo.

DP_Anlauf.exe ( 368 KB )  

Copiare il file "DP_Anlauf.exe" in una directory separata ed avviarlo con un doppio clic. Il progetto, creato con STEP 7 V5.3 SP1, viene ora scompattato con tutte le subdirectory corrispondenti. Poi si può aprirlo ed elaborarlo con il SIMATIC Manager.

 Articolo con ID:19732230   Data:2005-01-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour