Beitragsliste anzeigen
PROFIBUS allgemein -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Was ist beim Hinzufügen oder Umparametrieren einer Komponente mittels CiR (Configuration in Run) zu beachten?
Was ist zu beachten, wenn ein DP-Slave zeitweise an einem PROFIBUS-DP Netz betrieben wird?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die ET 200-Stationen zu konfigurieren?
Projektierung des Alarm-Mode in STEP 7 für den Diagnose-Repeater (6ES7 972-0AB01-0XA0)
Korrektur von berechneten Buszeiten
Basiswissen zur Projektierung von PROFIBUS-DP Netzen
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Zyklische Programmbearbeitung erst nach Fertigmeldung aller DP-Teilnehmer
Welche Parameter müssen bei der Planung eines elektrischen Netzes berücksichtigt werden?
Wie kann ich mit STEP 7 die Buszykluszeit am PROFIBUS-DP berechnen?
Zyklische Programmbearbeitung erst nach Fertigmeldung aller DP-Teilnehmer
Bestellnummer:

FRAGE:  
Kann ich die S7-CPU so parametrieren, dass sie das zyklische Programm erst nach Fertigmeldung aller DP-Teilnehmer startet?

ANTWORT:  
Eine S7-CPU geht immer in RUN, wenn im Hochlauf alle PROFIBUS-Teilnehmer erkannt werden. Erst wenn die CPU im RUN ist, wird OB1 (zyklisches Anwenderprogramm) durchlaufen.

Falls Sie PROFIBUS-Teilnehmer einsetzen, die zum Zeitpunkt des Hochlaufs der CPU noch nicht angelaufen oder nicht vorhanden sind,  reagiert die CPU abhängig von der Einstellung Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau in den Parametern der CPU.

Damit die CPU nicht in STOP geht, wenn ein Slave fehlt, muss Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau angewählt werden.

Das zyklische Programm (OB 1) ist solange zu verriegeln, bis die BF-LED der CPU erloschen ist.
Der Zustand der BF-LED kann über die SZL-ID xy19 mittels SFC 51 "RDSYSST" ausgelesen werden. Über eine programmierte Schleife in den Anlauf-OBs (OB 100, OB 101 und OB 102) kann so die zyklische Bearbeitung bis zur Fertigmeldung aller PROFIBUS-Teilnehmer verhindert werden.

Informationen zur SFC 51 hierzu finden Sie im Handbuch "Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen " unter Beitrags-ID: 1214574 oder in der Dokumentation von STEP 7  über Start > SIMATIC > Dokumentation.

Im folgenden Beispielprojekt finden Sie eine fertige Hardware-Konfiguration mit der oben beschriebenen Prozedur im Anwenderprogramm.

DP_Anlauf.exe ( 368 KB )  

Kopieren Sie die Datei "DP_Anlauf.exe" in ein separates Verzeichnis und starten Sie die Datei anschließend per Doppelklick. Das mit STEP 7 V5.3 SP1 erstellte Projekt wird jetzt mit allen dazugehörigen Unterverzeichnissen entpackt. Anschließend können Sie das entpackte Projekt mit dem SIMATIC Manager öffnen und bearbeiten.

 Beitrags-ID:19732230   Datum:2004-10-20 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour