afficher la liste des articles
Option SIMATIC BATCH -- Création d'un projet BATCH -- Remarques de configuration
Pourquoi les structures de recette sont-elles modifiées dans certaines conditions lorsque des blocs Tag Collection sont utilisés au niveau de la cellule Batch (PCell) ?
Validation d'un batch (lot)
Séparer les paramètres et la procédure sous SIMATIC BATCH
Quel est le comportement de SIMATIC BATCH lorsqu'une valeur de Process (associée à une consigne) est en dehors des limites spécifiées pour la consigne ?
Comment afficher l'état des serveurs SIMATIC BATCH sur un client WinCC pour SIMATIC BATCH ?
A quoi faut-il faire particulièrement attention pour réaliser la fonction "test de plausibilité" au niveau de l'ingénierie de SIMATIC BATCH ?
Dans SIMATIC BATCH pendant le batch runtime, comment pouvez-vous noter une action manuelle en phases qui n'est pas commandée par BATCH ?
Changement de manipulations entre SIMATIC BATCH PCS 7 V6 SP2 et SP3
SIMATIC BATCH V6 - changer le nom du multiprojet BATCH
Démarrer un BATCH Serveur sans partenaire redondant
Pourquoi les comparaisons dans certaines transitions sont fausses?
Quels options sont disponibles pour configurer les propriétés des appareils et de leur applications?
Démarrer un BATCH Serveur sans partenaire redondant
Nº de référence:


QUESTION:  
Comment démarrer un serveur redondant SIMATIC BATCH si le partenaire redondant n'est pas disponible? 

REPONSE:  
Si dans un réseau de couple de serveur redondant BATCH, l'un des partenaire est déconnecté (maintenance par exemple) et que le serveur BATCH restant est lancé, le coordinateur de BATCH est signalé par un icône dans la barre des taches.




Les applications " interception de séquence de serveur", (SIS), "BATCH Control Serveur" et "BATCH CDV" ne démarrent pas car le système attend une entrée opérateur sur le BATCH Client.

Remède:
Méthodes de démarrage pour démarrer le BATCH Serveur:

  • Lancer le "BATCH Control Centre" sur un BATCH Client. Une fois le client connecté, la boite de dialogue  "Information" apparaît. 

    Note:
    Cela peut prendre plusieurs secondes pour compléter la boite de dialogues, voir ci-dessous:

Fig 1: Boite de dialogue "Information" ( 55 KB )  

  • Sélectionner la première ligne "sauvegarde de données en ligne" dans la boite de dialogue une fois que le texte "partenaire non disponible- besoin d'intervention opérateur" a été entré dans la ligne de description.
  • Le bouton " travailler sans partenaire redondant " est actif. Cliquer sur ce bouton.
  • Un message de confirmation informe l'utilisateur qu'une perte de données est possible dans ce mode.(Fig 2).
  • Si on clique "oui", les applications "SIS", "BATCH Control Serveur" et "BATCH CDV" sont démarrées.
    Une fois le démarrage effectué, la boite d'information disparaît sur le client, et le "BATCH Control Centre" s'ouvre.



Fig 2:  message de confirmation

Attention:
Une perte de données est possible si on a pas de serveur redondant BATCH.



 ID contribution:19724716   Date:2004-11-22