Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines SIMATIC HMI-Gerätes, projektiert mit WinCC flexible ES an eine SIMATIC ET 200-CPU, zu beachten?
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann ein und dieselbe WinCC flexible Bediengerät-Projektierung für mehrere Steuerungen verwendet werden?
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?
Wie lassen sich mit der WinCC flexible PC Runtime oder einem Panel beliebig viele Automatisierungssysteme durch die Systemfunktion "Wechsele Verbindung" nacheinander ansprechen?
Wie kann mit WinCC flexible die Kommunikation zwischen Bediengerät und einer S7-Station über S7-Routing projektiert werden?
Was ist bei einer Verbindung zwischen S7-200 und SIMATIC Panels oder WinCC flexible PC Runtime zu beachten und welche Möglichkeiten gibt es?
Welche Ports werden von WinCC flexible verwendet?
Wie erhöhe ich die Performance der HMI-Geräte?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, um per TeleService auf ein Panel sowie auf eine S7-200 Steuerung zuzugreifen?
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden?
Wie wird unter WinCC flexible eine PROFINET-Verbindung zu einer S7-Steuerung projektiert?
Wie ist im HMI-Projektierungstool die MPI-Adresse eines FMs anzugeben, wenn diese in HW Konfig nicht erscheint und demzufolge unbekannt ist?
Wie kann ein Panel mit einer SIMATIC H-Station verbunden werden?
Welche Einstellungen sind bei einer PROFIBUS-DP Kopplung zwischen einem Panel bzw. einem PC mit der WinCC flexible Runtime und der S7-200 zu berücksichtigen?
Warum wird bei WinCC flexible der Kommunikationstreiber „orange“ markiert, wenn neben einer bestehenden MPI/DP Verbindung eine weitere Ethernetverbindung hinzugefügt wird?
PROFIBUS-Kommunikation zwischen Windows-basiertem Bediengerät (projektiert mit WinCC flexible 2004) und WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Wie projektiere ich eine Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät und einer S7-200 (CP 243-1) über Ethernet?
STEP 7-Micro/WIN -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Ethernet Protokolle und Dienste verwenden
Wie lässt sich über EXCEL als OPC-Client mit PC Access als OPC-Server eine Variable des Automatisierungsgeräts grafisch darstellen?
Wie projektiere ich eine Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät und einer S7-200 (CP 243-1) über Ethernet?
Ethernetkommunikation zwischen einer ProTool/Pro Runtime (PC) und einem CP243-1 (S7-200)
WinCC flexible RT -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden?
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Wie kann ein mit WinCC flexible 2008 SP2 projektiertes Panel bzw. RT auf Variablen der S7-1200 zugreifen?
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?
Wie lassen sich mit der WinCC flexible PC Runtime oder einem Panel beliebig viele Automatisierungssysteme durch die Systemfunktion "Wechsele Verbindung" nacheinander ansprechen?
Was ist bei einer Verbindung zwischen S7-200 und SIMATIC Panels oder WinCC flexible PC Runtime zu beachten und welche Möglichkeiten gibt es?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, um per TeleService auf ein Panel sowie auf eine S7-200 Steuerung zuzugreifen?
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden?
Wie wird unter WinCC flexible eine PROFINET-Verbindung zu einer S7-Steuerung projektiert?
Wie ist im HMI-Projektierungstool die MPI-Adresse eines FMs anzugeben, wenn diese in HW Konfig nicht erscheint und demzufolge unbekannt ist?
Wie kann ein Panel mit einer SIMATIC H-Station verbunden werden?
Welche Einstellungen sind bei einer PROFIBUS-DP Kopplung zwischen einem Panel bzw. einem PC mit der WinCC flexible Runtime und der S7-200 zu berücksichtigen?
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines SIMATIC HMI-Gerätes, projektiert mit WinCC flexible ES an eine SIMATIC ET 200-CPU, zu beachten?
Wie projektiere ich eine Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät und einer S7-200 (CP 243-1) über Ethernet?
PROFIBUS-Kommunikation zwischen Windows-basiertem Bediengerät (projektiert mit WinCC flexible 2004) und WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Warum wird bei WinCC flexible der Kommunikationstreiber „orange“ markiert, wenn neben einer bestehenden MPI/DP Verbindung eine weitere Ethernetverbindung hinzugefügt wird?
Wie projektiere ich eine Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät und einer S7-200 (CP 243-1) über Ethernet?
Bestellnummer:

Inhalt:  

  1. Voraussetzungen
    1.1 Voraussetzung für S7-200 und WinCC flexible PC Runtime
    1.2 Voraussetzung für S7-200 und Windows-basierten Bediengerät
  2. Konfiguration des CP 243-1 mit STEP 7 Micro/WIN
  3. Projektierung einer WinCC flexible PC Runtime
  4. Projektierung eines Windows-basierten Bediengerät
    4.1 Einstellung am Bediengerät
    4.2 WinCC flexible Projektierung erstellen
     
1. Voraussetzungen

1.1 Voraussetzungen für die Kommunikation zwischen der S7-200 und einer WinCC flexible PC Runtime über Ethernet:

Software:

  • SIMATIC NET CD 11/2003
  • STEP 7 Micro/WIN V4.0
  • WinCC flexible Advanced

Hardware:

  • CPU 22x:
    CPU 222 oder 224 mit Ausgabestand 1.1 oder höher, CPU 226 oder CPU 226 XM Ausgabestand 1.00 oder höher
  • CP 243-1: (Bestellnummer 6GK7 243-1-1EX00-0XE0) oder CP 243-1IT (Bestellnummer 6GK7 243-1GX00-0XE0)
  • PC mit Standardethernetkarte
  • Netzwerkkabel
  • Hub oder Switch
1.2 Voraussetzungen für die Kommunikation zwischen der S7-200 und einem Windows-basierten Bediengerät über Ethernet:

Software:

  • STEP 7 Micro/WIN V4.0 oder höher
  • WinCC flexible Standard

Hardware:

  • CPU 22x: CPU 222 oder 224 mit Ausgabestand 1.1 oder höher, CPU 226 oder CPU 226 XM Ausgabestand 1.00 oder höher
  • CP243-1: (Bestellnummer: 6GK7 243-1-1EX00-0XE0) oder CP 243-1IT (Bestellnummer 6GK7 243-1GX00-0XE0)
  • Netzwerkkabel
  • Hub oder Switch
  • Windows-basiertes Bediengerät ab der 170er Serie mit Ethernetschnittstelle

Hinweis:
Das OP270 und TP270 besitzen keine OnBoard-Ethernetschnittstelle. Über eine CF-Ethernet-Steckkarte können das OP270 und TP270 um eine Ethernetschnittstelle erweitert werden.
 

2. Konfiguration des CP 243-1 mit STEP 7 Micro/WIN
Die Einstellungen für den CP 243-1 werden in STEP 7-Micro/Win über den Ethernet-Assistenten vorgenommen. Hilfestellung zu allen Angaben finden Sie in der STEP 7 Micro/WIN Online-Hilfe über F1.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Ethernet-Assistent starten
  • Öffnen Sie STEP7 Micro/WIN.
  • Starten Sie den Ethernet-Assistenten über "Extras > Ethernet-Assistent...."
  • Klicken Sie auf "Weiter".


Bild 01 - Ethernet-Assistent

2 Meldung bestätigen
  • Bestätigen Sie die eingeblendete Meldung mit "Ja".

      => Ihre STEP 7-Micro/WIN Projektierung wird übersetzt und die symbolische Adressierung aktiviert.


Bild 02 - STEP 7-Micro/WIN Meldung

3 Modulposition festlegen
Wenn Ihr PC mit der S7-200 verbunden ist, können Sie über die Schaltfläche "Module lesen" die Modulposition des CP 243-1 automatisch bestimmen. Ansonsten können Sie die Modulposition auch manuell eintragen.

Wichtig:
WinCC flexible Runtime bzw. das Windows-basierte Bediengerät kann nur eine Verbindung zu einem CP243-1 aufbauen, wenn das Modul auf "Position 0" projektiert ist. Den TSAP der entfernten Station müssen Sie auf  02.00 einstellen.

  • Überprüfen Sie, ob die CP auf der Modulposition "NULL" gesteckt ist und ändern Sie ggf. die Modulposition.
  • Ermitteln oder tragen Sie die Modulposition "NULL" ein.
  • Klicken Sie auf "Weiter".


Bild 03 - Modulposition eintragen

4 IP-Adresse festlegen
  • Legen Sie eine IP-Adresse für den CP 243-1 fest. 

    Achtung: 
    Die IP-Adresse darf für diese Anwendung nicht automatisch von einem Server bezogen werden, da die WinCC flexible Runtime bzw. das Windows-basierte Bediengerät einen festen Bezugspartner (CP 243-1) für die Ethernetkommunikation benötigt.

    Hinweis:
    Der Kommunikationsverbindungstyp für dieses Modul kann durch die "Automatische Einstellung" festgelegt werden.

  • Fahren Sie mit "Weiter" fort.


Bild 04 - IP-Adresse einstellen


Anmerkung:
Der BOOTP-Server ist ein im Umfang abgespeckter DHCP-Server.

5 PtP-Verbindung parametrieren
  • Geben Sie das Befehlsbyte des Moduls und die Anzahl der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zum CP 243-1 an.
  • Klicken Sie auf "Weiter".


Bild 05 - Anzahl der Verbindungen

6 Verbindung konfigurieren
  • Die Konfiguration für eine Kopplung des CP 243-1 mit WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät muss wie in Bild 06 konfiguriert werden.
  • Bestätigen Sie die Einträge mit "OK".

    Achtung:  
    Die TSAP-Angabe muss immer vierstellig sein, d.h. mit führender Null (02.00).


Bild 06 - Verbindungen konfigurieren

7 CRC-Schutz verwenden
Den CRC-Schutz können Sie nach Belieben einstellen. Ratsam ist, vorerst ohne den CRC-Schutz zu arbeiten. Die Angabe des "Keep Alive-Intervalls" kann mit der voreingestellten Zeit verwendet werden.
  • Aktivieren Sie ggf. den CRC-Schutz und verändern Sie ggf. die Zeit des "Keep Alive-Intervalls".
  • Klicken Sie auf "Weiter".


Bild 07 - CRC-Schutz und KeepAlive-Intervall

8 Speicher zuweisen
  • Geben Sie einen Speicherbereich für die Konfiguration des CP 243-1 an.
     
    Empfehlenswert:  
    Über die Schaltfläche Adresse vorschlagen können Sie sich vom Assistenten einen freien Variablenspeicherbereich ermitteln lassen.
     
  • Klicken Sie auf "Weiter".


Bild 08 - Speicher für die Konfiguration

9 Projektkomponenten erzeugen
Bei Betätigung der Schaltfläche "Beenden" erzeugt der Ethernet-Assistent die Projektkomponenten für die eingestellte Konfiguration. Unter anderem werden Unterprogramme und der Variablenspeicher im Datenbaustein angelegt.
  • Betätigen Sie die Schaltfläche "Beenden".


Bild 09 - Erzeugen der Projektkomponenten

10 Meldung bestätigen
  • Bestätigen Sie die eingeblendete Meldung mit "YES".


Bild 10 - Ethernet-Assistent beenden

11 ETH0_CTRL aufrufen
  • In Ihrem STEP 7 Micro/WIN-Programm müssen Sie in jedem Zyklus das Unterprogramm ETH0_CTRL aufrufen.
  • Abschließend laden Sie die gesamte Konfiguration in die S7-200.


Bild 11 - Beispiel für Unterprogrammaufruf ETH0_CTRL


3. Projektierung einer WinCC flexible PC Runtime
 
Nr. Vorgehensweise
1 PC Projekt erzeugen
  • Starten Sie WinCC flexible.
  • Erzeugen Sie ein Projekt mit dem Bediengerätetyp "PCs > WinCC flexible RT".


Bild 12 - WinCC flexible RT erzeugen

2 Verbindungsparameter festlegen
  • Navigieren Sie zu "Kommunikation > Verbindungen" und legen Sie im rechten Projektfenster eine neue Verbindung an.
  • Wählen Sie den Kommunikationstreiber "SIMATIC S7 200".
  • Wählen Sie unter Schnittstelle "ETHERNET" aus.
  • Tragen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske für die WinCC flexible RT und die S7-200 (siehe Bild 04 ( 56 KB ) ) ein.


Bild 13 - Verbindungsparameter einstellen

3 Zugangspunkt auswählen
  • Öffnen Sie die PG/PC-Schnittstelle unter "Start > Systemsteuerung > PG/PC-Schnittstelle einstellen".
  • In der PG/PC-Schnittstelle müssen Sie den Zugangspunkt S7ONLINE auf "TCP/IP -> [Verwendete Netzwerkkarte]" einstellen.


Bild 14 - PG/PC-Schnittstelle einstellen

4 Netzwerkkarte konfigurieren
Die über die Systemsteuerung festgelegte IP-Adresse und Subnetzmaske des PCs muss mit der in WinCC flexible angegebenen IP-Adresse und Subnetzmaske (Bild 13 ( 36 KB ) ) übereinstimmen.
  • Tragen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske, die Sie im Bild 13 ( 36 KB ) parametriert haben, ein.


Bild 15 - Netzwerkkarte konfigurieren

5

WinCC flexible Runtime starten
  • Nachdem Sie die Projektierung in WinCC flexible abgeschlossen haben, können Sie die Runtime starten.

4. Projektierung eines Windows-basierten Bediengerätes
Die Verbindung zur S7-200 muss im WinCC flexible Projekt projektiert werden. Die Konfiguration des Ethernet-Adapters müssen Sie direkt im Bediengerät parametrieren.

4.1 Einstellung am Bediengerät
 
Nr. Vorgehensweise
1 Ethernet-Adapter auswählen
  • Öffnen Sie im "Control Panel" den Menübefehl "Network".
  • Wählen Sie im Register "Adapters" den Treiber für die Onboard-Ethernetkarte aus und klicken Sie auf "Properties".


Bild 16 - Netzwerkkonfiguration

2 Verbindungsparameter festlegen
  • Selektieren Sie "Specify an IP-Address".
  • Stellen Sie als IP-Adresse  192.168.1.50 und als Subnet Mask: 255.255.255.0 ein (siehe Bild 17).

    Hinweis:
    Die IP-Adresse und Subnetzmaske muss mit der in WinCC flexible angegebenen IP-Adresse und Subnetzmaske - wie in Bild 17 - übereinstimmen.
     
  • Beenden Sie den Dialog über "OK".


Bild 17 - IP-Adresse einstellen

3 Gerätenamen ändern
  • Bestätigen Sie die eingeblendete Meldung mit "OK".
  • Wechseln Sie im "Control Panel" in das Menü "Communication".

    Hinweis:
    Im Register "Device Name" muss der "Device name" geändert werden (z.B. ID7803), damit eine Kommunikation aufgebaut werden kann.
     
  • Ändern Sie den Gerätenamen unter "Device Name" ab.
  • Beenden Sie den Dialog mit "OK".


Bild 18 - Gerätenamen ändern

4 Einstellungen speichern
  • Öffnen Sie das Menü "OP".
  • Im Register "Persistent Storage" klicken Sie auf die Schaltfläche "Save Registry", um die Einstellungen am Bediengerät zu speichern.
  • Booten Sie das MP270B neu.


Bild 19 - Einstellungen speichern


4.2 WinCC flexible Projektierung erstellen
 
Nr. Vorgehensweise
1 Bediengerät auswählen
  • Starten Sie WinCC flexible.
  • Erzeugen Sie ein Projekt z.B. für den Bediengerätetyp "MP 270B 6" Touch".


Bild 20

2 Verbindungsparameter festlegen
  • Navigieren Sie zu "Kommunikation > Verbindungen" und legen Sie im rechten Projektfenster eine neue Verbindung an.
  • Wählen Sie den Kommunikationstreiber "SIMATIC S7 200".
  • Wählen Sie unter Schnittstelle "ETHERNET" aus.
  • Tragen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske für das MP 270B und die S7-200 - wie im Bild 04 ( 56 KB ) - ein.


Bild 21 - Verbindungsparameter eintragen

3 Projektierung übertragen
  • Nachdem Sie die Projektierung in WinCC flexible abgeschlossen haben, können Sie diese auf das MP270B übertragen.

 

 Beitrags-ID:19724696   Datum:2008-06-20 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour