Mostrar lista de artículos
OS - WinCC -- Configuración de alarmas y avisos -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se pueden crear avisos de servicio con ayuda de acciones específicas de usuario, hasta el WinCC V6.0 + SP4 incluido?
¿Cómo se pueden mostrar y manejar los avisos en modo Runtime?
¿Cómo hay que proceder cuando las alarmas no se muestran en el modo Runtime?
¿Cómo se puede cambiar el ancho de columna de los bloques de aviso del WinCC Alarm Control, en el momento de la configuración en el Graphics Designer o en el Runtime, con ayuda del ratón"?
Configurar el bloque de sistema "Número de PLC/CPU" en un aviso
¿Porqué no se representan en el Faceplate los avisos relevantes para los puntos de medida (PCS 7 V4.x / V5.x)?
¿Qué se puede hacer cuando no se muestra ningún aviso en la zona de resumen del WinCC?
Generación de una nueva marca de tiempo a pesar de que los avisos de servicio son idénticos
Se bloquea la activación de la bocina para avisos con determinados usuarios
¿Porqué en el PCS 7 las marcas de tiempo de los avisos se muestran tachadas o con asteriscos?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - Avisos no acusables en la nueva página de alarmas
¿Cómo se asignan las prioridades en la representación de alarmas, avisos, etc., cuando se tiene señalización conjunta?
¿Cómo se puede mostrar un comentario de un módulo en un aviso de servicio?
¿Por qué los avisos de servicio sólo se muestran en el servidor OS y no en los clientes OS?
¿Por qué no se inserta en el aviso de servicio el usuario que acusa un aviso, después de actualizar el PCS 7 V6.0 + SP2 al SP3?
¿Por qué la petición de servicio no se muestra parpadeando en la señalización general?
Modificación del color de impresión en el protocolo de avisos
¿Cómo se puede conseguir que se muestren en el WinCC Runtime los avisos para un determinado usuario, pero no se puedan acusar?
¿Cómo se puede reconfigurar el procedimiento de acuse de alarmas?
¿Porqué no se muestran los avisos de servicio en el proyecto de PCS 7?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos generales de control de procesos en el proyecto de PCS 7?
¿Qué significan los avisos de control de procesos creados durante la compilación OS?
¿Qué avisos generales de control de procesos se crean en la compilación OS?
¿Cómo se puede conseguir que se muestren en el WinCC Runtime los avisos para un determinado usuario, pero no se puedan acusar?
Referencia:

Dirección:   
Adicionalmente a lo indicado en la ayuda ONLINE, se dispone de las 2 siguientes posibilidades:

  1. Modifique las propiedades del botón de acuse, de forma que sólo lo puedan activar determinados usuarios (a través de la propiedad "Liberación de servicio").
  2. En el editor de proyectos OS dentro del WinCC-Explorer (dentro del campo de selección Filtro de avisos del registro Ventana Runtime), se pueden ajustar qué avisos se muestran en el Runtime.
    En este caso, se puede configurar lo siguiente:
  • Sin filtro 
    Los avisos no se filtran por zonas. Se muestran todos los avisos y todos son acusables, independientemente de la zona a la que pertenezcan. Esto se corresponde con el comportamiento del PCS 7 V5.x, si los avisos no eran filtrados.
    Si no se debe poder acusar a pesar de este ajuste, hay que actual según se indica en el punto 1.
  • Avisos con liberación de zona
    Se muestran y son acusables, todos los avisos de la zona en la que el usuario tiene el derecho de acceso "Liberado para la zona". Para saber si un usuario puede acceder o no a dicha zona y por tanto recibe los avisos específicos de la misma, debe tener el nivel de acceso 2 “Liberado para la zona” en el WinCC User Administrator. Esto se corresponde con el comportamiento del PCS 7 V5.x (ver página del Customer Support con número ID !2770292!).
    Si no se debe poder acusar a pesar de este ajuste, hay que actual según se indica en el punto 1.
  • Avisos acusables en una lista separada 
    La ventana de avisos dispone de 2 listas de avisos. La lista de la parte inferior de la ventana muestra todos los avisos de la zona para la que el usuario tiene el derecho de acceso "Servicios de proceso" (nivel de acceso 5 e el WinCC User Administrator). Los avisos de esta lista pueden ser acusados por el usuario. 
    La lista de la parte superior de la ventana muestra todos los avisos de la zona para la que el usuario dispone del derecho de acceso "Liberado para la zona", pero no del derecho de acceso "Servicios de proceso". Los avisos de esta lista no pueden ser acusados por el usuario.
    La selección de estas listas se realiza a través de los botones:   

     
    La línea de avisos en la zona resumen sólo muestra los avisos acusables con el derecho de acceso "Servicios de proceso".
  • Avisos acusables en una página aparte (conmutable) 
    Se dispone de 3 botones para la lista nueva, la lista actual y la lista antigua respectivamente:

    Con los botones: 


    se pueden ver en una sola ventana todos los avisos acusables para el usuario activado.

    Seleccionando los botones:

        
    se divide la ventana: En la lista inferior, se muestran todos los avisos acusables por el usuario activado, mientras que en la lista superior aparecen "el resto de avisos.

Conceptos de búsqueda:
Filtro de avisos



#Ende#


© Siemens AG, 1998, 2000

 Nr. de identificación (ID):19700833   Fecha:2004-11-10