afficher la liste des articles
WinCC SIMATIC Logon / AUA -- Informations sur les produits -- Informations sur SIMATIC Logon / Advanced User Administrator
En utilisant un lecteur de carte à puce, comment un utilisateur prédéfini peut-il se connecter automatiquement tandis que la carte est retirée ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation de WinCC ?
Comment pouvez-vous configurer les cartes mémoire avec SIMATIC Logon de telle façon à pouvoir les utiliser sur chaque ordinateur ?
Pourquoi, à partir de WinCC V6.2, la boîte de sélection des groupes n'est-elle plus affichée ?
Comment utiliser la fonction "GetSignature" avec SIMATIC Logon V1.4?
Quel est le mot de passe standard de l'utilisateur "Administrator" dans WinCC User Administrator ?
Pourquoi l'utilisateur connecté n'est pas affiché en Runtime?
Comment remplacer le clavier virtuel Windows pour Simatic Logon (à partir de V1.4) par le clavier ProTool pour qu'il n'accède pas au système d'exploitation en Runtime ?
Comment contrôler l'utilisateur loggé en Runtime avec SIMATIC Logon (à partir de V1.3) ?
Comment connaître l'utilisateur connecté quand on utilise SIMATIC Logon jusqu'en Version V1.2 SP1?
Comment appeler la boîte de dialogue SIMATIC Logon par un script en C?
Apparition de la boîte SIMATIC Logon au lieu de WinCC Login dans le Runtime de WinCC
Comment appeler la boîte de dialogue SIMATIC Logon par un script en C?
Nº de référence:

Instructions:
A partir de WinCC V6.0 SP3 (respectivement SIMATIC Logon V1.2)  l’accès aux fonctions de SIMATIC Logon est prévu dans WinCC. Vous trouverez davantage d’informations sur l’appel de la boîte Simatic Logon dans l’aide en ligne de WinCC sous:

  • "Release Notes > Remarque sur WinCC > Installation de SIMATIC Logon",
  • "Travailler avec WinCC > Constitution d’une gestion des utilisateurs > Option WinCC pour le User Administrator > Option SIMATIC Logon",
  • Egalement dans le manuel "SIMATIC Logon Electronic Signature" dans le chapitre 5.4.5 et l’article-ID: 34519648.   

Les instructions suivantes sont valables pour WinCC V6.0 SP1 et SP2 respectivement SIMATIC Logon V1.1 SP2.

Une boîte de dialogue SIMATIC Logon comme ci-dessous apparaît:

  • Ouvrir le WinCC Adapter par "Start > Simatic  > SIMATIC Logon > WinCC Adapter".

  • Cliquer sur le bouton "Adapter projet", pour intégrer les fonctions Logon dans les données PDL du projet. Faîtes attention à ouvrir le projet WinCC pendant l’adaptation du projet. Sortir en cliquant sur "terminer".


2

  • Créer une vue process dans Graphics Designer dans laquelle vous ajoutez un bouton avec "Propriétés d’objet > Evénement > Bouton > Souris > Clic souris" et ouvrez un script C. Dans le script en C, ajoutez la ligne suivante (Fonction):

    SIMATICLogon (* lpszPictureName );

    Compiler et sauvegarder la vue process.

Remarque:
Dans les versions précédentes de SIMATIC Logon la fonction standard passlogin.fct était automatiquement modifiée. Voir l’article-ID: 17543809.


 ID contribution:19552508   Date:2006-07-21