|
PREGUNTA:
¿Qué debería tenerse en cuenta a la hora de realizar la
comunicación entre un WinAC Basis/ WinAC RTX V4.0 y superior y un
panel de operador basado en Windows configurado con el WinCC
flexible 2004?
RESPUESTA:
En este artículo se dan instrucciones para configurar el enlace
entre el WinAC y un panel de operador basado en Windows configurado
con el WinCC flexible 2004 a través de PROFIBUS.
Requisitos:
- MS Windows 2000 SP4 o MS
Windows XP SP1
- WinAC Basis V4.0 o RTX V4.0 y superior
- WinCC flexible 2004
- CD de SIMATIC NET 11/2003
- STEP 7 V5.3
SP1
Configuración de la estación PC de SIMATIC para el
WinAC
- Abrir el Administrador SIMATIC y crear un
proyecto nuevo de STEP 7.
- Aadir una estación PC mediante la opción de
menú Insertar > Equipo > Equipo PC SIMATIC.
- Hacer doble click en Configuración
para abrir la Configuración de Hardware del equipo PC.
Fig. 1: Añadir un equipo PC al proyecto de STEP 7
- Insertar el correspondiente WinLC, por
ejemplo el WinLC Basis V4.1 (desde el catálogo de hardware
Estación PC SIMATIC > Controladores), en el bastidor del
equipo PC, en el índice 2.
- Insertar el correspondiente CP de PROFIBUS,
por ejemplo el CP 5611, como módulo IF del WinLC Basis y conectarlo
a la red de PROFIBUS DP.
Aviso: WinLC RTX sólo puede trabajar con el CP
5613.
Fig. 2: Insertar el WinLC y el CP 5611
- Guardar y compilar la configuración.
- Abrir el Editor de Configuración de Estación
en el ordenador del WinAC.
- La tabla que aparece en el Editor de
Configuración de Estación debe coincidir con la asignación hecha en
el bastidor en el equipo PC de SIMATIC.
Nota: El módulo IF se inserta en las propiedades del
WinLC en el Editor de Configuración de Estación. Para ello, el CP
debe estar en modo configurado.
- Para poder transferir la configuración al
WinAC, el nombre del equipo PC dado en el Administrador SIMATIC
debe coincidir con el dado en el Editor de Configuración de
Estación en el ordenador del WinAC.
Fig. 3: Editor de Configuración de Estación
- También se tiene que cambiar en la
configuración del PC en STEP 7 la interfaz PG/PC al tipo de
transferencia que corresponda (en este caso: S7ONLINE (STEP 7)
--> CP5611 (PROFIBUS)).
- Arrancar el controlador WinAC.
- Transferir el proyecto de STEP 7 en el
WinLC.
Nota: Puede encontrar información más detallada sobre
la transferencia de proyectos de STEP 7 al WinAC bajo la entrada
con número de identificación, ID: 18602609.
Configuración de la estación SIMATIC HMI para el panel basado
en Windows
- Insertar un equipo SIMATIC HMI a través
del menú Insertar > Equipo.
Fig. 4: Inserción de un equipo SIMATIC HMI
- Elegir el panel de operador
apropiado.
Fig. 5: Selección del panel de operador
- Abrir la configuración del equipo SIMATIC
HMI.
Fig. 6: Configuración del equipo HMI
- Conectar a red la interfaz "HMI MPI/DP" con
la subred de PROFIBUS del WinLC.
Fig. 7: Conexión a la red HMI MPI/DP
- Guardar y cerrar la configuración.
- Navegar en el Administrador SIMATIC a través
del equipo SIMATIC HMI hasta WinCC flexible RT >
Comunicaciones > Enlaces y hacer doble click sobre
Enlaces en la ventana de proyecto de la parte derecha. Se
abrirá el WinCC flexible 2004.
- Habilitar el enlace mostrado entre el panel
de operador basado en Windows y el WinLC.
Fig. 8: Habilitación del enlace en el WinCC
flexible 2004 ( 92 KB )
- Ya puede seguir configurando el panel de
operador basado en Windows con el WinCC flexible 2004 (variables,
pantallas, mensajes, ...).
|