QUESTION:
A quoi doit-on prêter attention pour la communication entre WinAC
Basis/ WinAC RTX à partir de V4.0 et un pupitre basé sur Windows
configuré avec WinCC flexible 2004?
REPONSE:
Cette contribution donne des informations pour la configuration de
la liaison entre WinAC et un pupitre basé sur Windows (configuré
avec WinCC flexible 2004) via PROFIBUS.
Environnement:
- MS Windows 2000 SP4 ou MS Windows XP SP1
- WinAC Basis V4.0 ou RTX V4.0 ou supérieur
- WinCC flexible 2004
- SIMATIC NET CD 11/2003
- STEP 7 V5.3 SP1
Configuration de la station SIMATIC PC pour WinAC
- Ouvrez le SIMATIC Manager et créer un nouveau projet STEP
7.
- Ajoutez une station PC via Insertion > Station >
Station SIMATIC PC.
- Double cliquer sur Configuration pour ouvrir la
configuration matérielle de la station PC.
Fig. 1: Ajout d'une station PC dans le projet STEP 7
- Insérer le WinLC adéquat, par exemple WinLC Basis V4.1 (Depuis
le catalogue matériel SIMATIC PC Station > Controller)
dans le rack de la station PC à l'index 2.
- Insérer le CP PROFIBUS par ex: CP5611 en tant que module IF du
WinLC Basis et connectez le au réseau PROFIBUS DP.
Attention: WinLC RTX ne peut fonctionner qu'avec un
CP5613.
Fig. 2: Insertion de WinLC et du CP5611
- Sauvegardez et compiler la configuration.
- Ouvrez le 'Station configuration editor' sur le PC cible
WinAC.
- La configuration du 'Station configuration editor' doit
correspondre avec la configuration du rack de la station SIMATIC
PC.
Note: Le module IF est inséré dans les propriétés de
WinLC du 'Station configuration editor'. Pour cela le CP doit être
en mode configuré.
- Afin de charger la configuration dans WinAC le nom de la
station SIMATIC PC dans le SIMATIC Manager doit être la même que
dans le 'Station configuration editor' du PC cible WinAC.
Fig. 3: Station configuration editor
- Vous devez également adaptez les paramètres du PC de
configuration STEP 7 en changeant les paramètres de l'interface
PG/PC sur le type de transfert adéquat (ici : S7ONLINE (STEP 7)
--> CP5611 (PROFIBUS)).
- Démarrez le contrôleur WinAC.
- Chargez le projet STEP 7 dans WinLC.
Note: Plus d'informations sur le transfert de projet
STEP7 vers WinAC sont disponibles sous le numéro de contribution
-ID: 18602609.
Configuration de la station SIMATIC HMI pour le pupitre basé
sur Windows
- Insérez une station SIMATIC HMI via Insertion >
Station.
Fig. 4: Insertion de la station SIMATIC HMI
- Sélectionnez le pupitre choisit.
Fig. 5: Sélection du pupitre opérateur
- Ouvrez la configuration de la station SIMATIC HMI.
Fig. 6: Configuration de la station HMI
- Connectez l'interface "HMI MPI/DP" avec le réseau PROFIBUS du
WinLC.
Fig. 7: Connexion HMI MPI/DP
- Sauvez et fermer la configuration.
- Naviguez dans le SIMATIC Manager via la station SIMATIC HMI
jusqu'a WinCC flexible RT > Communication > Connexions
et double cliquer sur Connexions. WinCC flexible 2004
s'ouvre.
- Validez la connexion entre le pupitre basé sur Windows et le
WinLC.
Fig. 8: Établissement de la
liaison dans WinCC flexible 2004 ( 92 KB )
- Vous pouvez poursuivre la configuration du pupitre basé sur
Windows dans WinCC flexible 2004 (Variables, Images, Messages,
...).
|