Descripción: Una ET200 CPU o una CPU-S7 se pueden utilizar como PROFINET I-Device (IO Device inteligente). Por ejemplo:
- Una CPU del S7-300 se puede utilizar como I-Device a partir del Firmware V3.2.0.
- Una CPU del S7-400 se puede utilizar como I-Device a partir del Firmware V6.0.0.
- Una CPU de la ET200S o ET200pro se puede utilizar como I-Device a partir del Firmware V3.2.0.
- Para realizar la configuración, se necesita el STEP 7 V5.5 como mínimo.
Advertencia: Se dispone de información adicional sobre la función I-Device de PROFINET en el manual del sistema "PROFINET: Descripción del sistema" (capítulo "I-Device"), página del Customer Support con número ID 19292127.
|