Beschreibung Eine ET200 CPU oder eine S7-CPU können als PROFINET I-Device (Intelligentes IO-Device) betrieben werde. Hierbei gilt:
- Eine S7-300 CPU kann ab der Firmware-Version V3.2.0 als I-Device eingesetzt werden.
- Eine S7-400 CPU kann ab der Firmware-Version V6.0.0 als I-Device eingesetzt werden.
- Eine ET200S oder eine ET200pro CPU kann ab der Firmware-Version V3.2.0 als I-Device eingesetzt werden.
- Zur Projektierung benötigen Sie mindestens STEP 7 V5.5
Hinweis Weitere Informationen über die PROFINET-Funktion I-Device erhalten Sie im Systemhandbuch "PROFINET, Systembeschreibung" in dem Kapitel "I-Device" unter der Beitrags-ID 19292127.
|