Explication :
Une CPU ET200 ou une CPU S7 peut fonctionner en tant que PROFINET I-Device (IO-Device intelligent). Ceci s’applique dans les cas suivants :
- Une CPU S7-300 peut être mise en œuvre en tant que I-Device à partir de la version firmware V3.2.0.
- Une CPU S7-400 peut être mise en œuvre en tant que I-Device à partir de la version firmware V6.0.0.
- Une CPU ET200S ou une CPU ET200pro peuvent être mises en œuvre en tant que I-Device à partir de la version firmware V3.2.0.
- STEP7 V5.5 ou supérieur est requis pour la configuration
Remarque : Vous trouverez de plus amples informations sur la fonctionnalité I-Device sur PROFINET dans le manuel système "PROFINET, Description du système" dans le chapitre "I-Device". Ce manuel est disponible dans l’article-ID 19292127.
|