afficher la liste des articles
PROFIBUS general -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Comportement au démarrage d-une configuration DP après reprise secteur.
Paramètre n° ID du Réseau maître DP
Défaillance d'un maître dans un réseau multi-maître.
PRB-Checker avec le paramétrage de langue Windows en allemand (Suisse)
Erreur de bus sporadique avec des OP dans une configuration DP avec un maître S5.
Phase de connexion et de déconnexion (Rack central et rack décentralisé)
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Comparaison de PROFINET et de PROFIBUS
Mise en oeuvre de communication S7, MPI, FDL ou FMS dans un système maître PROFIBUS et réalisée via un Power-Rail-Booster
Changement de la norme EN50170 en DPV1
Quels produits peuvent être utilisés dans un segment RS 485-IS ?
Quelles sont les options possibles sur PROFIBUS avec l'utilisation du Testeur de Matériel BT200 ?
Quelle terminologie est utilisée dans la communication PROFIdrive cyclique ?
Quels sont les manuels techniques sur le répéteur de diagnostic et le répéteur RS 485 disponibles et téléchargeables sur le site de Support Online Industry ?
Communication entre deux IM151 CPU
Comment imprimer sur une seule page la topologie réseau que le répéteur de diagnostic a déterminé ?
Transfert de clef de registration sur une autre PG/PC
PROFINET Généralités -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de End-to-End-Link des câbles PROFINET 2x2 ?
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de câbles PROFINET 2x2 avec un profil de mesure selon PROFINET Channel ?
Comment implémente-t-on le concept de communication CBA Profinet avec Profinet IO ?
Pour quelle raison est-il nécessaire d'utiliser un matériel spécifique PROFINET pour la communication isochrone temps réel (IRT) ?
Comment est-il possible, en PROFINET, de faire circuler parallèlement des télégrammes temps réel et une communication TCP/IP ?
Comment l'utilisation de la communication temps réel (RT) est possible avec du matériel Ethernet Standard ?
Quels sont les types d'architecture réseau possibles avec PROFINET ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation de la fonction "Configuration in Run" (CiR) sur un système Profinet IO comportant des éléments CiR ?
Quels paramètres faut-il renseigner sur le testeur de câble Fluke DTX-1800 pour réaliser une mesure de câble dans un réseau PROFINET ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Phase de connexion et de déconnexion (Rack central et rack décentralisé)
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Comparaison de PROFINET et de PROFIBUS
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Nº de référence:


QUESTION :
 
Quelles sont les différences de concept entre une liaison PROFIBUS et une liaison PROFINET?

REPONSE :  
Le schéma ci-dessous illustre les synonymes généraux de la plupart des appareils les plus usités sur PROFIBUS et PROFINET. Dans le tableau ci-dessous , vous trouverez les synonymes des différents composants dans le contexte PROFINET et le contexte PROFIBUS.

 
Repaire PROFINET PROFIBUS Commentaire
1 IO System Système Maître DP Sous-système
2 IO Controller Maître DP   Appareil à gérer
3 IO Supervisor PG/PC Console pour l'engineering et le Diagnostique
4 Industrial Ethernet PROFIBUS Sous réseaux
5 HMI HMI Interface Homme machine HMI
6 IO Device Esclave DP Appareil à gérer


 ID contribution:19543467   Date:2005-01-17