Mostrar lista de artículos
ProTool -- Trabajar con proyectos -- Generar y gestionar textos en varios idiomas
Tipos de carácter disponibles en el ProTool Runtime
Altura de un campo de texto en la configuración estándar (ProTool V6.0)
¿Cómo se configuran los caracteres asiáticos a partir del ProTool V6.0?
Versiones de idioma de Asia oriental para el SIMATIC NET V6.1
¿Cómo se pueden mostrar los comentarios de símbolo en varios idiomas, dentro del ProTool o del equipo de servicio?
¿Qué idiomas están disponibles en el ProTool V6.0?
¿Por qué no se guarda el último idioma ajustado en el Runtime para los paneles basados en WinCE?
¿Cómo se importan o exportan los textos en formato XLS, a partir del ProTool V6.0 + SP2 y bajo Windows 2000 y Windows XP?
¿Cómo se importan o exportan los textos en formato XLS, a partir del ProTool V6.0 + SP2 y bajo Windows 2000 y Windows XP?
Referencia:


Instrucciones:
ProTool dispone de las opciones del menú Edición -> Idiomas -> Exportar y Edición -> Idiomas -> Exportar -> Importar. Estas funciones se pueden utilizar para la ampliación del idioma de los textos o los avisos del proyecto de ProTool. Al exportar un idioma configurado, se puede indicar un idioma destino en el que se van a traducir los textos disponibles.
  • Si se eligen tablas de EXCEL como formato de exportación (*.csv), los textos exportados se guardan en archivos CSV.

    Advertencia:
    En la página del Customer Support con número ID 13532007 se dispone de información adicional sobre la exportación de los textos a archivos CSV con el ProTool.
  • Con la herramienta de soporte de idioma, que se instala a partir del STEP 7 V5.3, también se puede ajustar las hojas de EXCEL completas (*.xls) como formato de exportación, es decir, los textos exportados se guardan en archivos XLS.

Los archivos de exportación constan de 2 columnas y se pueden abrir con Microsoft Excel. En la primera columna, se tienen los textos ya configurados. En la segunda columna, se insertan los textos correspondientes al idioma destino. Si se cerró la configuración del idioma, los archivos se pueden volver a importar en el ProTool.

Advertencia:
¡En la configuración de idioma en archivos de Excel, no se puede insertar o modificar ningún texto en la primera columna!

Procedimiento para exportar e importar textos con el ProTool, a través de archivos XLS y con el idioma chino bajo Windows 2000.

  • Instalación a posteriori del soporte del idioma chino bajo Windows 2000

Abra la Configuración regional en el panel de control. En el registro General de la Configuración de idioma para el sistema, active la casilla Chino simplificado.

Figura 1: Instalar a posteriori el idioma chino simplificado

Se instalan archivos del CD de Windows 2000, y a continuación se realiza un rearranque del PC.

Abra de nuevo la configuración regional. Haga clic sobre la opción Ajuste estándar. Ajuste Chino (VR China) como estándar en el registro General, para poder trabajar en el ProTool con textos en chino. Confirme todo con OK..

Figura 2: Ajustar el idioma chino como estándar

Se instalan archivos del CD de Windows 2000, y a continuación se realiza un rearranque del PC.

  • Insertar el Layout del teclado en chino bajo Windows 2000

Seleccione el registro Entrada y haga clic sobre la opción Configuración regional instalada en Insertar.

Figura 3: Insertar el Layout del teclado

Seleccione el ajuste Chino (VR China) en la Configuración regional, y elija la entrada IME (Input Method Editor) en Layout del teclado / IME. Confirme todo con OK.

Figura 4: Seleccionar la zona regional

Seleccione “ Chino” en la configuración del teclado en Windows 2000. Para ello, haga click (abajo a la derecha) sobre el símbolo IME de la barra de símbolos. Con este IME, se pueden crear los caracteres chinos a través del teclado en alemán.

Figura 5: Ajustar el Layout del teclado en chino

·         Exportar los textos con el ProTool en archivos XLS

Abra el proyecto y elija la opción del menú del ProTool Edición -> Idiomas -> Exportar.

Figura 6: Idiomas - Exportar

Ajuste un lugar de archivo (Path) y seleccione el formato de los archivos como Excel (*.xls). Elija "Alemán" como idioma fuente y “Chino” como idioma destino. Confirme todo con OK. Los archivos XLS se crean ahora.

Figura 7: Idioma destino chino

Abra los archivos XLS con Microsoft Excel. Inserte en la segunda columna las traducciones en chino que se corresponden con los textos que hay en la primera columna. Guarde las modificaciones en los archivos y ciérrelos.

  • Importar los textos con el ProTool en archivos XLS

Inicie la importación de los archivos, con ayuda de la opción Edición -> Idiomas -> Importar del ProTool. Elija el lugar de archivo de los archivos XLS elegidos y confirme todo con OK.

Figura 8: Importar textos

El proyecto de ProTool ya está disponible en chino.

Procedimiento para exportar e importar textos con el ProTool, a través de archivos XLS y con el idioma chino bajo Windows XP.

  • Instalación a posteriori del soporte del idioma chino bajo Windows XP

Abra las Opciones regionales y de idioma en el panel de control. En el registro Idioma del Soporte adicional de idiomas, active la casilla Instalar los archivos para los idiomas asiáticos del este.

Figura 9: Instalar los archivos para idiomas asiáticos

Haga click en el botón Aceptar de las opciones regionales y de idioma. Se instalan archivos del CD de Windows XP, y a continuación se realiza un rearranque del PC.

Abra de nuevo las opciones regionales y de idioma. Seleccione ahora el registro Avanzadas. Elija Chino (VR China) como "Idioma para los programas que no soportan UNICODE", para que en el ProTool también se puedan indicar caracteres en chino. Haga click ahora sobre Aceptar. Posiblemente, se instalen archivos del CD de Windows XP, y a continuación se realice un rearranque del PC.

Figura 10: Versión de idioma de los programas que no soportan UNICODE

  • Insertar el Layout del teclado en chino bajo Windows XP

Seleccione ahora el registro Idiomas y haga click sobre Detalles, para ampliar la opciones regionales con el chino con ayuda de la opción Insertar.

Figura 11: Insertar el Layout del teclado

Seleccione Chino (VR China) en la Configuración regional, y elija la entrada IME (Input Method Editor) en el campo de selección Layout del teclado / IME. Confirme todo con OK.

Figura 12: Insertar la zona regional

Cierre la configuración regional y de idioma.

Seleccione Chino (VR China) en la configuración del teclado en Windows XP. Para ello, haga click (abajo a la derecha) sobre el símbolo IME de la barra de símbolos. Con este IME, se pueden crear los caracteres chinos a través del teclado en alemán.

Figura 13: Modificar el Layout del teclado en Windows XP

  • Exportar los textos con el ProTool en archivos XLS

Abra el proyecto y elija la opción del menú del ProTool Edición -> Idiomas -> Exportar.

Figura 14: Idiomas - Exportar

Ajuste un lugar de archivo (Path) y seleccione el formato de los archivos como Excel (*.xls). Elija "Alemán" como idioma fuente y “Chino” como idioma destino. Confirme todo con OK. Los archivos XLS se crean ahora.

Figura 15: Idioma destino chino

Abra los archivos XLS con Microsoft Excel. Inserte en la segunda columna las traducciones en chino que se corresponden con los textos que hay en la primera columna. Guarde las modificaciones en los archivos y ciérrelos.

  • Importar los textos con el ProTool en archivos XLS

Inicie la importación de los archivos, con ayuda de la opción Edición -> Idiomas -> Importar del ProTool. Elija el lugar de archivo de los archivos XLS elegidos y confirme todo con OK.

Figura 16: Importar archivos

El proyecto de ProTool ya está disponible en chino.

 Nr. de identificación (ID):19542105   Fecha:2005-08-16