Introduzione
Nel seguente articolo si trovano le istruzioni per la progettazione dell'accoppiamento interno tra un WinLC e WinCC flexible Runtime.
Requisiti
- MS Windows 2000 Pro SP4 opp. MS Windows XP Pro da SP1
- WinAC Basis da V4.0, WinAC RTX da V4.0, WinAC Slot da V3.3
- WinCC flexible Advanced
- WinCC flexible Runtime
- STEP 7 da V5.3
- SIMATIC NET da CD 11/2003
Configurazione della SIMATIC HMI Station opp. SIMATIC PC Station
La progettazione di WinLC e WinCC flexible Runtime (WinAC) può essere effettuata nel SIMATIC Manager sia in una SIMATIC HMI Station che anche in una SIMATIC PC Station
- Configurazione di WinLC e WinCC flexible RT in una SIMATIC HMI Station
- Configurazione di WinLC e WinCC flexible RT in una SIMATIC PC Station
Per completare la Configurazione hardware, occorre inoltre attivare la connessione nella WinCC flexible ES.
- Progettazione con WinCC flexible
1. Configurazione di WinLC e WinCC flexible RT in una SIMATIC HMI Station
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Creazione del progetto STEP7
- Con il SIMATIC Manager creare un nuovo progetto STEP7.
- Con "Aggiungi > Stazione" posizionare una SIMATIC HMI Station nel progetto.
  Figura 01
|
|
2 |
Scelta dell’apparecchio di servizio
- Come apparecchio di servizio scegliere "WinCC flexible RT".
  Figura 02
|
|
3 |
Apertura della Configurazione hardware e aggiungere WinLC
- Tramite un doppio clic su Configurazione si arriva nella Configurazione hardware della HMI Station.
- L'applicazione WinCC flexible RT è stata aggiunta automaticamente nel rack della HMI Station sul posto connettore 3.
- Aggiungere sul posto connettore 2 un WinLC dal Catalogo hardware "SIMATIC HMI Station > Controller > WinLC".
- Salvare e compilare la configurazione.
  Figura 03
|
|
4 |
Avvio e parametrizzazione del Configuratore dei componenti
- Avviare il Configuratore dei componenti tramite la barra dei simboli opp. la barra dei simboli sul desktop.
- Con "Aggiungi... " posizionare un WinCC flexible RT e un WinLC sugli stessi posti connettore come nella Configurazione hardware (qui: WinCC flexible RT sul posto connettore 3 e WinLC sul posto connettore 2).
  Figura 04
|
|
5 |
Copia del nome della Station
- Copiare i nomi delle stazioni dal Configuratore dei componenti e poi rinominare la HMI Station nel SIMATIC Manager.
  Figura 05
|
|
6 |
Attivazione dell’opzione "S7RTM è installato"
- Tramite il tasto destro del mouse aprire le "Proprietà oggetto..." della SIMATIC HMI Station nello STEP7 Manager.
- Passare nel registro "Configurazione" e attivare l'opzione "S7RTM è installato".
- Chiudere la finestra di dialogo "SIMATIC HMI Station".
  Figura 06
|
|
7 |
Parametrizzazione dell’interfaccia PG/PC
- Aprire la "Interfaccia PG/PC" nel menù "Strumenti > Imposta interfaccia PG/PC" dello STEP7 Manager.
- Impostare il punto di accesso su "S7ONLINE (STEP 7) --> PC internal (local)".
  Figura 07
|
|
8 |
Start del Controller WinLC
- Avviare il controller WinLC.
  Figura 08
|
|
9 |
Trasferimento della HW Config
- Passare nuovamente nella Configurazione hardware della HMI Station e caricarla tramite "PLC > Carica nell'unità".
- Chiudere la Configurazione hardware della HMI Station.
|
2. Configurazione di WinLC e WinCC flexible RT in una SIMATIC PC Station
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Creazione del progetto STEP 7
- Con il SIMATIC Manager creare un nuovo progetto STEP7.
- Con "Inserisci > Stazione" aggiungere una SIMATIC PC Station nel progetto.
  Figura 09
|
|
2 |
Scelta dell’apparecchio di servizio
- Tramite un doppio clic su Configurazione si arriva nella Configurazione hardware della PC Station.
- Sul posto connettore 2 aggiungere un WinLC dal Catalogo hardware "SIMATIC PC Station > Controller > WinLC" e sul posto connettore 3 una applicazione "WinCC flexible RT" dal Catalogo hardware "SIMATIC PC Station > HMI".
  Figura 10
|
|
3 |
Apertura della HW Config e aggiunta di WinLC
- Salvare e compilare la configurazione.
- Avviare il Configuratore dei componenti tramite la barra dei simboli opp. l'icona sul desktop.
- Con "Aggiungi ... " aggiungere una applicazione "WinCC flexible RT" e un WinLC sugli stessi posti connettore come nella Configurazione hardware (qui: WinCC flexible RT posto connettore 3 e WinLC posto connettore 2).
  Figura 11
|
|
4 |
Avvio e parametrizzazione del Configuratore dei componenti
- Copiare i nomi di stazione dal Configuratore dei componenti e rinominare poi la PC Station nel SIMATIC Manager.
  Figura 12
|
|
5 |
Parametrizzazione dell’interfaccia PG/PC
- Aprire la "Interfaccia PG/PC" nel menù "Strumenti > Imposta interfaccia PG/PC" dello STEP7 Manager.
- Impostare il punto di accesso su "S7ONLINE (STEP 7) --> PC internal (local)".
  Figura 13
|
|
6 |
Avvio del controller WinLC
- Avviare il controller WinLC.
  Figura 14
|
|
7 |
Trasferimento della HW Config
- Passare nuovamente nella Configurazione hardware della PC Station e caricarla tramite "PLC > Carica nell'unità".
- Chiudere la Configurazione hardware della PC Station.
|
3. Progettazione con WinCC flexible
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Apertura di WinCC flexible
- Navigare nel SIMATIC Manager attraverso la SIMATIC HMI STATION opp. SIMATIC PC STATION fino a "WinCC flexible RT > Comunicazione > Connessioni" e fare un doppio clic nella finestra di destra del progetto su "Connessioni".
=> Si apre WinCC flexible.
  Figura 15
|
|
2 |
Attivazione della connessione
- Attivare la connessione visualizzata tra WinCC flexible RT e WinLC tramite SOFTBUS.
Avvertenza
In alternativa si può attivare la connessione anche nella Runtime con la funzione di sistema "ImpostaModalitàConnessione".
  Figura 16
- Poi si può continuare con l'ulteriore progettazione (variabili, pagine, segnalazioni, ...) in WinCC flexible.
Consiglio Lo ActiveX Control per WinAC ("Siemens.S7WCPanel.1") può essere integrato in WinCC flexible come un proprio Control. Affinché lo ActiveX Control possa stendere una connessione verso WinLC, nelle proprietà "Generale" sotto "Control Engine" deve essere registrato il nome univoco del controllore.
  Figura 17
Il nome del controllore si preleva dal corrispondente posto connettore nel Configuratore dei componenti. Ulteriori informazioni sullo ActiveX Control si trovano nei file della Guida (p. es. "S7wcphda.hlp"), che sono contenuti nello stesso percorso dello ActiveX Control. |
|