Anleitung: Softwarevoraussetzungen:
- S7-200 PC Access OPC-Server V1.0.0.56
- WinCC flexible 2004 Advanced
- WinCC flexible 2004 Runtime
Hardwarevoraussetzungen:
- S7-200 Kommunikationskabel
- S7-22x CPU
- PC
Als weitere Voraussetzung sollte ein funktionstüchtiges STEP 7 Micro/WIN-Projekt verfügbar sein und in die S7-200 CPU geladen werden.
Konfiguration des OPC-Server mit S7-200 PC Access
- Starten Sie S7-200 PC Access über Start > Simatic > S7-200 PC Access V1.0.0.56 > S7-200 PC Access.
- Erzeugen Sie ein neues Projekt.
  Bild 01
- Markieren Sie die Steuerung z.B. "MicroWIN (CP5611(PPI))" und öffnen Sie den Dialog Status > PG/PC-Schnittstelle....
- Als Zugangspunkt der Applikation muss "Micro/WIN" mit der vorhandenen Kommunikationsverbindung zur S7-200, z.B. "-->CP5611(PPI)", eingestellt werden.
Hinweis: Wenn der Zugangspunkt nicht "Micro/WIN" lautet, schließen Sie zunächst den Dialog und stellen den Zugangspunkt über Systemsteuerung > PG/PC-Schnittstelle einstellen ein.
- Schließen Sie den Dialog über OK.
  Bild 02
- Importieren Sie über Datei > Symbole importieren die Symbolik des ausgewählten STEP 7 Micro/WIN-Projekts.
- Speichern Sie anschließend die erstellte Konfiguration.
- In S7-200 PC Access können Sie nun auf die Symbolik des STEP 7-Micro/WIN-Projekts zugreifen.
  Bild 03
- Wenn Sie den Projektordner z.B. "Projekt1" markieren, können Sie über Bearbeiten > Eigenschaften die Adresse des Zielsystems kontrollieren.
  Bild 04
Überprüfen der Verbindung mit dem Test OPC-Client von S7-200 PC Access
- Markieren Sie die Symbole im rechten Projektfenster von S7-200 PC Access.
- Per "Drag and Drop" können Sie die markierten Variablen als Items dem Test-Client (unteres Projektfenster) hinzufügen.
  Bild 05
- Aktivieren Sie den Test-Client über Status > Test-Client starten.
- Wenn bei Qualität "Good" angezeigt wird konnte die Variable erfolgreich aus der S7-200 Steuerung ausgelesen werden.
  Bild 06
WinCC flexible Runtime als OPC-Client
- Starten Sie WinCC flexible 2004 Advanced.
- Erzeugen Sie ein WinCC flexible Projekt für einen PC über PC > WinCC flexible RT.
- Doppelklicken Sie im Projektbaum auf Kommunikation > Verbindungen, um eine neue Verbindung anzulegen.
- Wählen Sie als Kommunikationstreiber für die Verbindung OPC.
- Selektieren Sie bei OPC-Server "S7200.OPCServer".
Hinweis:
Wenn der S7-200 OPC-Server nicht auf dem lokalen PC gestartet ist, müssen Sie den Computernamen bzw. die IP-Adresse des Remote-PCs, auf dem sich der S7-200 OPC-Server befindet, angeben. Bitte beachten Sie bei einem Zugriff auf den OPC-Server über Netzwerk die DCOM-Einstellungen in der WinCC flexible Online-Hilfe im Kapitel "Kommunikation > OPC > OPC in Betrieb nehmen > DCOM".
  Bild 07
- Ergänzen Sie unter Kommunikation > Variablen eine Variable.
- Wählen Sie über Symbol das entsprechende Item des S7-200 OPC-Server aus.
  Bild 08
- Sie können diese Variable über ein Ein-/Ausgabefeld im Startbild anzeigen.
- Speichern Sie die Projektierung.
- Starten Sie WinCC flexible Runtime über das Icon in der Toolbar.
  Bild 09
  Bild 10
|