afficher la liste des articles
OS - WinCC -- Utilisation et maintenance -- Traitement des fichiers diagnostiques
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Message: Message overflow detected
Pourquoi, avec SIMATIC PCS 7 et les stations de types IL 40 et IL 40 S, a-t-on des entrées dans l'Observateur d'Évènements de Windows?
Pourquoi, avec SIMATIC PCS 7 et les stations de types IL 40 et IL 40 S, a-t-on des entrées dans l'Observateur d'Évènements de Windows?
Nº de référence:

Description:  
Dans de rares cas avec les Types IL 40 et IL 40 S sous SIMATIC PCS 7 (lorsque le système est surchargé avec un taux élevé pour l'accès au disque dur) de tel sorte que le disque dur n'est plus capable de gérer les temps d'accès. Avec Windows NT, Windows 2000 et Windows XP, cela amène des entrées dans l'Observateur d'Évènements. Comme le montre la figure 1, dans la colonne source, on a les entrées "fasttrak" ou "atapi". Le comportement décrit peut arriver en particulier avec des serveurs PCS 7 OS. Cela n'est pas du a un défaut du disque dur, les données stockées ne sont pas en danger. 

Fig 1: Observateur d'Évènements sous Windows

Important:
Cela ne concerne que PCS 7 pour les Types IL 40 et IL 40 S, équipés avec les disques durs Hitachi de capacité 30 ou 60 Gbyte. Cependant cela n'arrive pas avec PCS 7 et le Type IL 40 S V2 120-Gbyte pour le disque dur de marque Hitachi.

Unités concernées sous PCS 7 en Détail:

PCS 7-Basic types IL 40
PCS 7 ES/OS IL 40 BCE Nr. 6ES7 650-4GC06-0XX0
PCS 7 ES/OS IL 40 IE Nr. 6ES7 650-4GC16-0XX0
PCS 7 OS Serveur IL 40 BCE Nr. 6ES7 650-4GE06-0XX0
PCS 7 OS Serveur IL 40 IE Nr. 6ES7 650-4GE16-0XX0
PCS 7 OS Client IL 40 Nr. 6ES7 650-4GD06-0XX0

PCS 7-Basic Type IL 40 S
PCS 7 ES/OS IL 40 S BCE Nr. 6ES7 650-5GC06-0XX0
PCS 7 ES/OS IL 40 S IE Nr. 6ES7 650-5GC16-0XX0
PCS 7 OS Server IL 40 S BCE Nr. 6ES7 650-5GE06-0XX0
PCS 7 OS Server IL 40 S IE Nr. 6ES7 650-5GE16-0XX0
PCS 7 OS Client IL 40 S Nr. 6ES7 650-5GD06-0XX0

Remède:

Sous PCS 7, les PC Basic du Type IL 40 ou IL 40 S avec disque dur Hitachi Modèle IC35LxxxAVV07 ou IC35LxxxAVV207, on peut effacer les propriétés indésirables du système en mettant à jour le firmware du disque dur. Cette mise à jour du firmware optimise les commandes du contrôleur du disque dur. Elle est disponible pour le téléchargement sous le FAQ 19228007. Dans cette fiche, sélectionner le disque dur concerné et suivre la procédure suivante:
Charger le fichier EXE avec la mise à jour du Firmware dans la station PCS7 et le sauvegarder dans un dossier sur le disque dur.
Insérer une disquette vide (1,44 Mbyte).
Lancer la création d'une disquette Bootable en cliquant sur le fichier EXE contenant la mise à jour du Firmware et suivre les instructions.-
Booter la PCS 7-Station avec la disquette et suivre les instructions. 

Après l'installation de la mise à jour du Firmware, les données sont sauvegardées. Cependant nous recommandons de faire une sauvegarde de celui-ci car une erreur lors de la mise à jour pourrait le rendre inutilisable.

Remarque avec des PCS 7-Stations ayant un RAID-Controlleur:

Avec PCS 7-Stations sous RAID-Controlleur, la mise à jour est installée automatiquement sur les deux disques durs via le Promise FastTrack 100 RAID-Controlleur. Il n'est pas nécessaire de déconnecter un des disques durs et de faire la mise à jour séparément pour chaque disque. 

 ID contribution:19505514   Date:2011-07-08