|
Description Le bloc fonctionnel FB55 "IP_CONFIG" permet au CP Industrial Ethernet de recevoir ses données de configuration par le programme utilisateur de la CPU.
Les données de configuration telles que l'adresse IP et les liaisons de communication sont stockées dans un bloc de données (DB). Le FB55 "IP_CONFIG" est appelé dans le programme utilisateur de la CPU et transmet les données de configuration au CP Industrial Ethernet.
Les CP Industrial Ethernet prennent en charge le bloc fonctionnel FB55 "IP_CONFIG":
| CP Industrial Ethernet |
Référence |
à partir du firmware |
| CP443-1 Advanced |
6GK7443-1EX40-0XE0 |
V1.0.33 |
| CP443-1 Advanced |
6GK7443-1EX41-0XE0 |
V1.0.23 |
| CP443-1 Advanced |
6GK7443-1GX20-0XE0 |
V2.0.49 |
| CP443-1 Advanced |
6GK7443-1GX30-0XE0 |
V3.0 |
| CP443-1 Standard |
6GK7443-1EX20-0XE0 |
V1.0.26 |
| CP443-1 Standard |
6GK7443-1EX30-0XE0 |
V3.0 |
| CP343-1 Advanced |
6GK7343-1GX21-0XE0 |
V1.0 |
| CP343-1 Advanced |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
V1.0 |
| CP343-1 Advanced |
6GK7343-1GX31-0XE0 |
V3.0 |
| CP343-1 Standard |
6GK7343-1EX21-0XE0 |
V1.0 |
| CP343-1 Standard |
6GK7343-1EX30-0XE0 |
V2.0 |
| CP343-1 Lean |
6GK7343-1CX10-0XE0 |
V1.0 |
Pour que le CP Industrial Ethernet reçoive les données de configuration par le programme utilisateur de la CPU, procédez de la manière suivante :
- Dans HW-Config, double-cliquez sur le CP Industrial Ethernet CP ou sur l'interface PROFINET du CP Industrial Ethernet pour ouvrir la fenêtre des propriétés.
- Dans l'onglet "configuration IP", activez l'option "Paramétrer l'adresse IP dans l'application".
Figure 01
Dans ce cas, l'adresse IP du CP Industrial Ethernet ne sera affectée qu'en fonctionnement. De ce fait, bien qu'une adresse IP ait été indiquée pour le CP Industrial Ethernet dans HW-Config, le CP Industrial Ethernet reste en "STOP" après le chargement de la configuration.
Ce n'est qu'après l'appel du bloc fonctionnel FB55 "IP_CONFIG" par le programme utilisateur dans la CPU que le CP Industrial Ethernet utilise l'adresse IP indiquée dans le bloc de données et passe en "RUN".
Signification des valeurs d'état 8B10 (hex) et 80A4 (hex) sur le paramètre de sortie STATUS du FB55 "IP_CONFIG"
Si, dans HW-Config, l'option "Paramétrer l'adresse IP dans l'application" n'a pas été cochée, l'appel du bloc FB55 "IP_CONFIG" se solde par un échec, c'est-à-dire que le code d'erreur correspondant est retourné sur le paramètre de sortie STATUS du FB55 "IP_CONFIG".
Pour les CP Industrial Ethernet du S7-300, le paramètre de sortie STATUS du FB55 "IP_CONFIG" retourne la valeur d'état 8B10 (hex). La valeur 8B10 (hex) signifie :
- Il n'a pas été préréglé que la configuration se fasse au moyen du programme utilisateur.
Pour les CP Industrial Ethernet du S7-400, le paramètre de sortie STATUS du FB55 "IP_CONFIG" retourne la valeur d'état 80A4 (hex). La valeur 80A4 (hex) provient d'un SFC appelé par le FB et signifie:
- Erreur de communication sur le bus K ou
- Il n'a pas été préréglé que la configuration se fasse au moyen du programme utilisateur.
Raison de la différence de paramètre de sortie entre S7-300 et S7-400 Le transfert de données entre CPU et CP ne se fait pas de la même manière sur S7-300 et sur S7-400, à cause de différences dans l'architecture des deux systèmes. C'est pourquoi le paramètre de sortie est différent.
|