Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se introduce una dirección MAC para la interfaz PROFINET o la interfaz Gigabit dentro de la configuración de un CP343-1/CP443-1 de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura un dispositivo compartido cuando se utiliza un CPx43-1 Advanced como controlador PROFINET IO y está conectado en red con la interfaz Gigabit del módulo?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Qué CPs de Industrial Ethernet soportan la opción DHCP 12 (Host Name) y cómo se configura dicha opción?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Cómo se puede utilizar una CP de Industrial Ethernet o un SCALANCE S como pasarela (Gateway)?
¿Cómo se desactiva la función "Link Layer Dicovery Protocol" en los puertos de una IE CP del S7-300 o del S7-400?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir una CP443-1EX20 V2.0 en una CPU V5.1?
Modificación de los datos de configuración del usuario con la CP 343-1 IT y la CP 443-1 IT
Carga de la configuración en un IE-CP en estado de "STOP", a través de una red LAN
Particularidades en el ajuste del medio físico de una red LAN con CPs de Ethernet Industrial
Enlace de diagnóstico rechazado a través del TCP/IP después de modificar la dirección MAC
Creación de un enlace ONLINE de varios accesos de Ethernet a una CPU del S7-300/S7-400
¿Qué hay que tener en cuenta al formatear el sistema de archivos de las CPs de Industrial Etherner del S7-300 y del S7-400?
¿Qué se ha de tener en cuenta al sustituir una CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) por una CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) en el STEP 7 V5.4 + SP3?
¿Cuál es el significado de la opción de configuración "Activar servidor Web" en la CP443-1 EX20?
¿Por qué, en el texto de información C-PLUG del diagnóstico NCM S7 de la CP443-1 Advanced, se muestra una versión de Firmware diferente a la del módulo?
¿Qué posibilidades hay para asignar una dirección IP nueva a un controlador PROFINET IO?
¿Cómo se puede configurar una CP de S7 en tiempo de ejecución?
¿Cómo se pueden desactivar las funciones de Routing S7?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el bloque de función FB55 "IP_CONFIG" para la configuración de una CP de Industrial Ethernet?
¿Por qué faltan parcialmente en el catálogo Hardware las nuevas denominaciones de versiones de las tarjetas SIMATIC NET?
¿Por qué la CP de Ethernet del SIMATIC S7-300 no puede utilizar tantos recursos de comunicación S7 como los indicados?
¿Cómo funciona el multiplexado de enlaces y cómo se configura en las CPs de Ethernet del SIMATIC S7-300?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el bloque de función FB55 "IP_CONFIG" para la configuración de una CP de Industrial Ethernet?
Referencia:

Descripción:
Con ayuda del módulo de función FB55 "IP_CONFIG", se asignan los datos de configuración a la CP de Industrial Ethernet por medio del programa de usuario de la CPU.
Los datos de configuración, como la dirección IP y los enlaces de comunicación, se guardan dentro de un bloque de datos (DB). El FB55 "IP_CONFIG" se llama en el programa de usuario de la CPU y transfiere los datos de configuración a la CP de Industrial Ethernet.

Las siguientes CPs de Industrial soportan el bloque de función FB55 "IP_CONFIG":
 
CP de Industrial Ethernet Referencia A partir del Firmware
CP443-1 Advanced 6GK7443-1EX40-0XE0 V1.0.33
CP443-1 Advanced 6GK7443-1EX41-0XE0 V1.0.23
CP443-1 Advanced 6GK7443-1GX20-0XE0 V2.0.49
CP443-1 Advanced 6GK7443-1GX30-0XE0 V3.0
CP443-1 Standard 6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0.26
CP443-1 Standard 6GK7443-1EX30-0XE0 V3.0
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX21-0XE0 V1.0
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX30-0XE0 V1.0
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX31-0XE0 V3.0
CP343-1 Standard 6GK7343-1EX21-0XE0 V1.0
CP343-1 Standard 6GK7343-1EX30-0XE0 V2.0
CP343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0 V1.0

Para que la CP de Industrial Ethernet acepte los datos de configuración desde el programa de usuario de la CPU, proceda de la siguiente manera:

  1. Haga doble clic en la configuración hardware sobre la CP de Industrial Ethernet o sobre la interfase PROFINET de la CP de Industrial Ethernet, para abrir el diálogo de propiedades.
  2. Active la opción "Ajustar la dirección IP en el programa de usuario" en el registro "Configuración IP".

 
Figura 01

En este caso, la dirección IP sólo se asigna a la CP de Industrial Ethernet en tiempo de ejecución, es decir, aunque se haya asignado una dirección IP en la configuración hardware para la CP de Industrial Ethernet, dicha CP, tras la carga de la configuración indicada, permanece en el modo de servicio "STOP" .

Sólo tras la llamada del bloque de función FB55 "IP_CONFIG" en el programa de usuario de la CPU es cuando la CP de Industrial acepta la dirección IP del bloque de datos y cambia al modo de servicio "RUN".

Significado de los valores de estado 8B10 (HEX) y 80A4 (HEX) en el parámetro de salida STATUS del FB55 "IP_CONFIG"
Si no esta activada la función "Ajustar la dirección IP en el programa de usuario" en la configuración hardware, entonces no se realiza con éxito la llamada al bloque de  función FB55 "IP_CONFIG" en el programa de usuario de la CPU, es decir, se muestra el correspondiente valor de estado en el parámetro de salida STATUS del FB55 "IP_CONFIG".

En las CPs de Industrial Ethernet del S7-300, se muestra el valor de estado 8B10 (HEX) en el parámetro de salida STATUS del FB55 "IP_CONFIG". El valor de estado 8B10 (HEX) significa lo siguiente:

  • No está preajustado que la configuración se realiza a través del programa de usuario.

En las CPs de Industrial Ethernet del S7-400, se muestra el valor de estado 80A4 (HEX) en el parámetro de salida STATUS del FB55 "IP_CONFIG". El valor de estado 80A4 (HEX) proviene de un SFC subordinado y significa lo siguiente:

  • Fallo de comunicación en el bus K, o bien
  • No está preajustado que la configuración se realiza a través del programa de usuario.

Motivo de las diferencias del valor de estado entre el S7-300 y el S7-400:
Los diferentes valores de estado son debidos a la implementación en el sistema de la transferencia de datos entre la CPU y la CP en los S7-300 / S7-400.

 Nr. de identificación (ID):19491214   Fecha:2013-04-15