visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S5 CPs -- Servizio e manutenzione -- TeleService
Teleprogrammazione con STEP 5 tramite INDUSTRIAL ETHERNET (Funzioni PG sul BUS)
Industrial Ethernet PC CPs -- Servizio e manutenzione -- TeleService
Quali porte sono utilizzate dalle diverse funzioni per la trasmissione di dati tramite TCP e UDP? A cosa occorre fare attenzione nell'impiego di router e firewall?
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Percorsi alternativi nella creazione della connessione con la funzione PG Channel Routing
Teleprogrammazione con STEP 5 tramite INDUSTRIAL ETHERNET (Funzioni PG sul BUS)
Teleprogrammazione con STEP 7 tramite INDUSTRIAL ETHERNET
Quali requisiti devono essere soddisfatti e a cosa occorre fare attenzione quando si vuole eseguire il routing?
Teleprogrammazione con STEP 5 tramite INDUSTRIAL ETHERNET (Funzioni PG sul BUS)
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Quali sono le impostazioni per poter impiegare la teleprogrammazione STEP5 tramite Industrial Ethernet?

RISPOSTA
Si vuole teleprogrammare in STEP5 tramite Industrial Ethernet (ISO Industrial Ethernet, protocollo TCP/IP).

Per ISO Industrial Ethernet occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Il PC deve disporre di una scheda di rete che sia nota al sistema operativo.
  2. Installare il software "Softnet IE PG" dal CD SIMATIC NET
  3. Predisporre il protocollo "Siemens ISO Industrial Ethernet" nelle impostazioni di rete.
    Windows9x
    Il protocollo "ISO Industrial Ethernet" si trova nelle impostazioni di rete sotto "Protocolli" con "Siemens AG".
    WindowsNT
    Il protocollo "Siemens ISO Industrial Ethernet" si trova nelle impostazioni di rete del computer.
    Windows 2000 o Windows XP
    Il protocollo è stato già predisposto con l'installazione del CD SIMATIC NET 7/2001 opp. 11/2002 e non deve essere aggiunto.
  4. Aprire il Pannello di controllo tramite "Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo" ed effettuare un doppio clic sull'icona "Imposta interfaccia PG/PC".
  5. Impostare il punto di accesso "CP_H1_1:" su "ISO Industrial Ethernet -> Scheda di rete" (Non dimenticare di indicare i due punti!).
  6. Avviare lo STEP5
  7. Nel menù STEP5 "File > Progetto > Imposta" si può ora selezionare l'interfaccia "Industrial Ethernet (Sinec H1)".

Se si utilizza Industrial Ethernet (TCP/IP), allora valgono per WindowsNT le stesse impostazioni valide per ISO Industrial Ethernet:

  1. Il PC deve disporre di una scheda di rete che sia nota al sistema operativo.
  2. Installare il software "Softnet IE PG" dal CD SIMATIC NET.
  3. Per l'impiego sotto Windows95/98 serve il pacchetto accessorio "Comunicazione PG/OP per CP1430 TCP" (è necessario solo per le unità TCP e non per le unità TF).
    Questo pacchetto opzionale è disponibile con il numero di ordinazione 2XV9450-1AU04.
  4. Installare il "Protocollo TCP/IP" nelle Installazioni di rete del computer, sempre che il protocollo non sia già presente.
  5. Aprire il Pannello di controllo tramite "Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo" e fare un doppio clic sull'icona "Imposta interfaccia PG/PC"
  6. Impostare il punto di accesso "CP_H1_1:" su "TCP/IP->Scheda di rete" (Non dimenticare di indicare i due punti!).

Figura 1 Proprietà di rete con Windows 9x

  1. Avviare nuovamente il computer.
    ATTENZIONE
    I punti 7 … 9 valgono solo per Windows9x! Essi non sono rilevanti se si impiega WindowsNT, Windows 2000 o Windows XP!
  2. Avviare il file "pgbus.exe" dal pacchetto opzionale "Comunicazione PG/OP per CP1430 TCP".
  3. Compare una finestra. In essa si vede che il driver TCP/IP è attivato.

Figura 2 Segnalazione con driver TCP/IP attivato

  1. Eseguire il file "snet_sw /S5_sw.bat" dal pacchetto accessorio. Lo STEP5 viene avviato.
  2.  Avviare lo STEP5 (solo con WindowsNT, Windows 2000 o Windows XP).
  3. Nel menù STEP5 "File > Progetto > Imposta" si può selezionare l'interfaccia "Industrial Ethernet (SINEC H1)".
  4. Nel percorso del bus, occorre fare attenzione che può essere indicato un solo indirizzo MAC. In questo caso di deve convertire l'indirizzo IP in un numero esadecimale e registrarlo nei primi 4 byte dell'indirizzo MAC (p.e. indirizzo IP: 140.80.0.20 è come indirizzo MAC 8C.50.00.14.00.00).
     Impostazioni STEP5.pdf ( 45 KB )

Attenzione
Non è ammesso installare un adattatore DFÜ, perché poi l'interfaccia "Industrial Ethernet (SINEC H1)" non viene visualizzata in STEP5!
Con Windows 9x verificare nel menù "Start", "Impostazioni", "Pannello di controllo", "Rete". Se viene visualizzato un "Dial-up Adaptor", cancellarlo.

Avvertenza
Se il punto di accesso non si trova nell'interfaccia PG/PC sotto "Punto di accesso dell'applicazione", allora si può inserirlo manualmente. Indicare il punto di accesso esattamente come descritto sotto il Punto 5.



 Articolo con ID:1945512   Data:2003-05-31 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour