Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
El indicador de avisos sigue activo a pesar de que el estado del contador es �0�
¿Cómo se arranca un archivo de sonido a través de un Script dentro del WinCC flexible PC Runtime?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede averiguar en el WinCC flexible el número de bit para la "Dirección de activación", el bit "Escribir variable de acuse", así como el bit "Leer variable de acuse" en la creación de los avisos tipo bit?
¿Qué pasos de configuración hay que realizar en el SIMOTION SCOUT y el WinCC flexible para que se muestren los avisos Alarm_S y las alarmas tecnológicas dentro del WinCC flexible Runtime?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos ALARM_S / ALARM_D con valores de proceso (los denominados valores de seguimiento) en equipos de servicio con WinCC flexible?
¿Cómo se puede evaluar la tecla ACK de un panel de servicio táctil, con ayuda del WinCC flexible?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos de error del sistema de un SIMATIC S7-300 / 400 en el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden mostrar o modificar en la configuración los avisos de sistema del SIMATIC WinCC flexible?
¿Cómo se pueden realizar en el WinCC flexible los ajustes estándar para las ventanas de avisos del ProTool?
¿Cómo se pueden acusar los avisos de error en el WinCC flexible, a través de PLC?
¿Por qué no se imprimen los avisos en la impresora de avisos?
¿Por qué no se muestra la "señalización de avisos" en primer plano, sino que lo tapan los objetos de imagen?
¿Por qué no se muestra ningún aviso del buffer de diagnóstico S7, en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede visualizar el buffer de diagnóstico en el WinCC flexible?
¿Qué ajustes hay que realizar para mostrar los eventos de aviso a partir de un determinado instante definido?
¿Cómo se pueden crear avisos con textos externos en el WinCC flexible como datos masivos, y tratarlos y manejarlos con Excel?
¿Cómo se pueden realizar en el WinCC flexible los ajustes estándar para las ventanas de avisos del ProTool?
Referencia:


Instrucciones:
Para realizar en el WinCC flexible 2004 los ajustes estándar para las ventanas de avisos del ProTool, proceda de la siguiente manera:

Enel WinCC flexible, se crea una "ventana de avisos" en la imagen "Plantilla". En las propiedades de la "ventana de aviso", se puede determinar qué clases de aviso se quieren mostrar en dicha ventana de avisos. Por ejemplo, se pueden crear varias ventanas de aviso y ajustar una clase de aviso propia para cada ventana de aviso.

 

Para, por ejemplo, mostrar solo los avisos del sistema, proceda de la siguiente forma.

 

Inserte una ventana de avisos en el directorio del proyecto “Imágenes -> Plantilla”& nbsp; (desde la ventana de menú “Herramientas -> Objetos ampliados”). La posición y el tamaño de la ventana de avisos se pueden ajustar libremente.
A continuación, se dispone de los ajustes básicos. Otros ajustes se pueden adaptar en cualquier momento según las necesidades del usuario.

  1. General:
    Active las casillas de selección:
    • Utilizar > Avisos -> Avisos existentes
    • Clases de aviso > Sistema

Figura 1: General

  1. Propiedades:
    Active las casillas de selección:

Modo > Ventana >

Abrir automáticamente

 

Bloqueable

 

Tamaño modificable

Figura 2: Propiedades

 

La ventana de avisos configurada se abre automáticamente al aparecer un aviso del sistema. Dependiendo del tiempo ajustado en el directorio del proyecto “Avisos -> Configuración -> Configuración de avisos”, la ventana de avisos se vuelve a cerrar al transcurrir este tiempo.

  Bild 3: Meldeeinstellungen ( 39 KB )

Activar y desactivar niveles
En el ejemplo anterior, se asignó el "Nivel 1" a la ventana de aviso, en las propiedades de la misma. 

Figura 4: Ventana de avisos "Nivel 1"

 

En la superficie de configuración, se muestra la ventana de avisos como fondo sobre imágenes nuevas creadas. Si no se desea esto, se puede desactivar el “Nivel 1” en la opción “Propiedades -> Niveles” de las propiedades de la imagen. De esta forma, se desactiva la ventana de avisos correspondiente y ya no es visible en esta superficie de configuración. 

Figura 5: Propiedad de imagen "Plantilla"

 

En la ayuda Online, bajo el concepto de búsqueda "Trabajar con niveles" se dispone de información adicional.


 Nr. de identificación (ID):19449440   Fecha:2005-09-06