Beitragsliste anzeigen
Neue Primary Setup Tool (PST)-Version 4.1 sowie die Version V3.2 oder 4.0 für Adresseinstellung von SIMATIC NET Industrial Ethernet Produkten als Download verfügbar
Bestellnummer:

Ab sofort ist das neue Primary Setup Tool (PST) - Version 4.1 für das Betriebssystem Windows 7 (32/64 Bit) verfügbar.

 

BESCHREIBUNG:

Primary Setup Tools (PST)

Mit dem Primary Setup Tool (PST) können Sie bei SIMATIC NET Netzwerkkomponenten, Ethernet CPs und Netzwerkübergängen eine Adresszuweisung (z.B. IP-Adresse) durchführen. 

Voraussetzung ist, dass diese SIMATIC NET Geräte  über eine voreingestellte ETHERNET (MAC)- Adresse verfügen und im Netz online erreichbar sind.  

Anmerkung:

Diese Einstellungen sind auch mit STEP 7 möglich (siehe STEP7 Dokumentation). In Zukunft wird eine Adresseinstellung weiterer SIMATIC NET Ethernet Produkte über das PST Tool bzw. STEP 7 möglich sein. Bitte beachten Sie hierbei die jeweilige Produktinformationen.

 

 

 

PST V4.1

 

PST V4.0

   

PST V3.2

 

 

 

 

Informationen zum PST Tool V4.1

 

           Wesentliche Neuerungen zum PST Tool V4.1

  • Unterstützung der Betriebssystem:

    • 32 Bit: Windows 7 Professional/Ultimate SP 1

                         Windows XP Professional SP 3

    • 64 Bit: Windows 7 Professional/Ultimate SP 1
                 Windows Server 2008 Standard R2

  • Filter-Ansicht zur übersichtlicheren Darstellung von Baugruppen und Geräten

  • Neue Gerätefamilien werden unterstützt:

    • ET 200 S CPU

    • SIMATIC S7 Embedded Controller

    • SINAMICS

    • SINUMERIK NCU

    • SIMATIC S7-1200

    • SCALANCE X500

    • Sensors MV 420/440

    • Schaltgeräte SIMOCODE pro PN

    • Sitras PRO

    • SIMOTION TMC

         

INSTALLATION

 

Das Installationsprogramm ist ein selbstextrahierendes ZIP-Archiv. Doppelklicken Sie im Windows Explorer auf die Datei oder führen Sie das Programm über den Windows Menübefehl Start -> Ausführen aus.
Eine Anleitung mit Hinweise zur weiteren Installation entnehmen Sie bitte der Datei liesmich ( 60 KB ) /Readme ( 62 KB ) des PST-Tool.

 

 

Download

 

PST-Tool_V4.1 ( 86978 KB )

 

 

             

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu dem Primary Setup Tool (Installation, Konfiguration, Handhabung, usw.) finden Sie im Handbuch ( 410 KB ) / Manual ( 454 KB ) .

 

 

 

 

 

Informationen zum PST Tool V4.0

 

           Wesentliche Neuerungen zum PST Tool V4.0

  • Unterstützung der Betriebssystem 32 Bit Windows Vista Ultimate/Business mit SP 1 und Windows XP Professional SP 2 oder SP 3

  • Unterstützung neuer Baugruppen und Geräte

  • Filter-Ansicht zur übersichtlicheren Darstellung von Baugruppen und Geräten

         

INSTALLATION

 

Das Installationsprogramm ist ein selbstextrahierendes ZIP-Archiv. Doppelklicken Sie im Windows Explorer auf die Datei oder führen Sie das Programm über den Windows Menübefehl Start -> Ausführen aus.
Eine Anleitung mit Hinweise zur weiteren Installation entnehmen Sie bitte der Datei liesmich ( 27 KB ) /Readme ( 31 KB ) des PST-Tool.

 

 

Download

 

PST-Tool_V4.0.zip ( 13315 KB )

 

 

             

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu dem Primary Setup Tool (Installation, Konfiguration, Handhabung, usw.) finden Sie im Handbuch ( 331 KB ) / Manual ( 321 KB )  oder in den SCALANCE X/W Projektierungshandbücher  bzw. im Handbuch "SIMATIC NET Industrial Ethernet Electrical Lean Switch", im Kapitel 6.2.2 (Beitrags ID: 13471140)

 

 

 

 

 

Informationen zum PST Tool V3.2

 

Baugruppenliste

Mit folgenden Baugruppen ist eine Adresseinstellung mittels PST Tool möglich. 

SIMATIC NET CPs:

Typ

Bestellnummer

weitere Infos

CP343-1

6GK7343-1GX20-0XE0

siehe Beitrags-ID 15392964

 

6GK7343-1EX20-0XE0

 

CP343-1 Lean

6GK7343-1CX00-0XE0

 

CP443-1

6GK7443-1EX11-0XE0

 

CP443-1 Advanced

6GK7443-1EX40-0XE0

 

Hinweis:

In STEP7 Hardware Konfigurations- Tool muss im Eigenschaftsdialog der Baugruppen als Quelle "IP Adresse auf anderen Weg einstellen" ausgewählt sein. Sind über die CPs Verbindungen (S7, S5 kompatible Verbindungen, usw..) mittels STEP7 NETPRO Tool projektiert, so werden diese Verbindungen bei einer Änderung der IP Adresse durch das PST-Tool ungültig.

 

SIMATIC NET INC (Industrial Network Components)

Mit folgenden SIMATIC NET Switches ist eine Adresseinstellung mittels PST Tool möglich. 

 

Typ

Bestellnummer

weitere Infos

OSM / ESM

 

Funktion wird ab Firmware Version 2.3.0 unterstützt, siehe Beitrags-ID  14198951 "OSM / ESM Firmware-Update Version 2.3.0" vom 09.01.2003.

(auch mit PST V2.0 , siehe Beitrags-ID 14929629 möglich ! 

ELS TP40 M

6GK1102-6AB00

siehe Beitrags-ID 14040243

(auch mit PST V2.0 , siehe Beitrags-ID 14929629 möglich ! 

SCALANCE W788-1PRO

6GK5788-1ST00-2AA6

6GK5788-1ST00-2AB6

Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch. 

SCALANCE W788-2PRO

6GK5788-2ST00-2AA6

6GK5788-2ST00-2AB6

Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch. 

SCALANCE W744-1PRO (Ethernet Client Module) 

6GK5744-1ST00-2AA6

6GK5744-1ST00-2AB6

Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch. 

SCALANCE X200

 in Vorbereitung

Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch. 

SCALANCE X400

 in Vorbereitung

Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch. 

 

Hinweis:

Das PST-Tool unterstützt nur SIMATIC NET Ethernet Netzwerkkomponenten mit Management-Funktionalität (Web Based Management und/oder SNMP). Bei diesen besteht zusätzlich die Möglichkeit, das WEB Based Management zur Diagnose und Konfiguration aufzurufen.

 

SIMATIC NET Netzwerkübergänge

 Mit folgenden SIMATIC NET Netzwerkübergängen ist eine Adresseinstellung mittels PST Tool möglich. 

Typ

Bestellnummer

weitere Infos

IE/PB-Link

6GK1411-5AA00

6GK1411-5AA20

siehe Beitrags-ID 13472319 "Lieferfreigabe LF: Firmware V1.3.23 für SIMATIC NET IE/PB Link (6GK1411-5AA00)"

IE/PB-Link PN IO

6GK1411-5AB00

 siehe Beitrags-ID 19310075

Hinweis:

Bei den Link Modulen sind zusätzlich PROFIBUS Parameter (Adresse, Profil, Baudrate) einstellbar.

 

INSTALLATION

Stellen Sie sicher, dass keine älteren Version des Primary Setup Tool auf Ihrem PC installiert sind. Deinstallieren Sie gegebenenfalls ältere Versionen.

Gehen Sie so vor:

Doppelklicken Sie auf den Dateinamen setup.exe oder wählen Sie den Menübefehl Datei -> Ausführen und geben sie den Pfad zu setup.exe an.

Die benötigten Dateien werden dann in das ausgewählte Verzeichnis kopiert.

Das DCP (Discovery and Basic Configuration Protocol) Protokoll wird installiert. Das DLC (Data Link Control) Protokoll muss nachträglich installiert werden.

 

Unterstützte Betriebssysteme

Das Primary Setup Tool kann unter den folgenden Betriebssystemen installiert und ausgeführt werden:

-Windows 2000 Professional SP2

-Windows XP Professional

Hinweis: Windows NT wird lediglich mit PST V2.0 unterstützt , siehe Beitrags-ID 14929629

Das Installationsprogramm ist ein selbstextrahierendes ZIP-Archiv. Doppelklicken Sie im Windows Explorer auf die Datei oder führen Sie das Programm über den Windows Menübefehl Start -> Ausführen aus.
Eine Anleitung zur weiteren Installation finden Sie dann in der Datei liesmich.rtf.

 

PST-Tool_V3.2.zip ( 8396 KB )

 

DLC-Protokollinstallieren  (relevant für die PST Version 3.2 und Version 4.0)

Gehen Sie so vor:

-Beginnen Sie zunächst mit dem Windows-Befehl Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung

-Öffnen Sie die Ikone "Netzwerkverbindungen";

-Wählen Sie aus der Liste der Netzwerkkarten diejenige aus, für die das DLC- Protokoll installiert werden soll;

-Öffnen Sie über die rechte Maustaste "Eigenschaften";

-Betätigen Sie die Schaltfläche "Installieren" und wählen Sie "Protokoll";

-Betätigen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" und wählen „Datenträger“;

-Geben Sie den Pfad zum Unterverzeichnis „DLC Protocol“ in Ihrem Primary Setup Tool-Installationsordner an und klicken Sie „OK“;

-Bestätigen Sie die Auswahl des DLC Protokolls mit OK;

 

    Die Deinstallation erfolgt über Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Software->Primary Setup Tool. Dabei wird auch das DCP Protokoll deinstalliert.

    Das DLC Protokoll wird bei der Deinstallation des PST nicht deinstalliert. Um das DLC Protokoll zu entfernen, muss es gesondert deinstallieren werden. Dazu wie bei der Installation die Eigenschaftenseite der Netzwerkkarte öffnen, „DLC-Protokoll“ anwählen und die Schaltfläche „Deinstallieren“ betätigen.

 

 

 

 

 

Hinweis:

Diese Software ist Freeware. Sie wird Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Sie darf frei kopiert, modifiziert und benutzt sowie an Dritte weitergegeben werden. Die Software darf nur unter Beibehaltung aller Schutzrechtsvermerke sowie nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Die kommerzielle Weitergabe an Dritte (z.B. im Rahmen von Share-/Freeware-Distributionen) ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Siemens Aktiengesellschaft erlaubt. Da die SOFTWARE Ihnen unentgeltlich überlassen wIRD, können die autoren und rechtsinhaber dafür keine HAFTUNG übernehmen. ihre Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die autoren und rechtsinhaber haften nur für vorsatz. Falls Sie Fehler in der Software bemerken, teilen Sie dies uns bitte mit. Im Übrigen gelten die am Ende dieser Homepage zu findenden „Terms of Use“.

 

 

 Beitrags-ID:19440762   Datum:2012-05-08 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
Primary Setup Tools (PST)-Version ...
SIMATIC NET Produktinformation In ...
SIMATIC NET Produktinformation S7 ...
Wie ist vorzugehen, wenn die Inst ...
Wie können Sie mit dem "Sim ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour