Instrucciones: Para acusar los avisos de error a través del PLC, proceda de la siguiente manera:
Advertencia:
En el WinCC flexible, ya no se dispone del puntero de área "Acuse-PLC" como en el ProTool.
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Configuración en el STEP 7: Ajuste primero una zona de datos fija en la configuración del STEP 7 (en este ejemplo, DB10.DBW0).
Esta zona de datos contiene una mitad para los bits para los avisos de error y la otra mitad para los bits para la zona de acuse.
Por ejemplo, para crear una zona de datos para 32 avisos de error, cree un Array de tipo "WORD" con una longitud de 4 WORD.
Cálculo / Agrupación:
WORD 0 y WORD 1 => 32 avisos tipo bit
+
WORD 2 y WORD 3 => 32 bits de acuse de PLC
=
Longitud del ARRAY de 4 WORD.
  Figura 01
Por ejemplo, para crear una zona de datos para 128 avisos de error, cree un Array de tipo "WORD" con una longitud de 16 WORD. |
| 2 |
Ajuste de cada bit de acuse y de aviso de error: Tenga también en cuenta lo indicado en la página del Customer Support con número ID 24638486. Allí se dispone de una tabla de Microsoft Excel, con cuya ayuda se muestra la asignación de avisos de error y acuse de una forma sencilla. |
| 3 |
Configuración en el WinCC flexible:
- En la opción "Comunicación -> Variables" del WinCC flexible, indique la variable que se ha ajustado previamente para la zona de avisos de error - En este ejemplo, DB10.DBW0.
- En "Avisos -> Avisos tipo bit", abra los avisos tipo bit.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la fila superior e inserte, en caso de todavía no se hayan seleccionado, las funciones "Escribir variable de acuse" y "Escribir variable de acuse tipo bit".
  Figura 02
- En el campo "Variable Trigger", indique la variable para la zona de avisos de error - En este ejemplo DB10.DBW0.
- Con ayuda del método de generación masivo (seleccione el campo "Variable Trigger", con ayuda del botón izquierdo del ratón elija la esquina inferior izquierda y ahora muévalo hacia abajo), rellene los campos siguientes hasta que se hayan guardado los 32 avisos para este ejemplo.
- Después de haber configurado los 32 avisos, en el campo "Escribir variable de acuse" se indica la misma variable que se ha utilizado en el campo "Variable Trigger". Rellene también los campos siguientes con el método de generación masivo.
  Figura 03
Advertencia:
Tenga en cuenta que los "números de bit" o la "escritura de las variables de acuse tipo bit" se tienen que asignar correctamente a cada aviso.
Como control, se puede utilizar la lista de Excel presentada en el punto 2. |
| 4 |
Comprobación de los avisos de error y el acuse: Dentro del proyecto de STEP 7 de este ejemplo, se dispone de la lista de variables "Vat_Bit". Con ayuda de esta lista de variables, se pueden simular los avisos de error 1 a 8, así como el acuse de dichos avisos. |
| 5 |
Ayuda sobre el método de generación masivo: Con ayuda del método de generación masivo, se pueden asignar valores de forma sencilla y efectiva a una zona grande.
- Por ejemplo, seleccione el campo de las "variables Trigger". Seleccione la esquina inferior izquierda con el puntero del ratón, hasta que dicho puntero cambie su aspecto (pase a ser una "cruz").
  Figura 04
- Pulse el botón izquierdo del ratón y desplace la "zona" hacia abajo, hasta que se hayan marcado todos los campos necesarios.
  Figura 05
- Suelte el botón izquierdo del ratón.
Los datos de la primera entrada se aceptan en los campos marcados. |
Funcionalidad y condiciones del test:
El ejemplo se puede utilizar en todas las variantes de CPU del SIMATIC S7-300, S7-400 , C7 y WinAC. En la siguiente tabla se muestran los componentes, con los que se ha creado este artículo y se ha comprobado la funcionalidad descrita:
| Componente |
Denominación del producto y la versión |
| Sistema operativo del PC |
Microsoft Windows XP + SP2 |
| Herramientas estándar |
STEP 7 V5.3 + SP3 |
| Herramientas de ingeniería |
- |
| Software HMI |
WinCC flexible 2005 + SP1 + HF6 |
| Equipos de visualización y servicio |
MP370 Touch |
| Controles |
S7 CPU 315-2DP |
Tabla 1: Creación del Downloads adjunto
El Download adjunto contiene el proyecto de STEP 7 comprimido con las funciones arriba descritas.
Anexo 1: PLC_ACK ( 2894 KB )
|