afficher la liste des articles
Box PC -- Initialisation du système -- Paramétrage du système
Comment configurer la partition de mémoire des messages ("Message Buffer Partition") avec une station industrielle SIMATIC IPC ?
Pourquoi aucune image du PC SIMATIC n’est affichée quand on accède au PC sous AMT à l’aide du SIMATIC IPC Remote Manager ?
Quel est l'emplacement à choisir pour configurer un WinAC RTX 2010 équipé de WinCC V11 ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
Pourquoi l'installation de SQL Express 2005 s'interrompt-elle sur un SIMATIC IPC équipé d'un système d'exploitation "Embedded" ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment pouvez-vous changer la désignation de l'interface LAN dans Windows de sorte que l'identification des interfaces réseaux concorde entre l'étiquette d'adressage fournit et Windows (PC Box 627B et PC Box 827B) ?
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Désactiver la surveillance du ventilateur dans le logiciel SOM
Plantage du PC lors de l'ouverture du Diagnostic pour le CP5611 sous Windows2000
Redémarrage impossible après l'installation de MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 – après l’installation d’une CP 1613 / CP 5611, Microsoft Win2000 ne démarre plus ou Windows s’arrête tout seul
Comment éviter des troubles d'affichage sous Windows XP sur un Box PC 840 V2?
Comment éviter des troubles d'affichage sous Windows XP sur un Box PC 840 V2?
Nº de référence:

 
Instructions:
 
L'association de certains programmes et de certains drivers peut produire des troubles d'affichage sous Windows XP sur une plateforme SIMATIC Box PC 840 V2:

  1. Clignotement de la barre de menu lors du basculement de la fenêtre active vers une autre fenêtre.
  2. Perte de certaines lignes lors du défilement dans les blocs graphiques CFC.
  3. L'écran se fige ou les propriétés graphiques bascule en mode VGA.
  4. L'écran devient noir après la sélection d'un écran de veille de type "OpenGL".

La procédure décrite dans le tableau ci-dessous permet de résoudre ces troubles:
 
No. Procédure
1 Sous Windows XP ouvrez le "Panneau de configuration", soit:
  • Via "Démarrer  > Panneau de configuration"
    (dans le menu Démarrer pour l'accès simplifié sous Windows XP).
  • ou via "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration"
    (dans le menu démarrer classique de Windows).

Dans le panneau de configuration de Windows XP il est possible de choisir entre Menu Démarrer et Menu Démarrer classique.

Menu démarrer:
Dans ce mode vous sélectionner tout d'abord le menu "Apparence et Thèmes"puis cliquez sur le bouton "Affichage" pour ouvrir les propriétés de l'affichage.

Menu démarrer Classique:
Dans le mode menu démarrer classique vous pouvez ouvrir les propriétés d'affichage directement en cliquant sur l'onglet "Affichage".

2 Dans les "propriétés d'affichage" sélectionner l'onglet "Paramètres" et cliquer sur le bouton "Avancé".


Fig. 01
 

3 Dans le menu suivant sélectionner l'onglet "Dépannage" et régler l'accélération matérielle sur le minimum (Fig. 02).


Fig. 02
 

Cliquez alors sur le bouton "Appliquer" et valider par "OK".

Note:
Avec certaines applications demandant beaucoup de ressources graphiques (Ex:. Logiciel de lecture de DVD, applications 3D) il peut être nécessaire de remettre la valeur de l'accélération matérielle à sa valeur d'origine..

4 Dans le cas ou la barre de titre clignote comme décrit ci-dessus (Point 1) il existe une seconde solution. Dans les "propriétés de l'affichage sélectionner l'onglet "Apparence" et choisissez le style "Windows XP" sous fenêtres et boutons comme sur la Fig. 03.


Fig. 03
 

Cliquez alors sur le bouton "Appliquer".

5 Les écrans de veille qui font appel à "OpenGL" ne peuvent pas être traités correctement par les drivers graphiques. Cela provoque alors un écran noir et il n'y a pas de solution pour cela.  Nous vous recommandons d'utiliser un écran de veille ne faisant pas appel à "OpenGL". Dans les propriétés d'affichage sélectionner l'onglet "écran de veille" puis choisissez un écran de veille différent ou alors n'en sélectionnez pas du tout.


Fig. 04
 

Cliquez alors sur le bouton "Appliquer" et valider par "OK".

Note:
Le comportement de l'écran figé et le basculement en mode VGA (Point 3) sont résolus avec la version de BIOS V04.01.01 et V04.04.01.

 ID contribution:19378507   Date:2006-11-28